Skip to main content

使用 reCamera 实现 RTSP 到 WebRTC 的实时视频流

介绍​

当你希望将 reCamera 的视频流集成到自己的 Web 应用中,或者通过浏览器以低延迟远程查看摄像头画面时,可以参考本示例。 本项目通过 RTSP 协议推送 reCamera 的视频流,通过 mqtt out 节点将推理结果传输到 PC 端,然后在 PC 端将 RTSP 视频流与推理结果进行融合并转换为 WebRTC 格式,使任意浏览器无需插件即可实时播放带推理结果的视频流。它提供了一种**“解放” reCamera 视频流**的方式——一旦视频流可以通过 RTSP 输出,你就可以轻松地:

  • 集成到自己的 Web 应用或管理平台中:将实时视频画面嵌入现有的看板、监控系统或物联网平台。

  • 多设备视频聚合:在同一个网页上同时查看多路 reCamera 画面,搭建多通道视频监控墙。

  • 远程访问与跨网络穿透:借助 WebRTC 的 NAT 穿透能力,即使处于不同网络环境,也能以低延迟查看 reCamera 的实时画面。

  • 为 AI 推理结果可视化提供传输通道:reCamera 在边缘侧完成 AI 推理后,将推理结果随视频一同输出,PC 端可在浏览器中实时展示 AI 分析结果,适用于构建远程巡检、智能安防等应用。

本示例展示了一种方法,可以将 reCamera 从一台独立的视觉设备转变为可被任意 Web 系统集成的视频源。我们希望这个项目能启发你探索更多 reCamera 与 Web 技术结合的可能性。

系统架构​

整个系统由两部分协同完成:reCamera 端和 PC 服务器端。架构如下:

阶段执行位置使用的技术/协议描述
视频采集与编码reCamera摄像头 + H.264 编码采集视频并进行编码
AI 推理reCameraYOLO11n 模型对视频帧进行 AI 目标检测推理
RTSP 推流reCameraRTSP 协议(端口 554)通过 RTSP 协议向网络推送视频流
MQTT 推理结果传输reCamera → PC 服务器MQTT 协议(端口 1883)通过 MQTT 将推理结果(框坐标、标签)传输到 PC
视频接收与解码PC 服务器OpenCV + FFmpeg接收 RTSP 流并解码为原始帧
推理结果与视频融合PC 服务器detection_store + OpenCV将 AI 检测框和标签叠加到视频帧上
WebRTC 编码与传输PC 服务器aiortc将融合后的视频帧编码为 WebRTC 格式并传输
实时播放PC 浏览器WebRTC在浏览器中以低延迟播放带推理结果的视频

硬件准备​

要运行本示例,你需要以下硬件:

  • 一台 reCamera 设备(支持所有 reCamera 机型)
  • 一台 PC 电脑(用于运行 WebRTC 中转服务,需与 reCamera 处于同一局域网)

你可以根据部署需求选择任意版本的 reCamera:

  • reCamera 2002 系列(Wi-Fi)
  • reCamera Gimbal
  • reCamera HQ PoE(以太网 + PoE)

注意: PoE 版本不支持 Wi-Fi,必须通过支持 PoE 的交换机接入同一局域网。

reCamera 2002 系列reCamera GimbalreCamera HQ PoE

示例配置​

步骤 1:配置 reCamera​

首先,按照官方入门指南完成 reCamera 的基础配置:reCamera Getting Started

完成初始设置后,确保设备已上电并正确连接到网络。 然后,通过浏览器访问地址 192.168.42.1 登录 reCamera,进入 Node-RED 工作空间。

如果你能够成功访问如下图所示的 Node-RED 流程界面,则说明配置已完成。

步骤 2:配置 RTSP 推流​

reCamera 内置 RTSP 推流功能,可以通过 Node-RED 流程轻松配置。你只需要在流程中部署两个节点。关于 SenseCraft AI 教程,请参考链接 Access SenseCraft AI reCamera Dashboard。

2.1 导入并配置 Camera 节点​

从左侧拖拽 Camera Node 到工作区,双击进入配置界面,你可以根据需要设置分辨率、帧率等参数。按照下图所示的流程导入并配置 Camera 节点。

Camera 参数配置

2.2 导入并配置 Stream 节点​

从左侧拖拽 Stream Node 到工作区,选择 RTSP 协议并配置流地址和端口。reCamera 默认的 RTSP 流地址为:

rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live

RTSP 推流参数配置

2.3 导入 Model 节点​

从左侧拖拽 Model Node 到工作区,点击 Device 并选择 YOLO11n Detection 模型。

2.4 导入 MQTT Out 节点​

从左侧拖拽 MQTT Out Node 到工作区,并按照下图设置 MQTT broker 地址以及与服务器通信的 topic。

配置完成后,点击右上角的 Deploy 部署流程,reCamera 即会开始通过 RTSP 协议推流。

步骤 3:在 PC 上部署 WebRTC 转换服务​

WebRTC 中转服务运行在 PC 上,负责接收 RTSP 流和 MQTT 消息,将推理结果与视频流进行融合,并转换为 WebRTC 格式供浏览器实时播放。

3.1 环境准备​

请确保你的 PC 已安装以下环境:

  • Python 3.8+
  • pip 包管理器

注意: 在 Windows 上安装 aiortc 可能需要先安装 Microsoft C++ Build Tools。你可以从 Visual Studio Build Tools 下载并安装。

3.2 获取代码并安装依赖​

从仓库获取 RTSP 到 WebRTC 的 Python 项目代码。将项目代码下载到 PC 后,进入项目目录并安装 Python 依赖:

cd rtsp_to_webrtc
pip install -r requirements.txt

3.3 项目文件说明​

项目包含以下核心文件:

文件说明
server.pyWebRTC 信令服务器,启动内嵌 MQTT Broker,处理浏览器连接请求并建立 WebRTC 会话
mqtt_broker.py内嵌 MQTT 3.1.1 Broker(纯 asyncio 实现)及订阅客户端,接收从 reCamera 的 Node-RED 推送的 YOLO 推理结果
detection_store.py推理结果存储模块,缓存最新的检测框和标签数据,用于视频帧叠加渲染
video_sources.py视频协议抽象层
index.html前端播放器页面,提供协议选择和 WebRTC 视频播放功能
requirements.txtPython 依赖列表

3.4 启动服务​

使用默认配置启动服务:

python server.py

服务启动后,你将看到如下日志输出:

INFO:webrtc-server:Starting server on http://0.0.0.0:8080
INFO:webrtc-server:Default source: rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live
INFO:webrtc-server:Supported protocols: rtsp, onvif, gb28181, rtmp, hls
INFO:webrtc-server:MQTT Broker: 0.0.0.0:1883, topic: yolo11n_result
INFO:webrtc-server:Open http://localhost:8080 in your browser

你也可以通过命令行参数自定义配置:

# Specify the default video source address
python server.py --source rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live

# Specify the service port
python server.py --port 9090

# Specify both address and port
python server.py --source rtsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live --port 8080

命令行参数说明:

参数默认值说明
--host0.0.0.0服务器绑定地址
--port8080服务器监听端口
--sourcertsp://admin:admin@192.168.42.1:554/live默认视频源地址

注意: 请确保 PC 的防火墙允许 8080 端口(或你指定的端口)的入站连接,并且 PC 与 reCamera 处于同一局域网中。

步骤 4:运行 Demo​

  1. 确保 reCamera 已配置为 RTSP 推流并已部署工作流
  2. 确保 PC 上的 server.py 已启动并在运行
  3. 在 PC 浏览器中访问 http://localhost:8080
  4. 在页面中选择协议(RTSP),并输入 reCamera 的 RTSP 流地址(默认已填入)
  5. 点击 "Start Playing" 按钮

在浏览器中实时播放 reCamera 视频

连接成功后,页面将显示以下信息:

  • 视频画面:实时显示 reCamera 的视频
  • 连接状态:页面左上角的绿色连接状态指示
  • 流信息:显示视频流地址、连接状态、ICE 连接状态以及视频分辨率
  • 操作日志:页面底部显示详细的连接日志

工作原理​

整个系统的高层工作流程如下:

  1. 视频采集与 AI 推理 reCamera 通过摄像头持续采集视频,使用 YOLO11n 模型进行目标检测推理,并获得边界框和标签结果。

  2. RTSP 推流与 MQTT 结果传输 reCamera 通过 RTSP 协议向网络推送编码后的视频流,同时通过 MQTT 协议(主题:yolo11n_result)将推理结果发布到 PC 上的嵌入式 MQTT Broker。

  3. 视频接收与推理结果融合 PC 服务使用 OpenCV + FFmpeg 后台线程持续从 RTSP 流中读取最新视频帧,从 detection_store 中获取最新推理结果,并将边界框和标签叠加到视频帧上。

  4. WebRTC 编码与传输 当浏览器发起连接请求时,PC 通过 aiortc 库将融合后的视频帧编码为 WebRTC 格式,建立 WebRTC PeerConnection 进行传输。

  5. 浏览器实时播放 浏览器通过 WebRTC 接收视频流,并实时播放带有 AI 推理标注的视频,无需安装任何插件。

注意事项​

  • reCamera 的 RTSP 流默认仅支持 1-2 路并发连接。如果其他程序(如 VLC)已经占用了 RTSP 连接,WebRTC 服务可能无法接收视频流。请在使用前关闭其他连接到 RTSP 流的程序。
  • 如果遇到 aiortc 安装失败,请确保已安装 Microsoft C++ Build Tools(Windows)或 gcc/make 工具(Linux)。
  • 如果在服务器日志中出现 non-existing PPS 错误,这是由于尚未接收到关键帧所致,属于正常现象。关键帧到达后(大约 1 秒)会自动恢复。
  • 如需更改服务端口,请使用 python server.py --port <port_number> 指定其他端口。
  • 如果出现视频延迟较高的情况,请检查网络带宽是否充足,并确保 PC 与 reCamera 之间的网络连接稳定。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!如果你需要针对特定定制化目标的指导,或希望进一步扩展工作流,欢迎随时联系我们。我们将为你提供不同层级的支持,以确保你在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...