如何解决屏幕刷新率过低的问题
问题描述
屏幕出现明显的刷新卡顿条纹。

问题解决
- 步骤 1. 在终端中输入以下命令。
sudo raspi-config
- 步骤 2. 选择
6 Advanced Options并按 Enter 键

- 步骤 3. 选择
A9 Wayland并按 Enter 键

- 步骤 4. 选择
Yes并按 Enter 键

- 步骤 5. 选择
Ok并按 Enter 键

- 步骤 6. 选择
Finish并按 Enter 键

- 步骤 7. 选择立即重启,选择
Yes并按 Enter 键

note
如果您使用的是 bullseye 系统,切换到 Wayland 模式可能会导致您的远程登录软件 VNC 无法使用。 如果您使用的是 bookworm 系统,则不会有此问题。