SenseCAP Vision AI V2 入门指南

介绍
TinyML AI 模型在本地运行,仅通过 LoRaWAN®(863-928MHz)传输推理结果,以增强隐私保护和功耗效率。以 480×480 分辨率、10 FPS 运行,预装三个模型用于人体检测、人数统计和仪表读数,同时通过 SenseCraft AI 平台提供无代码访问 300+ 预训练模型或自定义模型训练。它还支持从 TensorFlow Lite 和 PyTorch 框架部署模型。用户可以通过 SenseCraft App 配置设备和频段,并在恶劣的室内或室外环境中部署这款 IP66 防护等级的传感器。内置电池,使其非常适合需要远程通信的各种 AI 应用。
特性
-
先进的边缘 AI 摄像头:配备强大的基于 MCU 的视觉摄像头处理器,在 480×480 分辨率下以 10 FPS 执行本地推理。通过仅传输推理结果,确保数据隐私并最小化网络带宽使用。
-
无代码 AI 模型部署和训练:预装三个设备端 AI 模型(人体检测、人数统计和仪表读数),可开箱即用于视觉应用。原生集成 SenseCraft AI,这是一个基于 Web 的平台,提供 300+ 预训练模型供即时部署,以及用于分类和检测模型的简单 3 步训练工作流程。这使得无需编码专业知识即可快速进行模型训练和部署。此外,设备还支持从 TensorFlow 和 PyTorch 框架转换的自定义 AI 模型进行边缘部署。
-
LoRaWAN® 连接:支持全球频段(863-928 MHz),在最佳条件下传输距离可达 10 公里,实现可靠的远距离通信。
-
2 种供电选项和电池寿命:配备 19Ah SOCl2 D 型电池,也兼容通过可选接线盒的外部直流电源供电。
-
IP66 防护等级环境耐用性:具有 IP66 防护等级,可防止灰尘侵入和强水射流。在 0°C 至 70°C 温度范围内可靠运行,适用于各种室内和室外部署。
-
SenseCraft 云集成:包括 SenseCraft Mate 移动应用和 Web 门户,便于设备配置、设备管理和快速数据可视化。具有开放 API 支持和 3 个月免费试用访问,兼容第三方物联网平台。
规格参数
| 产品型号 | SenseCAP A1102 |
|---|---|
| 微控制器 | 视觉AI:Himax-6538 |
| 摄像头 | 模块:OV5647 |
| 模型执行和推理 | 480 * 480 >10 fps |
| LoRaWAN® 传输 | 协议: LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 电源供应 | 内置电池或DC 12V/1A (配外部接线盒接线) |
| 功耗 | 102mA |
| 电池 | 容量: 19Ah (不可充电) |
| 本地存储内存 | 8GB MicroSD卡 (Class 10) 可存储多达20,000张带时间戳的图像并支持导出 |
| IP等级 | IP66 |
| 工作温度 | 0-70 °C |
| 工作湿度 | 0-100% RH (非冷凝) |
| 电缆长度 | 2米 |
| 设备重量 | 719g |
| 设备尺寸 | 摄像头:180mm75mm70mm |
电源选项
-
选项 1:SenseCAP A1102 使用内置的 19Ah D 型 Li-SOCl2 电池以循环模式运行。该电池可在市场上购买,便于更换,并支持独立的户外部署,无需外部电源。
-
选项 2:SenseCAP A1102 支持通过 12V DC 电源连接进行持续运行。需要额外的匹配接线盒以便于安装和组装。

硬件概述
- 板载照片

连接到 LoraWAN®
LoRaWAN®(长距离广域网)是一种无线通信协议,专为物联网(IoT)设备和网关之间的低功耗、长距离通信而设计。它使用工业、科学和医疗(ISM)频段的免许可无线电频谱,在欧洲通常为 868 MHz,在美国为 915 MHz。LoRaWAN® 为长距离连接物联网设备提供了低成本、高能效的解决方案。该技术支持设备和网关之间的双向通信,并支持多种数据速率以适应不同类型的应用。
如何选择网关和 LoraWAN®
使用传感器时需要 LoRaWAN® 网络覆盖,有两个选项。

如何使用传感器
除了直接连接到计算机查看实时检测数据外,您还可以通过 LoraWAN® 传输这些数据,最终将其上传到 SenseCAP 云平台 或第三方云平台。在 SenseCAP 云平台上,您可以循环查看数据,并通过手机或计算机以图形方式显示。SenseCAP 云平台和 SenseCAP Mate App 使用相同的账户系统。
由于我们这里的重点是描述模型训练过程,因此不会详细介绍云平台数据显示的细节。但如果您感兴趣,可以随时访问 SenseCAP 云平台尝试添加设备和查看数据。这是更好地了解平台功能的绝佳方式!

常见问题
图像捕获的理想相机设置是什么?
- 对于 500 万像素相机,建议在 1m 到 5m 的范围内捕获图像以获得最佳图像质量。在图像捕获过程中,确保相机直接面向拍摄对象,有充足的照明(无眩光或过度曝光),并避免明显的运动或振动。
SenseCAP Vision AI 相机可以在多远的距离检测物体并获得良好的结果?
- 根据我们使用人体检测模型的测试,相机可以在 1m 到 5m 的范围内达到 70% 的置信度水平。
是否可以更换相机或定制版本的 SenseCAP Vision AI 传感器?
- 是的,如果您有大批量需求,请通过 [email protected] 联系我们。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。