Skip to main content

开始使用适用于 Meshtastic 的 Indicator

SenseCAP Indicator 是一款为 Meshtastic® 设计的 4 英寸触摸屏设备,由双 MCU(ESP32 和 RP2040)驱动,支持 Wi-Fi、BLE 和 LoRa®。它是一个开源、强大的物联网开发平台。

介绍​

特性​

  • 支持 Meshtastic: 预装 Meshtastic 固件,上电即可使用。你也可以使用 Meshtastic Flasher 升级固件。
  • 双 MCU 与丰富 GPIO: 搭载强大的 ESP32S3 和 RP2040 双 MCU,并提供超过 400 个兼容 Grove 的 GPIO,用于灵活扩展。
  • 本地 LoRa® 物联网连接枢纽: 集成 Semtech SX1262 LoRa® 芯片,可通过教程将设备转换为 LoRaWAN® 单通道网关。或者,通过 Wi-Fi 将 LoRa® 设备连接到如 Matter 等流行物联网平台。
  • 完全开源平台: 利用庞大的 ESP32 和 Raspberry Pi 开源生态,实现无限应用可能。
  • 适用于多种应用场景: 可作为 Meshtastic 桌面节点或车载节点,也可作为 LoRaWAN® 单通道网关。

规格​

屏幕3.95 英寸,电容式 RGB 触摸屏
屏幕分辨率480 x 480 像素
电源5V-DC,1A
电池无
处理器

ESP32-S3: Xtensa® 双核 32 位,最高 240 MHz

RP2040: 双核 ARM Cortex-M0+,最高 133MHz

Flash

ESP32-S3: 8MB

RP2040: 2MB

外部存储支持最高 32GB Micro SD 卡(不包含)
Wi-Fi802.11b/g/n,2.4GHz
蓝牙Bluetooth 5.0 LE
LoRa(SX1262)支持 862-930MHz
蜂鸣器(尚未开发)MLT-8530,共振频率:2700Hz
认证CE/FCC

硬件概览​

pir

入门指南​

note

当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭电源。否则设备可能会损坏。

  1. 尚未完成消息传输过程
  2. 正在配置中

烧录应用固件​

note

在烧录固件之前,请确保你购买的 Indicator 是适用于 Meshtastic 的版本。不要将 Meshtastic 固件烧录到不兼容 Meshtastic 的 Indicator 上,这可能会导致硬件损坏。请 don't use NRF-OTA 来更新固件,否则可能会导致设备完全损坏。

视频教程

访问 Meshtastic Web Flasher。

将目标设备选择为 Seeed SenseCAP Indicator 并选择最新固件,然后点击 Flash。

pir

按住按键的同时插入 USB 线。

pir

启用 Full Erase and Install,然后点击 Erase Flash and Install。

此时会显示 2 个端口,选择 USB serial port 并点击 Connect。

note

请选择 USB Serial 这个端口,而不是 INDICATOR RP2040。

pir

烧录 GPS 固件(可选)​

SenseCAP Indicator 没有内置 GPS,如需获取 GPS 位置,需要一个 Grove GPS Module。
将 GPS 模块连接到 Grove 接口,然后烧录 GPS 固件。

pir

使用针长按这个内部按键,然后通过附带的 USB Type-C 线将设备连接到电脑,连接后松开按键。

pir

下载 UF2 文件并将其复制到 RPI-RP2 盘中。文件复制完成并且设备重启后,固件就会被烧录。

pir

下载 Meshtastic App:

通过 App 连接​

  • 打开设备电源,设备页面会显示当前设备的 MAC 地址。

pir

  • 在蓝牙面板中选择目标设备。

pir

  • 输入验证码,然后点击 Pair 以连接设备。

pir

配置参数​

为了开始在 Mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。

pir

区域列表

区域代码描述频率范围 (MHz)占空比 (%)功率限制 (dBm)
UNSET未设置N/AN/AN/A
US美国902.0 - 928.010030
EU_868欧盟 868MHz869.4 - 869.651027

更多完整列表请参考 LoRa Region by Country。

info

EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期,每分钟计算一次。当达到限制时,你的设备将停止发射,直到再次被允许。

现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意适合你需求的 LoRa Configs。

键盘​

note

2.5.xx 版本(出厂固件为 v2.5.11)与高于 2.6.xx 的版本在键盘使用方式上有所不同。请根据你当前的固件版本查看以下内容。

pir

适用于版本 2.5.xx​

适用于版本 2.6 及以上​

常见问题​

RP2040 部分​

RP2040 部分尚未开发完成,因此 buzzer/SD card/map 功能暂不可用。我们正在与 Meshtastic 合作进行优化。

角色选择​

caution

请不要选择 Repeater 角色,否则会导致设备不断重启。

GPS 模块​

如果你没有连接 GPS 模块,请在 Meshtastic App 中关闭 GPS 功能,否则设备会一直尝试寻找 GPS 模块,从而导致设备启动屏幕需要很长时间。

pir

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...