创建项目(ESP-IDF) - SenseCAP Indicator
概述
SenseCAP Indicator 集成了双核 MCU ESP32-S3 和 RP2040。本教程专注于使用 ESP32-S3 和 ESP-IDF 创建项目。
有两种简单的项目创建方法:GitHub 模板和 Squareline Studio。
项目创建方法
1. GitHub 模板
步骤 1:创建新项目
- 访问 SenseCAP Indicator 模板仓库 并点击
Use this template开始创建新仓库。
步骤 2:克隆仓库
git clone https://github.com/your-username/indicator-esp-idf-template.git
步骤 3:构建项目
导航到项目目录并构建项目:
cd indicator-esp-idf-template
idf.py build
步骤 4:烧录项目
通过 USB 连接设备并使用以下命令烧录项目:
idf.py -p PORT flash
步骤 5:监控项目
使用以下命令监控输出:
idf.py -p PORT monitor
注意:将 PORT 替换为您设备的端口号。
2. Squareline Studio
对于初学者,Squareline Studio 提供了一个用户友好的低代码 UI 设计选项。
有一篇博客 Low-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLine 提供了使用 Squareline Studio 设计 UI 的详细指南。
步骤 1:设置
- 从 Squareline 官网 下载并安装 Squareline Studio。
- 启动软件并开始新项目。

步骤 2:设计 UI
- 使用 Squareline Studio 设计项目的 UI。
步骤 3:生成并构建项目
- 生成 UI 代码。
- 使用 ESP-IDF 构建项目。
有关使用 Squareline Studio 的更多信息,请参考 Low-Code UI Design for SenseCAP Indicator with SquareLine 指南。
初学者提示
- 如果您是开发新手,建议从 Squareline Studio 开始创建一个简单的闪烁项目。
- 对于更高级的自定义,请直接修改 SDK 示例。
ODM 服务
Seeed Studio 提供全面的一站式 ODM 服务,以满足快速定制和扩展需求的多样化需要。如果您希望为项目定制专门功能或需要帮助高效扩展运营,请联系我们。如需咨询和更详细信息,请通过 [email protected] 联系我们。我们在此帮助您将独特的想法变为现实。
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!
如果您在学习本教程时遇到任何问题或有任何疑问,请随时联系我们的技术支持。我们随时为您提供帮助!
访问我们的 Seeed 官方 Discord 频道 提出您的问题,或访问 GitHub 讨论区 分享您想要的一切!