Skip to main content

在 SenseCAP MeshTracker X1 上开始使用 MeshCore

固件烧录​

使用 USB 线将设备连接到电脑。

warning

在数据传输过程中请保持 USB 线连接,否则设备可能会损坏。

前往 Meshcore Web Flasher。

在 Community Firmware 分组中选择 Seeed Studio SenseCAP MeshTracker X1。

pir

选择 Companion Bluetooth。烧录了 Bluetooth companion 固件的设备可以连接到 APP。如果你想烧录其他固件,请点击这里查看教程。

pir

步骤 1 擦除 Flash

点击 Enter DFU Mode,选择名为 "nRF xxx" 或 "TinyUSB" 的串口。然后点击 Erase Flash 并选择串口。

pir

如果你点击了 Erase Flash 但没有响应,请再次点击 Enter DFU,然后再点击 Erase Flash,以确保已成功进入 DFU。

如果你看到 "Flashing erase firmware:100%",说明设备已成功擦除。

pir

步骤 2 烧录固件

点击 Enter DFU Mode,选择名为 "nRF xxx" 或 "TinyUSB" 的串口。然后点击 Flash 并选择串口。

pir

如果你点击了 Flash 但没有响应,请再次点击 Enter DFU,然后再点击 Flash,以确保已成功进入 DFU。

当进度条完全填满时,表示 Flash 已完成。然后设备会自动重启。

pir

配置​

启动设备​

按下按键开机。LED 会点亮,并会有一个上升音调的提示音。

关闭设备​

长按按键 3 秒关机。LED 会熄灭,并会有一个下降音调的提示音。

tip

如果按下按键设备没有响应,请先为其充电。不要使用快充充电器。

APP 连接​

从 Google Store 或 Apple Store 下载,或者点击这里获取 Meshcore APP。

pir

点击 Connect 并选择目标设备。默认设备 ID 为 Meshcore-MAC Address。MAC 地址可以在设备背面看到。

pir

输入默认 PIN 码 123456,然后点击 Pair 以连接设备。

tip

如果连接失败,请打开手机的蓝牙列表并 forget 或 Unpair 该设备,然后再尝试重新连接。

pir

配置 LoRa​

为了开始通过 mesh 通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。

pir

然后重启设备,否则配置不会生效。

区域列表

Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSET未设置N/AN/AN/A
US美国902.0 - 928.010030
EU_868欧盟 868 MHz869.4 - 869.651027

现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意LoRa 参数以满足你的需求。

高级配置​

通过 Web 界面连接(BLE)​

  1. 打开 MeshCore Web App 并点击 Settings 图标。

pir

  1. 选择 BLE 选项卡,然后点击 Scan Now。

pir

  1. 在系统蓝牙弹窗中选择你的设备(例如 Meshcore-xxxxxx),然后点击 Pair。

pir

  1. 按提示输入默认蓝牙密码 123456,然后点击 OK。

pir

  1. 等待状态变为已连接,并在 MeshCore 界面中看到你的节点。

pir

配置 GPS​

如果你想使用 GPS,请将其设置为启用。

你可以进入 APP 的 Position Settings 来启用 GPS。

pir

消息传输​

如果你有两台受支持的设备,并且你附近没有太多 MeshCore 用户,可以将两台设备都刷写为 BLE Companion 固件,这样你就可以使用这些设备与附近的朋友和家人进行通信。

pir

广播(Advert)​

MeshCore 允许你手动广播你的姓名、位置和公有加密密钥,这些信息也会被签名以防止伪造。当你点击广播按钮时,它会通过 LoRa 发送这些数据。MeshCore 将此称为 Advert。广播有两种方式:“零跳数(zero hop)”和“泛洪(flood)”。

  • Zero hop 意味着你的广播只会发送给能直接听到它的设备,仅此而已。
  • Flooded 意味着广播发出后,所有能听到它的中继器都会重复转发。

你可以在 APP 上发送广播,也可以直接在设备的广播页面上发送广播。

pir

公共消息​

在你配置好 LoRa 之后,你可以在主信道中发送消息。同一频段内的所有附近用户都能收到。

私人消息​

只有当两台设备都接收到对方的广播后,它们之间才会建立连接。

常见问题​

如何查看设备 ID​

MAC 地址的 最后四位数字 就是设备 ID

例如,下方设备的设备 ID 为 A0D4

pir

如何重启设备​

按住按钮不放,然后连接充电线,立即松开按钮。

pir

note

按住按钮不放,然后连接充电线,持续按住超过 3 秒会强制设备进入 DFU 模式。

pir

如果你想退出 DFU 模式,只需按住按钮不放,然后连接充电线,立即松开按钮即可。

故障排查​

固件更新失败 / OTA 恢复​

如果 SenseCAP MeshTracker X1 在固件更新后无法启动、没有响应,或白色 ⚪️ LED 保持常亮,设备可能卡在 DFU 模式。请尝试以下操作:

  1. 强制重启以退出 DFU 模式:断开 USB 充电线,按住设备按钮,连接 USB 充电线,然后立即松开按钮。不要持续按住按钮——连接充电线后按住超过 3 秒会强制设备重新进入 DFU 模式。
  2. 检查设备是否正常启动。如果没有,请使用 USB 数据线将设备连接到电脑,并按照固件烧录指南进入 DFU 模式、擦除 flash,然后重新安装 MeshCore 固件。
  3. 如果设备仍然无法恢复,请按照 Bootloader 安装重新烧录 bootloader,然后再安装应用固件。

在固件擦除或烧录过程中,不要强制重启或拔出 USB 线。如果设备无法进入 DFU 模式或无法被电脑识别,请联系技术支持。

设备无法开机​

  • 使用一根已知正常的 USB 线连续 为设备充电 1–2 小时,以确保电池有足够电量唤醒系统。

  • 如果设备在充电后仍然没有响应,请按如下方式 执行硬重置:拔下 USB 线。按住按钮不放,然后插入 USB 线并立即松开按钮。这会强制系统重置。

  • 如果仍然无效,将 USB 线连接到电脑。按住设备按钮,然后将设备连接到电脑,查看电脑中是否弹出一个磁盘。如果有,请重新安装 bootloader。

设备卡在启动循环中​

现象描述:

设备会不断重启,串口也会不断连接和断开。

解决方案:

  • 步骤 1:尝试手动进入 DFU 模式:按住设备按钮不放,然后快速通过 USB 线将设备连接到电脑,持续按住按钮直到白色 ⚪️ LED 亮起。

pir

如果白色 LED 常亮,则表示设备已进入 DFU 模式。

note

要成功进入 DFU 模式,你需要快速完成上述操作。可能需要多次尝试。

  • 步骤 2:擦除 Flash

  • 步骤 3:烧录固件

Bootloader 安装​

note

在烧录 bootloader 时,请确保线缆连接稳定,并且在烧录过程中 不要 断开连接。

步骤 1:安装 Adafruit-nrfutil

对于 Windows 用户,同时按下 "Win" 键和 "r" 键,然后在弹出的窗口中输入 "cmd",再按 "Enter"。这样可以打开命令行。

对于 MAC 用户,同时按下 "Command" 键和 "Space" 键,即可打开 Spotlight。然后输入 "termial",按 "Return"。这样可以打开命令行。

前置条件

在命令行中检查 Python 和 pip 是否已成功安装。

python --version
python -m pip --version

然后应该会出现 "Python xxx" 和 "pip xxx"。如果没有,请尝试重新安装 Python。

这是安装最新版本的推荐方法:

pip3 install --user adafruit-nrfutil

检查安装路径:

python -m pip show adafruit-nrfutil

这是安装位置:

pir

对于 Windows 用户,你可能需要手动添加该路径。复制上一步中显示的安装位置,然后按如下方式添加:

pir

步骤 2:检查端口号

将设备连接到电脑,并检查端口号。

对于 Windows 用户,打开设备管理器,进入 port,设备连接后新出现的端口号就是设备的端口号。

对于 Mac 用户,例如:

pir

对于 Windows 用户,例如:

pir

步骤 3:烧录 bootloader

在终端或命令提示符中,进入你下载 bootloader 压缩包的目录,并执行以下命令,将端口替换为你设备的正确端口:

  • Windows 平台:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

请将 COMXX 改为你的 COM 号。例如,如果你的设备在 com6 上,请将命令改为:

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

部分设备在你输入此命令后会改变端口号。因此如果安装失败,请再次检查端口号。

  • 其他平台:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

完成以上步骤后,你可以按照此步骤来烧录应用固件。

2) 设备无法进入 DFU 模式,但可以检测到串口。

  • 打开一个串口工具

  • 将波特率设置为 1200。

  • 连接设备。 连接时指示灯会短暂闪烁。重复尝试,直到指示灯保持常亮,这表示设备可以回到 DFU 模式,然后烧录 bootloader -> 擦除 flash -> 烧录固件。

3) 设备无法进入 DFU 模式,且没有串口显示

  • 按住设备按钮不放,然后连接充电线,立即松开按钮。当电脑上弹出一个磁盘后,你就可以看到串口了。

  • 如果仍然无效,请断开充电线,将设备放置几天直到电池完全耗尽,然后重新连接充电线并再次尝试配对。

4) 如果以上步骤都无效,请联系技术支持:support@sensecapmx.com

设备自动关机​

  • 现象描述

  • 设备开机后,过一段时间会自动关机或重启。

  • 串口日志运行一段时间后停止。

这可能是因为在设备处于以下状态时,手动强制重启或关机导致的:尚未完成消息传输过程、正在配置中……

  • 排查步骤

点击这里 执行 flash-erase 操作。

信号质量​

  • SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。

  • RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。

    为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰最小的环境中使用该设备。

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...