Skip to main content

SenseCAP S1000 V2 CO₂ 标定

note

本 CO₂ 标定流程仅适用于 SKU 101991024,不兼容 IAP 版本的多合一 CO₂ 气象站。

标定方法​

  • ABC 自动基线校正: 传感器会在指定周期内识别最低且稳定的 CO₂ 浓度,并将其调整为 ABC 目标值,通常约为 400 ppm。该方法适用于办公室、家庭等定期通风、并会周期性达到室外新鲜空气 CO₂ 水平的环境。在 S1000 上,可通过 SA_ABC(单位为小时)配置自动校正周期。
  • 目标单点标定: 将传感器读数调整为已知的 CO₂ 浓度,例如使用经认证的标定气体或可靠参考仪器确认的 1,000 ppm。该方法适用于精确的现场标定、CO₂ 水平持续偏高的环境,或不经常暴露在新鲜空气中的场所。在 S1000 上,可通过 SA_TC 输入目标浓度,设备在写入该数值后会立即执行单点标定。

详细标定步骤​

ABC 自动标定流程​

启用 ABC 前的注意事项​

  • 在每个 ABC 周期内,环境应在一段时间内达到接近室外背景浓度的 CO₂ 水平,并保持相对稳定。
  • ABC 适用于定期通风的家庭、办公室、教室和会议室。
  • 不适用于温室、畜禽养殖设施、持续有人占用或封闭空间,以及有意添加 CO₂ 的环境。
  • ABC 会同时评估检测到的最低浓度及其稳定性;不会简单地将最低读数视为 400 ppm。
  • 测量偏差较大时,可能需要经过多个 ABC 周期才能逐步校正。

配置并启用 ABC​

SA_ABC 用于设置内置于 SenseCAP S1000 V2 10 合 1 紧凑型气象传感器中的 CO₂ 传感器的 ABC 标定周期。

参数数值
单位小时
支持范围0–65535
默认值0(ABC 禁用)
禁用 ABC 的取值0 和 65535
推荐设置180 小时(约 7.5 天)
  1. 通过服务串口连接设备。

  2. 使用下方默认串口参数检查设备的 ASCII 地址。

    参数默认值
    波特率9600
    停止位1
    数据位8
    校验位None

    如果串口终端会自动附加 CRLF,则只需输入 ?。

    发送:

    ?

    响应:

    0XA
  3. 在后续命令中使用返回的地址。如果地址为 0,发送以下命令将 ABC 周期设置为推荐值 180 小时。

    发送:

    0XA;SA_ABC=180

    响应:

    0XA;SA_ABC=180

    此响应表示设置已成功写入。

  4. 验证当前设置。

    发送:

    0XA;SA_ABC=?

    响应:

    SA_ABC=180

    响应中包含 SA_ABC=180 即表示 ABC 已启用。

目标单点标定流程​

标定前准备​

  1. 记录标定前的 CO₂ 读数。
  2. 确保设备已正常上电并可正常通信。
  3. 让参考气体充分置换测量腔内原有气体,并达到稳定状态。
  4. 避免人员直接对着传感器呼吸。
  5. 尽量保持温度、湿度和气压稳定。

推荐稳定性判据

  • 预留足够时间让参考气体充分置换原有气体。
  • 确认至少 3–5 次连续测量的读数变化极小。
  • 确保标定气体和传感器均处于稳定温度。
  • 保持标定腔与大气相通,处于大气压下。
  • 不要将加压气体直接作用于传感器。使用气瓶时,应使用减压阀和合适的管路控制流量。

目标标定​

目标标定是针对内置于 SenseCAP S1000 V2 10 合 1 紧凑型气象传感器中的 CO₂ 传感器进行的单点标定方法。需要使用具有已知 CO₂ 浓度的经认证标定气体或可靠参考仪器,例如 400、800、1,000 或 1,500 ppm。

SA_TC 用于指定目标标定值,单位为 ppm。该参数无默认值,支持范围为 0–10000 ppm。写入有效数值后,设备会立即执行单点标定。

标定步骤​

关于默认串口参数及检查设备地址的方法,请参考配置并启用 ABC。

  1. 将设备放入合适的标定腔体中。

  2. 按照标定腔体的操作要求,引入已知浓度的 CO₂ 混合气体。

  3. 保持腔体与外界连通以维持大气压。持续监测 CO₂ 读数,并等待腔体内气体浓度稳定。使用以下命令检查当前读数。

    发送:

    0XA;G5?
    note

    如果串口终端会自动附加 CRLF,则可直接输入命令;否则需在命令末尾添加 <CR><LF>。

  4. 输入已知的目标浓度。例如,当使用经认证的 1,000 ppm 标定气体时,发送以下命令。

    发送:

    0XA;SA_TC=1000

    响应:

    0XA;SA_TC=1000

    此响应表示命令已成功接收。设备会在数值写入后立即执行单点标定。

  5. 至少等待一个 CO₂ 数据更新周期(默认约 16 秒),然后再次检查读数。

    发送:

    0XA;G5?
note

仅输入经确认的标定气体或参考仪器的真实浓度值,请勿输入估算值进行目标标定。

Loading Comments...