Skip to main content

在 SenseCAP T1000-E 上开始使用 MeshCore

固件烧录

方法一:通过 Web Flasher

使用 USB 线将设备连接到电脑。

warning

在数据传输过程中请保持 USB 线连接,否则设备可能会损坏。

前往 Meshcore Web Flasher

Community Firmware 分组中选择 Seeed Studio SenseCAP T1000-E

pir

选择 Companion Bluetooth。烧录了 Bluetooth companion 固件的设备可以连接到 APP。如果你想烧录其他固件,请点击这里查看教程。

pir

擦除 Flash

点击 Enter DFU Mode,选择名为 "nRF xxx" 或 "TinyUSB" 的串口。然后点击 Erase Flash 并选择串口。

pir

如果你点击了 Erase Flash 但没有响应,请再次点击 Enter DFU,然后再点击 Erase Flash,以确保已成功进入 DFU。

如果你看到 "Flashing erase firmware:100%",说明设备已成功擦除。

pir

烧录固件

点击 Enter DFU Mode,选择名为 "nRF xxx" 或 "TinyUSB" 的串口。然后点击 Flash 并选择串口。

pir

如果你点击了 Flash 但没有响应,请再次点击 Enter DFU,然后再点击 Flash,以确保已成功进入 DFU。

当进度条完全填满时,表示 Flash 已完成。然后设备会自动重启。

pir

方法二:拖拽烧录

使用 USB 线将设备连接到电脑。

warning

在数据传输过程中请保持 USB 线连接,否则设备可能会损坏。

前往 Meshcore Web Flasher

Community Firmware 分组中选择 Seeed Studio Wio Tracker T1000-E

pir

选择 Companion Bluetooth。烧录了 Bluetooth companion 固件的设备可以连接到 APP。如果你想烧录其他固件,请点击这里查看教程。

pir

擦除 Flash

下载 UF2 文件。

pir

手动进入 DFU 模式:按住设备按键,然后快速连接充电线两次,绿色 LED 将常亮。

warning

要成功进入 DFU 模式,你需要快速完成这一操作。可能需要多次尝试。

pir

大约 10~15 秒后,你会看到一个名为 T1000-E 的磁盘弹出。

pir

将下载好的 UF2 文件拖拽到弹出的磁盘中。

pir

固件烧录成功后,该磁盘会消失。此时设备中没有固件,因此设备不会自动重启。

烧录固件

选择最新的固件版本。

pir

下载 UF2 文件。

pir

尝试手动进入 DFU 模式:按住设备按键,然后快速连接充电线两次,绿色 LED 将常亮。

warning

要成功进入 DFU 模式,你需要快速完成这一操作。可能需要多次尝试。

pir

大约 10~15 秒后,你会看到一个名为 T1000-E 的磁盘弹出。

pir

将下载好的 UF2 文件拖拽到弹出的磁盘中。

pir

固件烧录成功后,该磁盘会消失。此时设备中没有固件,因此设备会自动重启。

配置

启动设备

按下按键开机。LED 会亮起,并播放一个音调逐渐下降的提示音。

关闭设备

长按按键 3 秒关机。LED 会熄灭,并播放一个音调逐渐降低的提示音。

tip

如果按下按键设备没有响应,请先为其充电。不要使用快充充电器。

获取 APP

可从 Google Store 或 Apple Store 下载。或者点击这里获取 Meshcore APP。

pir

通过 App 连接

点击 Connect 并选择目标设备。默认设备 ID 为 Meshcore-MAC Address。MAC 地址可以在设备背面看到。

pir

输入默认 PIN 码 123456,然后点击 Pair 连接设备。

tip

如果连接失败,请打开手机的蓝牙列表,forgetUnpair 该设备,然后再尝试重新连接。

pir

通过 Web 界面连接(BLE)

  1. 打开 MeshCore Web App 并点击 Settings 图标。

pir

  1. 选择 BLE 选项卡,然后点击 Scan Now

pir

  1. 在系统蓝牙弹窗中选择你的设备(例如 Meshcore-xxxxxx),然后点击 Pair

pir

  1. 按提示输入默认蓝牙密码 123456,然后点击 OK

pir

  1. 等待状态变为已连接,并在 MeshCore 界面中看到你的节点。

pir

配置 LoRa

为了开始通过 mesh 通信,你必须设置所在区域。该设置控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。

pir

然后重启设备,否则配置不会生效。

区域列表

Region CodeDescriptionFrequency Range (MHz)Duty Cycle (%)Power Limit (dBm)
UNSET未设置N/AN/AN/A
US美国902.0 - 928.010030
EU_868欧盟 868 MHz869.4 - 869.651027

现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意LoRa 参数以满足你的需求。

配置 GPS

如果你想使用 GPS,请将其设置为启用。

你可以在 APP 的 Position Settings 中启用 GPS。

pir

按钮

按钮操作描述
按下 3 秒开机/关机
双击广播 Advert
三击蜂鸣器开关
四击GPS 开关

消息传输

如果你有两台受支持的设备,并且你附近没有太多 MeshCore 用户,可以将两台设备都刷写为 BLE Companion 固件,这样你就可以使用这些设备与附近的朋友和家人进行通信。

pir

MeshCore 允许你手动广播你的姓名、位置和公钥,这些信息也会被签名以防止伪造。当你点击 advert 按钮时,它会通过 LoRa 广播这些数据。MeshCore 将此称为 Advert。Advert 有两种方式:“zero hop”和“flood”。

  • Zero hop 意味着你的 advert 只会广播给能听到它的任何人,仅此而已。
  • Flooded 意味着它会被广播出去,然后由所有听到它的中继器重复转发。

你可以在 APP 上发送 advert,也可以直接在设备的 advert 页面上发送 advert。

pir

公共消息

在你配置好 LoRa 之后,你可以在主信道中发送消息。同一频段内的所有附近用户都能收到。

私人消息

只有当两个设备都接收到对方的 advert 时,它们才会建立连接。

常见问题

如何重启设备

按住按钮不放,然后连接充电线。

故障排查

设备无法开机

  • 给设备充电 1~2 小时

  • 更换充电线

  • 如果仍然无效,按住设备按钮不放,然后连接充电线,查看电脑中是否弹出一个磁盘。如果有,点击这里 重新安装 bootloader。

设备卡在启动循环中

问题描述:

设备会反复重启,串口会反复连接和断开。

解决方案:

  • 步骤 1:尝试手动进入 DFU 模式:按住设备按钮不放,然后快速连接充电线两次,绿色 LED 会常亮。
note

要成功进入 DFU 模式,你需要快速完成这个操作。可能需要多次尝试。

pir

  • 步骤 2:擦除 Flash

  • 步骤 3:烧录固件

设备变砖

问题描述

设备无响应,没有 LED 指示灯,无法与 App 配对。

1) 设备仍然可以进入 DFU 模式,则尝试烧录 bootloader。

烧录 Bootloader

note

在烧录 bootloader 时,请确保线缆连接稳定,并且在烧录过程中不要断开连接。

步骤 1:安装 Adafruit-nrfutil

对于 Windows 用户,同时按下 "Win" 键和 "r" 键,然后在弹出的窗口中输入 "cmd",按下 "Enter"。这样可以打开命令行。

对于 Mac 用户,同时按下 "Command" 键和 "Space" 键,以打开 Spotlight。然后输入 "termial",按下 "Return"。这样可以打开命令行。

前置条件

在命令行中检查 python 和 pip 是否已成功安装。

python --version
python -m pip --version

然后应该会出现 "Python xxx" 和 "pip xxx"。如果没有,请尝试重新安装 python。

这是推荐的方法,用于安装最新版本:

pip3 install --user adafruit-nrfutil

检查安装路径:

python -m pip show adafruit-nrfutil

这是安装位置:

pir

对于 Windows 用户,你可能需要手动添加路径。复制上一步显示的安装位置,然后按如下方式添加:

pir

步骤 2:检查你的端口号

将设备连接到电脑,并检查端口号。

对于 Windows 用户,例如:

pir

对于 Mac 用户,例如:

pir

步骤 3:烧录 bootloader

在终端或命令提示符中,进入你下载 bootloader 压缩包的目录,并执行以下命令,将端口替换为你设备的正确端口:

  • 对于 Windows
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

请将 COMXX 改为你的端口号。例如,如果你的设备在 com6 上,将命令改为:

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

部分设备在你输入此命令后会改变端口号。因此如果安装失败,请再次检查端口号。

  • 对于其他系统
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

完成以上步骤后,点击这里 烧录应用固件。

2) 设备无法进入 DFU 模式,但可以检测到串口

  • 打开一个串口工具

  • 将波特率设置为 1200

  • 连接设备。 连接时指示灯会短暂闪烁。持续尝试,直到指示灯保持常亮,表示设备已回到 DFU 模式,然后烧录 bootloader-> 擦除 flash -> 烧录固件

3) 设备无法进入 DFU 模式且没有串口显示

  • 按住设备按钮不放,然后连接充电线。电脑中弹出磁盘后,你可能会看到串口。

  • 如果仍然无效,请断开充电线,将设备放置几天直到电池完全耗尽,然后重新连接充电线并再次尝试配对。

4) 如果以上步骤都无效,请联系技术支持:[email protected]

固件烧录失败

  • 串口未接收到数据

pir

检查设备是否处于 DFU 模式,当设备处于 DFU 模式时,绿色指示灯会常亮。

  • 无法打开串口

pir

检查端口是否正确,或者尝试更换其他端口。

设备自动关机

问题描述

  • 设备开机后,运行一段时间会自动关机或重启。
  • 串口日志运行一段时间后停止。

这可能是由于在设备处于以下状态时,手动强制重启或关机导致的:尚未完成消息传输过程、正在配置中......

故障排查

执行一次 flash-erase

恢复出厂设置

如果你想恢复到默认设置,可以执行恢复出厂设置。你可以通过以下两种方法进行恢复出厂设置。

  • 对设备进行 Flash erase。然后重新烧录最新固件。

  • 在 App 上点击 Factory Reset 按钮。设备将自动以出厂配置重启。

    pir

信号质量

  • SNR 反映通信链路的质量。正常设备通常在 -7 dB 以上工作。SNR 低于 -10 dB 的设备表示性能较差。

  • RSSI 由设备及其周围环境共同决定。正常设备通常在 -110 dBm 以上工作。RSSI 低于 -115 dBm 的设备被认为性能较差。

    为获得最佳信号效果,请在开阔、无遮挡且干扰最小的区域使用设备。

Pogo Pin 定义

pir

资源

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...