SenseCraft AI 平台上的 Grove Vision AI v2 工作区
入门指南
连接 Grove-Vision AI v2
- 通过 CSI 连接线将 Grove - Vision AI V2 连接到摄像头。

- 通过 USB 将 Grove - Vision AI V2 连接到您的计算机,并选择 USB Single/serial debug unit 进行连接
note
请使用 Chrome、Opera 或 Edge 浏览器将 AI 模型部署到 XIAO ESP32S3 Sense 和 Grove Vision AI v2。
- 连接到设备后,它将读取设备信息、模型信息,并运行模型进行推理。用户可以调整置信度和 IoU 设置来微调模型推理的准确性。
- 置信度:置信度是指模型对其预测结果分配的确定性或概率水平
- IoU:IoU 用于评估预测边界框与真实边界框相比的准确性

替换 AI 模型
如果您需要替换设备当前运行的模型,SenseCrfat AI 平台提供两种方式来实现
- 选择 SenseCraft AI 平台上的公开可用模型或用户账户下的模型进行替换。

- 直接上传模型进行替换。
- 模型名称:输入名称
- 模型文件:上传 tflite 格式的模型
- ID 对象:模型识别的类别

配置
如果您需要将设备的推理结果推送到您自己的 MQTT 服务或 Sensecraft Data 平台,请配置 Wi-Fi 和 MQTT。接下来,我们将以 Sensecraft Data 平台为例。
- 输入有效的 2.4G Wi-Fi。
- 访问 SenseCraft Data 平台 并登录。
note
您可以使用同一个账户登录 Sensecraft AI 和 Sensecraft Data 平台。

- 访问开发套件页面并点击"创建开发套件"按钮。
- 输入设备名称并选择"Grove-Vision AI v2"作为设备类型。

- 创建设备后,点击"连接",然后依次复制并粘贴 Host、Port、clientId、Username 和 Password。

- 完成表单后,点击保存按钮。设备成功应用更改后,转到处理页面。您将看到 IP 地址和服务状态:MQTT 已连接。

- 现在您可以返回 Sensecraft Data 平台的开发套件页面。点击设备的 EUI 进入设备详情,您将能够看到推理结果。

输出
设置一个条件,当检测到的目标满足条件时,XIAO ESP32S3 上的黄色 LED 将点亮。

示例:如果设备检测到人脸且置信度大于 43,则点亮设备的黄色 LED

训练
SenseCraft AI 集成了 YoLo-World,可以根据用户输入的类别快速生成单类 AI 模型,可以直接部署到 Grove-Vision AI v2 设备。
快速生成
- 输入类别,点击快速生成按钮,等待模型生成。

- 模型生成后,您可以选择模型并点击部署到设备按钮,将生成的模型刷写到设备上。

- 查看推理结果

捕获训练
快速生成的模型可能准确度不高。您可以点击捕获训练来拍摄和收集目标图像。将收集的图像提交给 Yolo-World 进行优化训练。优化后的模型将具有更好的准确性。
- 使用 Grove-Vision AI v2 摄像头对准目标,点击捕获按钮收集图像。

- 在捕获的图像中选择并确认目标。

- 重复步骤 1-2 收集至少 10 张照片进行训练。收集图像后,点击训练模型按钮。

- 模型生成后,选择新生成的模型,将其部署到设备,并检查推理结果。

技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!