Skip to main content

SenseCraft AI Wiki 中心

概述


概述部分提供了 SenseCraft AI 的高级介绍,解释了其目的、关键功能和优势。它作为用户了解平台及其功能的起点。概述还包含入门指南和常见问题解答的链接,帮助用户快速开始使用 SenseCraft AI。

预训练模型


预训练模型部分包含关于可在 SenseCraft AI 支持的各种设备上部署的现成模型的信息。这些模型针对特定硬件进行了优化,可用于不同的应用,无需自定义训练。该部分根据支持的设备进一步分为子部分:

  • 适用于 XIAO ESP32S3 Sense:此子部分列出了与 XIAO ESP32S3 Sense 开发板兼容的预训练模型,以及它们的描述和用例。

  • 适用于 Grove Vision AI V2:在这里,您可以找到专为 Grove Vision AI V2 设备设计的预训练模型。

  • 适用于 SenseCAP Watcher:此子部分提供了可与 SenseCAP Watcher 设备一起使用的预训练模型信息,支持各种监控和检测功能。

  • 适用于 reComputer Jetson:reComputer Jetson 子部分包含针对强大的 reComputer Jetson 平台优化的预训练模型,适用于更高要求的 AI 应用。

训练


训练部分专门指导用户使用 SenseCraft AI 创建自定义模型的过程。它分为两个主要子部分:

  • 分类:此子部分提供使用 SenseCraft AI 训练图像分类模型的分步教程和最佳实践。

  • 目标检测:在这里,您可以找到使用 SenseCraft AI 训练目标检测模型的详细指南。

模型输出


模型输出部分专注于如何在 SenseCraft AI 支持的不同设备上配置和利用训练模型的输出。它分为以下子部分:

  • Grove Vision AI V2 模型输出:此子部分解释如何配置和访问部署在 Grove Vision AI V2 设备上的模型输出。它涵盖设置触发器、与外部系统集成以及可视化模型预测等主题。

  • XIAO ESP32S3 Sense 模型输出:在这里,您可以找到如何在 XIAO ESP32S3 Sense 开发板上处理模型输出的信息。该子部分进一步分为:

    • 通过 GPIO:此部分提供如何将模型输出映射到 XIAO ESP32S3 Sense 的 GPIO 引脚的指南,使基于模型预测控制外部硬件成为可能。


    • 通过 MQTT:在这里,您可以学习如何使用 MQTT 协议将模型输出从 XIAO ESP32S3 Sense 发送到其他设备或系统,促进无缝集成和通信。


    • 作为传感器:此部分将解释如何将已上传模型的 XIAO 用作传感器。这可能需要您使用额外的 XIAO 或 Arduino 设备。


    • 使用 SSCMACore 库输出模型信息:如果您不想使用额外的 XIAO 来接收模型的数据输出,那么这里的教程可能适合您。


  • reComputer Jetson 工作空间:此子部分提供如何设置和利用 reComputer Jetson 工作空间处理模型输出的信息。它涵盖配置工作空间、可视化模型预测以及与其他软件集成等主题。

应用


应用部分展示了真实世界的示例和案例研究,演示了如何使用 SenseCraft AI 解决不同领域的各种问题。它包括详细的项目说明、代码示例和最佳实践,旨在启发和指导用户使用 SenseCraft AI 开发自己的 AI 应用程序。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...