在 SenseCraft AI 上为 Grove Vision AI V2 配置模型输出
本 wiki 文章提供了一个全面的指南,介绍如何使用 SenseCraft AI 平台为 Grove Vision AI V2 设备配置模型输出设置。通过遵循这些分步说明,您将学会如何基于在 Grove Vision AI V2 上运行的训练模型的输出来设置触发条件和动作。
前提条件
在开始之前,请确保您具备以下条件:
-
Grove Vision AI V2 设备
-
用于将 Grove Vision AI V2 连接到计算机的 USB-C 数据线
| Grove Vision AI V2 |
|---|
![]() |
步骤 1. 访问 SenseCraft AI Vision 工作空间并连接 Grove Vision AI V2
打开您的网页浏览器,导航到 SenseCraft AI Vision 工作空间页面。
从可用设备列表中,选择 Grove Vision AI V2。

使用 USB-C 数据线,将您的 Grove Vision AI V2 设备连接到计算机。设备连接后,点击位于 SenseCraft AI Vision 工作空间页面左上角的 连接 按钮。

步骤 2. 确保 Grove Vision AI V2 上已加载模型
在继续之前,请确保您的 Grove Vision AI V2 设备上已部署了训练好的模型。如果您尚未部署模型,请参考 SenseCraft AI 文档中关于如何训练和部署模型到设备的说明。
如果您想使用自己训练的模型,可以参考以下两个 Wiki。
步骤 3. 访问输出配置设置
在 Vision 工作空间页面的左侧边栏中,点击 输出 选项以访问您的 Grove Vision AI V2 设备的输出配置设置。

在页面右侧,点击 满足事件条件时触发动作 按钮。

将出现一个对话框,提示您输入各种参数,这些参数将作为所需动作的触发条件。这些参数包括:
-
对象:指定您的模型应检测的对象以触发动作。例如,如果您希望在检测到人时发生动作,则输入"person"。
-
条件:选择触发器发生必须满足的条件。选项包括"大于"、"小于"、"等于"等。例如,选择"大于"意味着当检测到的对象置信度大于指定值时将触发动作。
-
置信度:设置触发动作所需的对象检测最低置信度。此值范围从 1 到 100,其中 100 为最高置信度。

配置所需的触发条件后,点击 确认 按钮保存设置。
步骤 4. 选择所需的触发动作
Grove Vision AI V2 支持两种类型的触发动作:
-
点亮 LED:当选择此选项时,当满足触发条件时,Grove Vision AI V2 上的板载 LED 将会点亮。
-
将图像保存到 SD 卡:当选择此选项时,当满足触发条件时,Grove Vision AI V2 将把捕获的图像保存到插入设备的 MicroSD 卡中。
选择所需触发动作旁边的复选框以启用它们。

步骤 5. 将触发配置发送到 Grove Vision AI V2
最后,点击 发送 按钮将触发配置传输到您的 Grove Vision AI V2 设备。

Grove Vision AI V2 现在将在满足指定条件时执行配置的触发动作,提供模型输出的视觉指示。

请记住,输出功能依赖于 SenseCraft AI 平台和您的 Grove Vision AI V2 设备之间基于网络的连接。如果连接丢失或中断,配置的触发动作将停止工作。请确保在整个过程中保持稳定的连接。
结论
通过遵循这个分步指南,您已经学会了如何在 SenseCraft AI 平台上为 Grove Vision AI V2 设备配置模型输出设置和触发动作。您现在可以设置您的设备根据训练模型的输出执行特定动作,例如打开板载 LED 或保存捕获的图像。此功能使您能够使用 Grove Vision AI V2 和 SenseCraft AI 创建交互式应用程序和项目。请记住在网络平台和您的设备之间保持稳定连接以确保无缝操作。
Grove Vision AI V2 本质上仍然是一个 AI 摄像头传感器,所以我们不能期望它做太多超出传感器功能的事情。如果您有额外的 MCU,您可以通过 Grove 接口或引脚对引脚接口做更有趣的项目,SenseCraft AI 只是传递模型的媒介,有关 Grove Vision AI V2 模型的更多 Arduino 例程,请参考 Grove Vision AI V2 入门指南。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。