为 SenseCAP Watcher 使用模型
SenseCAP Watcher 是一款功能强大的监控设备,可以配置为识别特定对象并根据用户定义的任务触发警报。为了增强 Watcher 的对象识别能力,用户可以利用 SenseCraft AI 模型库中的自定义模型。本 wiki 文章将指导您在 Watcher 监控任务中使用这些自定义模型的过程。
前提条件
在开始使用 SenseCraft AI 模型库中的自定义模型之前,请确保您具备以下条件:
- 
SenseCAP Watcher:您应该拥有一台已设置并准备使用的 SenseCAP Watcher 设备。如果您还没有,请按照 SenseCAP Watcher 快速入门指南 中的说明来设置您的设备。 
- 
SenseCraft APP:在您的移动设备上安装 SenseCraft APP。该应用程序适用于 iOS 和 Android 平台,可以从相应的应用商店下载。 
- 
SenseCraft 账户:要访问 SenseCraft AI 模型库并使用自定义模型,您需要拥有一个 SenseCraft AI 账户。如果您没有账户,请通过 SenseCraft APP 或官方 SenseCraft AI 网站注册一个。 
- 
网络连接:确保您的 SenseCAP Watcher 设备和运行 SenseCraft APP 的移动设备都连接到互联网。需要稳定的网络连接来访问 SenseCraft AI 模型库并下载自定义模型。 

步骤 1. 通过 SenseCraft APP 向 Watcher 发布监控任务
首先,打开 SenseCraft APP 并导航到您想要配置的 Watcher 设备。该应用程序提供了一个直观的界面来创建和管理监控任务。在这个示例中,让我们创建一个任务,内容是:如果识别到键盘,播放声音"Keyboard is awesome"。

在创建任务时,对于您希望 Watcher 识别的对象以及检测到该对象时希望它执行的操作,必须清晰明确。这有助于确保 Watcher 准确理解并执行任务。
如果您对 Watcher 如何设置合适的任务了解不够,请阅读任务分配指南。
步骤 2. 启用自定义 TinyML 模型的使用
通过 APP 发布任务后,点击任务卡片进入详细配置页面。此页面允许您微调监控任务的各个方面,包括选择自定义 TinyML 模型。
在页面顶部的场景部分,您会找到使用 TinyML 模型选项。通过勾选此选项,您可以让 Watcher 使用来自 SenseCraft AI 模型库的自定义模型进行对象识别。点击模型名称字段来搜索或直接选择所需的模型,例如键盘检测模型。

SenseCraft AI 模型库托管着各种预训练模型,可用于各种对象识别任务。这些模型已针对 Watcher 的使用进行了优化,确保高精度和性能。
- 
选择模型后,Watcher 的报警词可能会被清除,需要重新输入才能点击运行任务按钮。 
- 
选择模型后,请合理配置模型下方的置信度阈值。默认值为 0。如果您直接以 0 作为阈值发送任务,可能会导致任何东西都被错误识别为目标对象,请根据实际情况调整此值以达到最佳检测效果。 
除了 SenseCraft AI 模型库中可用的预训练模型外,您还可以使用自己的自定义训练模型。如果您有现有模型未涵盖的特定对象或场景,您可以训练自己的模型并与 SenseCraft AI 社区分享。
Watcher 可以搜索并使用同一 SenseCraft 账户下的私有模型。如果您选择不公开您的模型,只要 Watcher 绑定到您的账户,您也可以使用您的私有模型。
步骤 3. 确认任务并开始监控
选择自定义模型并确认其他任务配置详情后,点击"运行任务"按钮开始监控任务。此操作将任务部署到您的 Watcher 设备并开始监控过程。
收到任务后,Watcher 将自动从 SenseCraft AI 模型库下载所选模型,并将其用作触发报警操作的基础。这种无缝集成确保 Watcher 拥有最新且相关的模型,以实现准确的对象识别。
有了自定义模型,Watcher 将持续监控其环境中是否存在指定对象。在此示例中,当 Watcher 使用所选模型识别到键盘时,它将触发指定的报警操作——播放声音"Keyboard is awesome"。

自定义模型和用户定义任务的结合使 Watcher 能够适应各种监控场景。通过利用 SenseCraft AI 模型库的强大功能和 SenseCraft APP 的灵活性,用户可以根据特定需求定制 Watcher 的功能,确保可靠准确的对象识别和报警触发。
结论
使用来自 SenseCraft AI 模型库的自定义模型使 SenseCAP Watcher 用户能够增强设备的物体识别能力并扩展其监控和报警应用场景。SenseCraft APP 提供了一个直观的界面,用于搜索、选择和将这些自定义模型应用到 Watcher 监控任务中。通过遵循本 wiki 文章中概述的步骤,用户可以轻松配置 Watcher 来识别特定物体并根据其独特需求触发报警。无论是使用预训练模型还是与 SenseCraft AI 社区共享的自定义训练模型,Watcher 都为各种监控需求提供了强大且适应性强的解决方案。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。