为 XIAO ESP32S3 Sense 使用模型
SenseCraft AI 是一个强大的平台,提供了与各种设备兼容的大量 AI 模型库。它允许开发者和爱好者轻松地在他们的硬件上部署和试验不同的 AI 模型。在这个综合教程中,我们将指导您完成在 XIAO ESP32S3 Sense 开发板上使用 SenseCraft AI 模型并预览模型输出的过程。我们还将深入探讨一些关键概念和设置,帮助您理解和优化模型的性能。
前提条件
在开始之前,请确保您具备以下条件:
-
XIAO ESP32S3 Sense 开发板:这是一个紧凑且多功能的开发板,结合了 ESP32-S3 微控制器的强大功能以及一系列传感器和外设。
-
USB-C 数据线:您需要一根 USB 数据线将 XIAO ESP32S3 Sense 开发板连接到计算机进行编程和供电。
-
访问 SenseCraft AI 模型库网页:确保您有稳定的互联网连接并能够访问 SenseCraft AI 网站。
| XIAO ESP32S3 Sense |
|---|
![]() |
步骤 1. 为 XIAO ESP32S3 Sense 筛选模型
打开您的网页浏览器并导航到 SenseCraft AI 模型仓库。
模型仓库页面显示了适用于不同设备和应用的各种 AI 模型。

在网页的左侧边栏中,找到支持的设备部分。从设备列表中,点击 XIAO ESP32S3 Sense 来筛选与您特定设备兼容的模型。

此步骤确保您只看到可以在 XIAO ESP32S3 Sense 开发板上部署和运行的模型。
步骤 2. 选择模型
在本教程中,我们将使用人脸检测模型作为示例。但是,您可以根据自己的兴趣和需求自由探索和试验其他模型。
点击人脸检测模型以打开其专用页面。

在模型页面上,您将找到关于该模型的详细信息,包括其描述、模型精度和模型格式。

在模型页面上,点击位于页面顶部的部署模型按钮。

此操作将启动所选模型的部署过程,准备将其下载并在您的 XIAO ESP32S3 Sense 开发板上运行。
步骤 3. 连接您的设备
点击部署模型按钮后,点击部署页面下方出现的连接设备按钮。

将打开一个新页面,此时,请通过 USB-C 线缆将您的 XIAO ESP32S3 Sense 连接到计算机。
在设备连接页面上,您将看到模型信息的摘要,包括其名称和模型 ID。仔细查看详细信息,确保为您的 XIAO ESP32S3 Sense 开发板选择了正确的模型。如果信息准确,点击确认按钮继续进行模型部署。

确认模型信息后,将弹出一个窗口,要求您为 XIAO 开发板选择串行端口。串行端口是您的计算机和 XIAO ESP32S3 Sense 开发板之间的通信通道。选择与您的 XIAO ESP32S3 Sense 对应的正确端口号。如果您不确定,可以参考操作系统的设备管理器或开发板的文档来识别正确的端口。
点击连接按钮以建立计算机和 XIAO 开发板之间的连接。

步骤 4. 模型上传
一旦连接建立,所选模型将开始下载到您的 XIAO 开发板。模型上传过程可能需要大约 1-2 分钟,具体取决于模型的大小和您的网络连接速度。在此步骤中,必要的模型文件和依赖项将传输到 XIAO ESP32S3 Sense 开发板,为在本地运行 AI 模型做好准备。

步骤 5. 模型预览
模型上传成功后,预览功能将自动启动。预览窗口将显示来自您的 XIAO ESP32S3 Sense 摄像头的实时视频流,以及叠加在视频上的模型检测结果。在人脸检测模型的情况下,您将看到在视频流中检测到的人脸周围绘制的边界框。每个边界框代表模型识别出的一张人脸。预览功能允许您实时查看模型的输出,为您提供其性能的即时视觉反馈。

微调模型(可选)
-
如果您想优化模型的性能或使其适应您的特定用例,您可以使用预览部分下方提供的选项来微调模型的设置。
-
您可以调整的两个重要参数是"置信度阈值"和"交并比(IoU)阈值"。
- 置信度阈值:此值确定模型将检测视为有效所需的最低置信度水平。较高的置信度阈值将导致检测数量较少但确定性更高,而较低的阈值将允许更多检测但可能包含一些误报。

- IoU 阈值:IoU 是一个衡量预测边界框与真实边界框之间重叠程度的指标。它用于确定目标检测的准确性。IoU 阈值设置检测被视为真正例所需的最小 IoU 值。调整此阈值可以帮助微调模型的精确度和召回率。

-
尝试置信度阈值和 IoU 阈值的不同值,以找到准确检测人脸和最小化误报之间的最佳平衡。最佳设置可能因您的特定应用和图像或视频流的特征而异。
结论
恭喜!您已成功在 XIAO ESP32S3 Sense 开发板上部署了 SenseCraft AI 人脸检测模型,预览了其输出,并学会了如何微调模型的性能。
通过遵循本教程中概述的步骤,您可以轻松探索和试验 SenseCraft AI 存储库中在您的 XIAO ESP32S3 Sense 上可用的各种 AI 模型。SenseCraft AI 平台提供了用户友好的界面和广泛的模型选择,使初学者和经验丰富的开发者都能轻松使用。
请记住参考 SenseCraft AI 和 XIAO ESP32S3 Sense 开发板提供的文档和资源,以获取有关支持的模型、其功能以及任何可用的其他配置选项的更多信息。
随时探索其他模型,尝试不同的设置,并将它们适应到您的特定项目或应用中。SenseCraft AI 和 XIAO ESP32S3 Sense 开发板的结合提供了无限的可能性。
祝您在 XIAO ESP32S3 Sense 上使用 SenseCraft AI 模型进行实验和创作愉快!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。