为 reComputer Jetson 使用模型
入门指南
SenseCraft AI 平台提供了一种非常简单的方式来将 AI 模型部署到边缘设备,如 Jetson Orin、XIAO ESPS3 等。现在就享受无缝的边缘 AI 模型部署吧!
- 为 Jetson 设备选择或上传 AI 模型
- 访问 AI 模型详情页面并点击"部署模型"按钮

步骤 1 安装 SenseCraft AI-Jetson
-
如果您的 Jetson 设备已经安装了 SenseCraft AI,请直接跳转到步骤 2
-
将 Jetson 连接到显示器并开机
-
将鼠标和键盘插入设备,在终端中输入以下命令来运行应用程序
bash <(wget -qO- https://sensecraft-statics.seeed.cc/edge-ai/init-script/edge-ai-setup.sh)

- SenseCraft AI-Jetson 安装完成,请前往步骤 2

步骤 2 选择设备
- 如果您已经将设备添加到平台,可以直接选择设备并点击下一步前往步骤 3

- 如果您需要添加新设备,请点击"添加设备"按钮,添加设备窗口将会出现。
- 输入设备名称

- 访问您设备上的 SenseCraft AI-Jetson 应用程序并前往设置页面
- 启用"绑定到 SenseCraft AI 平台"设置并获取绑定代码
- 返回 SenseCraft AI 平台并输入有效的绑定代码以完成添加
note
如果此绑定代码重复,您需要输入临时名称。


- 现在选择设备并点击下一步前往步骤 3
步骤 3 选择流
- 如果您想将 AI 模型应用到设备的现有视频流上,请直接选择视频流并点击"发送"将模型下发到设备。

- 如果您想将 AI 模型应用到新的视频流,请点击"添加流"按钮并输入新流的信息

流信息详情请查看下表
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 流名称 | 1 此流的自定义名称。 2 不能为空 |
| 视频类型 | 1 IP 摄像头:访问 IP 摄像头,需要输入有效的 rtsp url 2 USB 摄像头:将 USB 摄像头连接到设备,自动识别 USB,然后在视频路径中选择正确的 USB 摄像头。 3 视频:设备内置视频,在视频路径中输入 |
| 视频路径 | 视频路径,格式由"视频类型"决定,如果错误,将使用默认视频。 |
| 置信度阈值 | 1 检测的对象置信度阈值。 2 格式:浮点数 [0, 1] |
| IoU 阈值 | 1 IoU 用于评估预测边界框与真实边界框相比的准确性2 格式:浮点数 [0, 1] |
| FPS | 1 流的每秒帧数 2 格式:整数 [1,60] |
| 质量 | 1 输出流质量。默认:50 2 格式:整数 [0,100] |
| 最大检测数 | 1 每张图像的最大检测数。默认:3002 格式:整数 [0,1000] |
| 显示帧率 | 1 是否显示流的帧率 2 格式:布尔值 [True,False] ● True:显示 FPS ● False:不显示 FPS |
| 显示时钟 | 1 是否显示时间 2 格式:布尔值 [True,False] ● True:显示时间 ● False:不显示时间 |
-
点击"发送"按钮将模型下发到设备。模型部署大约需要 5 分钟,请随时关闭预览页面,在部署完成后在设备工作区中查看。
-
在设备或 AI 平台的设备工作区中查看新模型


技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们在这里为您提供协助!