SenseCraft AI 平台上的 XIAO ESP32S3 工作区
入门指南
连接 XIAO ESP32S3
- 将摄像头传感器扩展板上的连接器与 XIAO ESP32S3 Sense 上的 B2B 连接器对齐并按下以安装摄像头传感器。

- 通过 USB 将 XIAO ESP32S3 Sense 连接到您的计算机,并选择 USB JAG/串行调试单元来连接设备。
note
请使用 Chrome、Opera 或 Edge 浏览器将 AI 模型部署到 XIAO ESP32S3 Sense 和 Grove Vision AI v2。
- 连接到设备后,它将读取设备信息、模型信息,并运行模型进行推理。用户可以调整置信度和 IoU 设置来微调模型推理的准确性。
- 置信度:置信度是指模型对其预测结果分配的确定性或概率水平
- IoU:IoU 用于评估预测边界框与真实边界框相比的准确性

替换 AI 模型
如果您需要替换设备当前运行的模型,SenseCrfat AI 平台提供两种方式来实现
- 选择 SenseCraft AI 平台上公开可用的模型或用户账户下的模型来替换。

- 直接上传模型进行替换。
- 模型名称:输入名称
- 模型文件:上传 tflite 格式的模型
- ID 对象:模型识别的类别

输出
设置一个条件,当检测到的目标满足条件时,XIAO ESP32S3 上的黄色 LED 将点亮。

示例:如果设备检测到人脸且置信度大于 43,则点亮设备的黄色 LED

技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!