仪表板基础
主仪表板界面
一旦您将热点注册到仪表板,您将看到以下内容(见下方截图)。

您可以在此页面快速查看热点的所有状态更新。如果您注册了多个热点,它们将作为单独的行添加。
只需点击热点名称或序列号即可查看下面解释的更多详细信息。
您可以找到的信息
仪表板允许您监控热点设置,包括 CPU 温度、网络设置、区块链同步进度等等。以下是每个设置所代表含义的详细说明。
注意:仪表板中显示的信息每 5 分钟更新一次。如果您更新了网络配置更改,5 分钟后刷新仪表板将提供更新的数据。
热点详细信息
- SN:您注册的热点序列号。
- 热点名称:您在区块链上注册的热点名称。
- 热点在线状态:基于您的热点。
- Helium 在线状态:热点状态严格基于 helium API 或 ETL-API,取决于哪个 P2P 数据是最新的。
- 热点地址:您热点的区块链地址。您可以点击热点地址在 Helium Explorer 网站上查看您的热点。
- 热点所有者:您的钱包(热点在"Helium App"上注册的所有者)您可以点击热点所有者在 Helium Explorer 网站上查看您整个账户的详细信息。
- **公共 IP 地址:**您热点的公共 IP 地址。
其他热点详细信息续
- 收集时间:上次从热点收集数据的时间。-UTC7。
- 添加到 Helium 网络:显示热点在 Helium 区块链上注册的时间。-UTC7。
- 生产时间:显示热点制造的时间。-UTC7。
天线和区域详细信息
- 天线:天线增益数据来自 Helium APP。如果您更换了天线,您需要在 Helium APP 中完成"更新天线"过程,以在此处显示正确的增益。
- 区域:此区域基于热点在 Helium APP 中的声明位置。
- 在您声明位置之前,您可能看不到"区域",它可能显示为"未知"。
- 坐标:显示您热点声明位置的 GPS 坐标。
其他详细信息
- 批次名称:热点的制造日期。
- 自定义标签:您与此热点关联的任何自定义标签。
- 如果您在不同位置运行多个热点,我们让您更容易为每个热点添加标签,并在仪表板内按标签排序。只需添加自定义标签来区分不同位置/主机之间的热点。
其他网络详细信息
- Wi-fi 名称:如果热点通过 Wi-Fi 连接,将在此处显示 Wi-Fi 名称,如果通过以太网电缆连接,则不会显示任何内容。
- Wi-Fi IP 地址:如果您的热点通过 Wi-Fi 连接,您将在此处看到您内部网络的 IP 地址。
- LAN IP 地址:如果您的热点通过以太网电缆连接,您将在此处看到您的内部网络地址。
热点硬件详细信息
- 固件版本:您热点上安装的当前固件版本。
- 运行时间:运行时间表示从热点上次开机时间开始的持续时间,当有互联网连接时会更新。如果我们在 30 分钟内无法检测到状态,运行时间将显示 NONE。
- **CPU ID:**您热点 CPU 的 CPU ID 编号。
- 当您希望对设备进行 TurboSync 时,需要输入 CPU ID。您可以点击 CPU ID 右侧的图标进行复制。
- CPU 温度:CPU 的当前运行温度。
- 风扇状态:显示风扇是否正在运行,以及上次状态为开启或关闭时的日期+时间戳。
- 当 CPU 温度超过 70℃ 时,风扇将自动开启,直到冷却到 45℃ 才会关闭。
- CPU 使用率:以百分比单位显示 CPU 的当前使用率。
- 内存使用率:以百分比单位显示当前内存使用率。
- 注意:根据您购买的型号,您可能会看到不同的内存详细信息。
- 1900 MB = 2GB Raspberry Pi
- 3845 MB = 4GB Raspberry Pi
- 7690 MB = 8GB Raspberry Pi
- SD 使用率:显示当前 SD 卡内存使用率。
- 58776 MB = 64GB SD 卡
热点奖励详细信息
热点奖励:显示您的 HNT 奖励。
- 最近 24 小时:您最近 24 小时的奖励(滚动 24 小时窗口)。
- 最近 7 天:您最近 7 天的奖励(滚动 7 天窗口)。
- **最近 30 天:**您最近 30 天的奖励(滚动 30 天窗口)。
- 总计:显示自上线以来获得的总 HNT 奖励。
奖励有一个复杂的机制。只要网络设置、热点放置、天线、互联网连接和热点状态处于良好/健康状态,设备就会相应地执行。Helium 文档始终是了解更多奖励机制的好地方。>>https://docs.helium.com/blockchain/
有用链接详细信息

- 文档中心:>> 链接到 SenseCAP 文档/支持中心
- 端口检查器:链接到 >> PortChecker.co 以确定您的端口是否开放。
- 查找 IP 地址:链接到 WhatIsMyIPAddress.com 以显示您当前的 IP。
账户详细信息
登录到仪表板后,您应该会在左侧看到如下导航面板。

- 仪表板:仪表板主页。
- 热点:列出您注册的所有热点。
- 账户:账户管理页面,包括 API 凭据、密码重置等。