SenseCraft Hotspot 应用程序
SenseCAP Hotspot 应用程序是一个功能强大的应用程序,主要用于 SenseCAP MX Hotspot 的数据可视化和远程设备管理。
SenseCAP 团队致力于构建一个 web 3.0 dApp 中心,让用户能够轻松下载和部署多个 dApp。通过 SenseCAP dApp 中心,您将享受无代码的无缝去中心化应用体验,SenseCAP 将持续发布更多高质量的 DApp,为用户提供更丰富、更多样化的选择。
下载应用程序

Helium
Helium 网络是一个去中心化的、基于区块链的无线基础设施项目,允许个人和组织通过代币激励来部署和运营无线网络。它以 Solana 区块链为基础。为网络提供动力的主要代币是 HNT,而 IOT 代币则分别用于促进 LoRaWAN 网络。Helium IoT Hotspot(SenseCAP M1、SenseCAP M4)提供 LoRaWAN 覆盖。


支持的设备
| SenseCAP M1 | SenseCAP M2 Light Hotspot | SenseCAP M2 Data-Only | SenseCAP M4 Square |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flux
Flux Cloud 是一个人民驱动的网络,帮助您构建具有更高灵活性、可扩展性和抗审查性的去中心化应用程序。 FluxNodes 运行在高正常运行时间的企业级硬件上(如 SenseCAP M4 Square),为 Flux 网络提供真实、有用的计算能力。 FluxNodes 在全球各地进行地理分布,因此开发者可以确信他们的应用程序在任何时间和地点都能被用户访问。

支持的设备

APP 功能
SenseCAP Hotspot APP 提供完整的钱包和设备管理功能。

通过通知功能,您可以及时了解设备状态更新和来自 Seeed 的最新消息。
为了提升用户体验,SenseCAP Hotspot APP 还无缝集成了帮助中心和 AI 中心,让您在遇到问题时可以与 AI 机器人聊天或提交工单。


视频教程
常见问题
- 为什么我们需要下载 SenseCAP Hotspot App?
原始的 Helium App 不再支持管理制造商的热点设备。SenseCAP Hotspot App 可以像 Helium App 一样管理 SenseCAP MX Hotspot,并提供关于您热点设备的更详细信息和全面功能。Helium 公告
- SenseCAP Hotspot App 需要输入 Helium 钱包的 12 个助记词吗?
不需要,SenseCAP App 使用 SenseCAP Dashboard 账户登录,通过 DeepLink 到 Helium App 或输入 Helium 钱包地址来添加 Helium 钱包。
- 我可以通过 SenseCAP Hotspot App 将 SenseCAP MX Hotspot 加入到我的 Helium 钱包吗?
这可以通过最新版本的 SenseCAP App 来完成。
- 我可以在 SenseCAP Hotspot App 上管理其他制造商的热点设备吗?
SenseCAP App 只支持将 SenseCAP MX Hotspot 添加到 helium,但我们提供所有制造商热点设备的信息,如基本信息、奖励、活动、位置等。
- SenseCAP Hotspot App 可以管理多个钱包吗?
多钱包管理功能正在开发中,当准备就绪时我们会很高兴地通知您。