HTTP API 访问指南
HTTP 请求和响应
请求使用 HTTP 基本身份验证进行认证。
HTTP HOST
HTTP HEADER
请求
| key | description |
|---|---|
| API-VERSION | api 版本 |
响应
| key | description |
|---|---|
| api-gateway-excute-second | 执行 api 的时间(秒) |
| api-gateway-mpuo-consume | 执行 api 消耗的配额 |
HTTP 基本身份验证
HTTP 基本身份验证是 RESTfull API 身份验证最常见的方式之一。我们使用 Access ID 作为用户名,Access Key 作为密码。每个 HTTP 客户端库都应该内置支持基本身份验证,在本文档中我们使用 curl,它使用 –user 选项来指定基本身份验证凭据。
您可以通过 SenseCAP Portal 创建访问密钥。请参考快速入门了解如何获取访问密钥。
API 响应
所有响应键都遵循小写和下划线约定。
成功响应(字符串)
{
"code":"0",
"data":"
// string
"
}
成功响应(对象)
{
"code":"0",
"data":{
// object
}
}
成功响应(数组)
{
"code":"0",
"data":[
// Array
]
}
错误响应
{
"code":"1001",
"msg":"error message"
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。