如何在网页端和 SenseCraft 应用程序中使用 AI 顾问
概述
SenseCraft AI 顾问是一个 AI 驱动的功能,帮助您充分利用传感器数据并获得可操作的洞察。通过将您的 SenseCraft 传感器连接到 SenseCraft 平台,您可以轻松收集和分析温度、湿度、光照和空气质量等环境因素的数据。我们的 AI 顾问利用这些数据提供建议和推荐,帮助您优化操作、降低成本并提高效率。
无论您是想监控空气质量、优化作物生长还是改善农场管理,SenseCraft AI 顾问都旨在协助您的决策制定。AI 顾问可在 SenseCraft 数据平台 和 SenseCAP Mate 应用程序 上使用,让用户能够随时随地访问洞察。

测量参数
SenseCraft AI 顾问目前分析以下测量参数和设备类型。用户可以选择包含以下测量参数的设备。
SenseCAP Mate APP
- 下载并登录 SenseCAP Mate APP
- 访问设备页面,点击 + 图标,通过扫描设备二维码绑定您的 SenseCraft 传感器
- 确保您的传感器向 SenseCraft 平台发送数据;AI 顾问需要传感器的数据
- 在设备页面,点击 AI Advisor 开始 AI 驱动的传感器数据分析

-
输入您正在种植的作物或饲养的动物以及您的位置
-
选择传感器数据时间:
- 月:最近一个月的传感器数据
- 6 个月:最近 6 个月的传感器数据
- 年:最近一年的传感器数据
-
选择测量值(最多 5 个):点击 + 图标
- 选择设备,然后选择测量值

- 将信息提交给
AI Advisor,它将回复建议
注意: AI 建议仅供参考。请谨慎使用,因为 SenseCraft 不对基于 AI Advisor 建议做出的任何决定承担责任。

SenseCraft Data Platform
- 登录 SenseCraft Data Platform (Global) 或 SenseCraft Data Platform (China)
- 通过输入传感器的 SN 和代码绑定您的 SenseCraft 传感器

-
确保您的传感器向
SenseCraft Data Platform发送数据;AI Advisor功能需要传感器的数据 -
访问
AI Advisor启动 AI 驱动的传感器数据分析 -
输入您正在种植的作物或饲养的动物以及您的位置
-
选择传感器数据时间:
- 月:最近一个月的传感器数据
- 6 个月:最近 6 个月的传感器数据
- 年:最近一年的传感器数据
-
选择测量值(最多 5 个):点击 + 图标
- 选择设备,然后选择测量值

- 将信息提交给
AI Advisor,它将回复建议
注意: AI 建议仅供参考。请谨慎使用,因为 SenseCraft 不对基于 AI Advisor 建议做出的任何决定承担责任。