Dashboard
Dashboard 允许您实时监控设备状态和传感器数据。
概述

① 添加"场景"或"图表"。 ② 设备概览:显示设备总数。 ③ 监控:统计所有离线设备和低电量设备。 ④ 数据更新间隔:设置页面(网页)刷新的方式和时间。 ⑤ 公告:门户版本升级和其他信息的提示。 ⑥ 场景:根据传感器区域配置相应的可视化显示模块。 ⑦ 图表:可以选择一个或多个相同类型的传感器来显示一段时间内的历史数据。
配置场景
根据安装地点或应用场景,您可以选择创建场景数据,通过分组不同的数据并以图标形式显示最新数据。 示例:账户下有几个组:station-1、station-2、station-3…为 station-1 创建一个场景。 ① 自定义名称,创建"station-1"的场景显示,并选择"添加测量类型"。

② 选择要在"station-1"组下显示的测量数据并确认。

配置图表
您可以创建图表来显示测量类型、设备 EUI、时间范围等信息。
① 选择"添加"-"图表"。
② 自定义名称并选择"添加测量类型"。
③ 选择要显示的数据类型和时间。
④ 选择一个组。
⑤ 选择组下的特定传感器节点。
⑥ 选择测量类型。
⑦ 确认。
note
每个图表只能添加一种测量类型。每个图表最多添加 5 条曲线。