设备管理
这里为您提供了几种管理 SenseCAP 设备的方法,包括网关管理、节点组管理和传感器节点管理。
网关
① 根据 EUI、频率、状态和注册时间筛选网关。 ② 网关列表,显示 EUI、名称、状态等信息。 ③ 点击 EUI 进入设备详情页面,查看基本信息、位置、绑定等。

节点组管理
您可以通过分组方便地管理设备。您可以创建新组、删除组或将设备移动到某个组。

传感器节点管理
在传感器节点页面,您可以看到绑定到您账户的所有传感器节点。
① 设备包含"LoRa"和"NB-IoT"等类型,可以按类别查看。
② 筛选条件,根据 EUI、频率、组、状态和注册时间筛选节点。
③ 传感器节点列表,显示 EUI、名称、状态、数据类型等信息。
④ 点击 EUI 进入设备详情页面。

常规信息
在常规信息页面,您可以设置设备名称,并检查设备状态、电池状态、最近在线记录等。
- 电池状态:如果显示"电池不足",表示电池电量低于 10%。
- 最近在线记录:网关将在几分钟内离线,其他设备将稍后离线(通常是三个上传间隔)。

通道
单通道设备:只有一个通道,这意味着节点只能连接一个探头,如 LoRaWAN 传感器节点。
多通道设备:具有多个通道,可以连接多个传感器探头,如传感器集线器。

数据
您可以查看每个通道的周期数据,以及设备状态数据。

设置
只读密钥/完全访问密钥:这与 API 一起使用。
设备设置:调整设备的数据采集频率,范围从 5 到 43,200 分钟。新的采集频率将在设备下次上传数据时生效。

位置
如果设备具有 GPS 功能,位置信息将在此处自动更新。 如果设备没有 GPS,您可以手动设置 GPS:"搜索位置" - "地图标点" - "设为地址"。
note
使用设备的 GPS 时,请尽量将设备放置在室外,上方无遮挡。

绑定设备
如果您想将设备更改到另一个账户或删除设备,可以在此页面进行操作。