SenseCraft 数据平台 API 定价
===============
使用 SenseCraft 数据平台 的网页门户,您只需为实际使用的服务付费,无最低费用或强制服务使用要求。
- um(上行消息):传感器上传的消息数量。
- dm(下载消息):通过 API 获取历史数据的消息数量。
规则
- 每个用户账户添加传感器设备时,系统将免费分配一定数量的 um 和 dm。
- 传感器每上传一条数据,消耗 1 个 um。
- 通过 HTTP 获取一条历史数据,消耗 1 个 dm。
- 通过 MQTT 方式订阅传感器数据不会消耗 dm。
- um/dm 可以在线购买充值码,然后在账户中输入充值码完成充值。
- 当 um/dm 为 0 时,系统将发送消息提醒用户欠费。如果超过 1 个月,账户功能将无法使用。
免费额度
| 设备类型(单个设备) | um(上行消息) | dm(下载消息) |
|---|---|---|
| LoRaWAN 传感器节点 | 100,000 | 1,000,000 |
| SensorHub | 250,000 | 2,500,000 |
费用
| 定价 | um(上行消息) | dm(下载消息) |
|---|---|---|
| $ 0.99 | 100,000 | 1,000,000 |
预付费
请联系 SenseCAP 销售人员进行充值。
提示
- 建议使用 MQTT 订阅传感器数据,不会消耗 dm(下载消息)数量。
- LoRaWAN 传感器的数据上传受互联网影响(网关通过互联网连接到门户)。当互联网访问不稳定时,传感器节点将重新发送数据最多三次,以确保数据能够成功传输到 SenseCAP 门户。免费额度基于网络的最坏情况,因此您的使用时长取决于具体情况。
示例
根据设备类型和数据上传间隔,大致可用时间如下:
| 设备类型(单个设备) | 数据间隔 | 时间 |
|---|---|---|
| LoRaWAN 温湿度传感器 | 1 小时 | 2 ~ 5 年 |
| 30 分钟 | 1 ~ 2.5 年 | |
| 5 分钟 | 4 ~ 10 个月 | |
| LoRaWAN 光照强度传感器 | 1 小时 | 4 ~ 10 年 |
| 30 分钟 | 2 ~ 5 年 | |
| 5 分钟 | 8 ~ 20 个月 | |
| SensorHub(5 种测量类型) | 1 小时 | 5.6 年 |
| 30 分钟 | 2.8 年 | |
| 5 分钟 | 11 个月 | |
| SensorHub(7 种测量类型) | 1 小时 | 4 年 |
| 30 分钟 | 2 年 | |
| 5 分钟 | 8 个月 |