Skip to main content

在 SenseCraft HMI 中使用 RSS

介绍

SenseCraft HMI 中的 RSS 功能允许您将基于屏幕的设备转换为实时信息显示器。通过连接到来自新闻媒体、博客、天气服务等的 RSS 源,您可以创建动态显示,自动更新最新内容。此功能非常适合创建新闻滚动条、信息板或个人仪表板,让您无需手动干预即可保持信息更新。

本教程将指导您了解 RSS 源并使用 SenseCraft HMI 中的 RSS 功能在您的设备上显示内容。

本文将以 reTerminal E1002 为例,说明如何在 SenseCraft HMI 平台上使用此功能。

了解 RSS

什么是 RSS?

RSS(Really Simple Syndication,真正简单的聚合)是一种标准化的网络源格式,用于发布经常更新的内容,例如:

  • 新闻文章

  • 博客文章

  • 播客

  • 视频更新

  • 天气预报

  • 股市数据

RSS 源允许用户保持更新,而无需单独访问每个网站。相反,新内容会自动传送到您的 RSS 阅读器,或在这种情况下,传送到您启用 SenseCraft HMI 的设备。

RSS 如何工作

  1. 内容发布者(网站、博客、新闻媒体)创建 RSS 源,以标准化 XML 格式包含其最新内容

  2. 源阅读器(如 SenseCraft HMI 中的 RSS 功能)定期检查这些源的更新

  3. 当发布新内容时,源阅读器检索并显示更新

使用 RSS 的好处

  • 实时更新:无需手动刷新即可获取最新信息

  • 内容聚合:在一个显示中组合多个来源

  • 过滤信息:只接收您感兴趣的内容

  • 带宽高效:RSS 源仅包含基本内容,而非完整网页

  • 无广告:RSS 通常提供干净的内容,没有广告

在 SenseCraft HMI 中开始使用 RSS

访问 RSS 功能

步骤 1. 导航到下面的 SenseCraft HMI 平台。


步骤 2. 连接您的设备或选择已配对的设备使用。

步骤 3. 点击左侧边栏中的"RSS"选项卡

了解 RSS 界面

RSS 界面由三个主要部分组成:

  1. 配置面板:位于右侧,您可以在此输入和验证 RSS 源 URL

  2. 显示区域:主要部分,配置后将显示 RSS 内容

  3. 控制按钮:位于顶部,包括预览、保存和部署选项

首次访问 RSS 功能时,您会看到一条消息,指示"未配置 RSS 源",并提供在右侧面板中配置设置的说明。

配置 RSS 订阅源

添加 RSS 订阅源

步骤 1. 在屏幕右侧找到"RSS Configuration"面板

步骤 2. 找到"RSS URL"输入字段

步骤 3. 在字段中输入有效的 RSS 订阅源 URL(例如:https://news.google.com/rss)

步骤 4. 点击"Set"按钮验证并应用 RSS 订阅源

步骤 5. 如果 URL 有效,系统将开始获取并显示订阅源中的内容

显示设置和自定义

配置好 RSS 订阅源后,您可以调整内容的显示方式:

步骤 1. 使用与图库功能中相同的间隔和抖动模式设置:

  • Interval(min):设置显示刷新新内容的频率

  • Dither Mode:根据您的显示器类型选择"Full Color"或"Black and White"

步骤 2. 点击"Save"保存您的配置

步骤 3. 点击"Preview"查看 RSS 内容在您的设备上的显示效果

步骤 4. 点击"Deploy"将配置发送到您连接的设备

查找和使用 RSS 订阅源

热门 RSS 订阅源

以下是一些您可以在 SenseCraft HMI 中使用的热门且可靠的 RSS 订阅源:

新闻:

科技:

天气:

科学:

如何为网站查找 RSS 订阅源

许多网站都提供 RSS 订阅源,但它们并不总是容易找到。以下是一些定位 RSS 订阅源的方法:

方法 1:寻找 RSS 图标

许多网站在其页脚或侧边栏中显示 RSS 图标(通常为橙色)或标有"RSS"、"Feed"或"Subscribe"的链接。

方法 2:在博客 URL 后添加"/feed"

对于许多基于 WordPress 的网站,在 URL 末尾添加"/feed"通常有效:

https://example.com/feed

方法 3:使用浏览器扩展

浏览器扩展如 Chrome 的"RSS Feed Reader"或 Firefox 的"Awesome RSS"可以检测您访问的网站上可用的订阅源。

方法 4:检查源代码

  1. 访问网站

  2. 右键单击并选择"查看页面源代码"

  3. 搜索(Ctrl+F)"rss"或"feed"

  4. 查找 type 属性中包含"application/rss+xml"的链接

方法 5:使用 RSS 订阅源查找器

服务如:

这些可以帮助发现那些没有显著宣传 RSS 订阅源的网站的订阅源。

创建自定义 RSS 订阅源

如果您找不到想要显示的内容的 RSS 订阅源,可以使用各种工具创建自己的订阅源:

RSS 订阅源创建服务

  1. RSS.apphttps://rss.app/
  • 从网站、社交媒体或其他来源创建 RSS 订阅源

  • 无需编码

  • 提供免费和付费选项

  1. Feedlyhttps://feedly.com/
  • 创建可导出为 RSS 的内容板块

  • 适合内容策划

  1. Zapierhttps://zapier.com/
  • 创建可从各种触发器生成 RSS 订阅源的自动化工作流

  • 高级功能需要付费订阅

订阅源聚合器

您还可以使用聚合器将多个 RSS 订阅源合并为单个订阅源:

  1. FeedBlendrhttp://feedblendr.com/
  • 将多个订阅源合并为一个

  • 使用简单

  1. RSSMixhttp://www.rssmix.com/
  • 合并多个 RSS 订阅源

  • 免费服务

高级 RSS 显示技巧

为您的显示器优化 RSS 内容

为了在您的 SenseCraft HMI 设备上获得最佳的 RSS 订阅源体验:

  1. 选择内容长度合适的订阅源
  • 标题和描述较短的订阅源最适合小型显示器

  • 全文章订阅源对于电子纸显示器来说可能文本过于密集

  1. 考虑更新频率
  • 将您的间隔设置与订阅源的更新频率匹配

  • 新闻订阅源可能每小时更新,而博客订阅源可能每天更新

  1. 测试不同的抖动模式
  • "黑白"模式最适合电子纸显示器上的文本密集型 RSS 订阅源

  • "全彩"更适合 LCD 显示器上带有图像的订阅源

  1. 注意图像内容
  • 一些 RSS 订阅源包含的图像可能在所有设备上显示效果不佳

  • 包含大图像的订阅源可能加载较慢

故障排除

常见 RSS 问题和解决方案

  1. "无效 RSS 订阅源"错误
  • 验证 URL 是否正确并包含 http:// 或 https:// 前缀

  • 通过在浏览器中粘贴 URL 检查订阅源是否可访问

  • 一些订阅源可能需要身份验证或有访问限制

  1. 订阅源加载但没有内容出现
  • 订阅源可能为空或当前没有发布内容

  • 订阅源格式可能不兼容(尝试替代订阅源)

  • 尝试不同的、更活跃的订阅源

  1. 内容显示乱码或格式不正确
  • 尝试不同的抖动模式

  • 订阅源可能包含不支持的特殊字符或格式

  • 考虑使用订阅源过滤服务来清理内容

  1. 订阅源停止更新
  • 源网站可能已更改其订阅源 URL

  • 可能存在临时服务器问题

  • 尝试删除并重新添加订阅源

  1. 部署失败
  • 确保您的设备正确连接到 SenseCraft HMI

  • 检查您设备的互联网连接

  • 重启您的设备并尝试重新部署

结论

SenseCraft HMI 中的 RSS 功能提供了一种强大的方式,可以将您的基于屏幕的设备转变为动态信息显示器。通过连接到 RSS 源,您可以创建自动更新的显示器,用于显示新闻、天气、技术更新或任何其他通过 RSS 提供的内容。

请记住,RSS 显示的质量很大程度上取决于您选择的源。尝试不同的源、更新间隔和显示设置,为您的需求创建完美的信息显示器。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...