SenseCraft-HomeAssistant 用户手册
介绍
SenseCraft-HomeAssistant 是一个 HomeAssistant 插件。通过使用此插件,用户可以使用 SenseCraft 数据平台(原 SenseCAP 云平台)账户登录,在 HomeAssistant 平台上访问云设备和传感器数据,生成自定义设备报告仪表板。
SenseCraft-HomeAssistant 插件目前仅可通过 HACS 安装,HACS 是 HomeAssistant 系统上的第三方应用商店。当 HomeAssistant 提供的官方集成不够用时,HACS 允许轻松添加和管理第三方集成。
1.1 HACS 安装步骤
由于下载 HACS 插件需要终端命令,您必须首先安装终端应用程序。
- 启用高级模式并搜索终端应用程序
- 打开高级模式并导航到加载项,搜索终端应用程序。


- 如果找不到,请首先检查您的网络连接,然后尝试重启 HomeAssistant。


- 安装、启动并打开终端界面

- 在终端中输入以下命令下载 HACS 安装包(详情请见 https://hacs.xyz/docs/setup/download):

- 进入配置目录:
cd config
- 下载并安装 HACS:
wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
- 重启 Home Assistant

- 搜索并安装 HACS 插件


- 将弹出许可协议;勾选所有协议并提交

- 点击链接转到 GitHub 页面并登录,然后将底部的 8 位字母代码输入到 GitHub 界面中


- 授权

- 此时,HACS 商店已安装完成

1.2 安装 SenseCraft 插件
- 完成上述步骤后,左侧菜单栏将出现新的"HACS"项目。

- 输入 SenseCraft 仓库 URL 和类别,然后点击"添加"按钮:
- 仓库:
https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git - 类别:
Integration

- 在搜索框中输入 'sensecraft' 并找到 SenseCraft 插件。

- 点击 SenseCraft 插件,进入插件介绍页面并点击"下载"按钮。

这完成了将 SenseCraft 添加到您当前的 Home Assistant 设置中。
Grove Vision AI(V2) 与 SenseCraft-HomeAssistant
如果您刚刚获得了没有固件或模型的设备,您需要先烧录固件和模型。
如果设备已经有固件和模型,您可以跳过步骤 2。以下是如何检查您的设备是否包含固件和模型,因为固件和模型是捆绑在一起的。
2.1 检查设备是否包含固件和模型
- 打开网站 https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process 并将设备连接到您的计算机。

-
将 Grove Vision AI V2 连接到计算机
-
切换到 Grove Vision AI 选项。

- 如果是第一次,系统会提示您授权,选择出现的设备并点击连接。

- 如果显示的信息和图像与截图中的相似,则表示工作正常。

2.2 烧录固件和模型
如果没有检测到模型信息且没有实时预览,则表示需要重新烧录固件和模型。

选择一个预设模型(例如,性别检测)并点击"发送"。等待固件完成烧录。

2.3 设置 MQTT 服务
选项 1:在 Home Assistant 中设置 MQTT 服务
- 打开"配置 > 加载项 > 加载项商店",在右下角找到"加载项商店"。


- 在商店中搜索"mqtt"。

- 点击安装并使用用户名和密码配置 MQTT 服务:

- 导航到"选项 > 登录",将用户或密码替换为您想要的用户名和密码。保存配置。
- 用户名:user
- 密码:passwd

如果没有错误,表示成功,如果有错误,您可以尝试卸载并重新安装,然后重新配置。
选项 2:在您自己的计算机上安装 MQTT 服务
-
下载 EMQX,从 https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0 为您的系统下载并按照给定的操作系统说明进行操作。
-
以 MacOS 为例:
使用:
wget https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0/emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip
下载包。并安装 EMQX:
mkdir -p emqx && unzip emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip -d emqx
最后运行 EMQX:
./emqx/bin/emqx start
- 测试是否正常工作:
前往 MQTT 下载 下载终端。

验证 MQTT 服务成功
- 从 MQTTX 下载页面 下载 MQTTX 客户端,确保您的 MQTT 服务可以从您的 PC 访问(无论是部署在公共网络服务器上还是在与您的 PC 相同的网段内)。

- 连接成功表示没有问题。
2.4 配置 WIFI 和 MQTT
为什么要配置这两个?
因为 Grove Vision AI 在 Home Assistant 中的操作是通过 MQTT 完成的,而 MQTT 本身需要网络连接,这就是为什么需要配置 WIFI 的原因。注意您不能选择 5G WIFI。前往配置页面:

输入相应信息并点击保存。但是,这里的保存只是保存信息,并不知道是否实际配置成功。您需要切换回 Process 页面:

当 IP Address 显示 IP 地址时,表示 WIFI 没有问题。Service status 必须如图所示才表示正常运行。注意,如果 WIFI 不正常,那么 MQTT 肯定也不会正常。
切换过来时,可能最初显示为断开连接,您可能需要等待大约 10 秒,但通常不超过 20 秒。
您不需要刷新来查看状态;状态会自动更新以显示最新状态。
2.5 通过发现功能集成到 HA
要让您的设备出现在发现部分,您需要确保设备和 HA 在同一网段,否则不会出现。如果您不确定网段,可以将 HA 和设备的网络连接到同一个 WIFI,或者说,通过以太网连接到同一个路由器。
如果您刚刚完成上述操作,最好将设备断电并重新插入。进入配置页面:

然后您会看到以下页面:

在这里,我们可以看到发现的第一个设备。您可以检查相应的 id 来查看是否是您的设备:

圈出的部分是设备 ID,对应网站上的设备 ID: https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process

如果确实是您的设备,那么点击配置。在这里,如果您的 MQTT 服务没有用户名和密码,将显示以下对话框,否则会提示您输入用户名和密码。然后点击提交。

如果您的 MQTT 服务有用户名和密码,那么:

然后是选择区域,即您的设备所在位置,如客厅、厨房等。

我在这里选择了客厅,然后点击完成,这样设备就添加到 HA 中了。此时,您可以点击概览来查看完成配置的效果。

2.6 手动集成到 HA
如果您可以使用发现的设备,请从发现部分进行配置,因为这比手动配置更简单。选择配置,然后选择设备和服务。


然后选择 Another instance of the device "SenseCraft",如图所示:

然后选择 Add device using host/id (LAN integration)。

然后点击提交,从下拉菜单中选择 grove_vision_ai_we2,并点击提交。

然后输入设备 ID,这是对应网站的设备 ID,不是任意的。

然后点击提交,接下来是配置 MQTT 服务。

这里填写的详细信息应与网站上配置的一致;之前没有用户名和密码,所以这里也不需要填写。然后点击提交,如果成功,您将被要求为设备选择一个位置。

根据实际情况选择位置,然后点击完成。这样您就可以在概览中看到效果,其余操作与"已发现"方法相同。
将传感器节点集成到 HA
我们公司有许多传感器,如光照、二氧化碳等,也可以轻松集成到 HA 中。要集成传感器节点,需要在 SENSECAP 网站 上拥有一个账户,因此您首先需要在那里注册一个账户,根据您是在国际站还是国内站注册,并将您的传感器节点添加到您的账户中。
下面我们将首先讨论如何通过应用程序添加设备:
3.1 通过 sensecap mate 应用程序添加传感器节点
请先登录应用程序的主页。按照以下步骤进行添加。

3.2 通过网站添加传感器节点
前往 SENSECAP 网站,输入您传感器设备的 EUI、Key 等信息,然后点击确认。

然后您可以在传感器节点列表中看到您已添加的设备。

3.3 添加到 HA
前往"配置 > 添加集成"。

在出现的对话框中,搜索"sensecraft"。

然后点击筛选结果,输入并选择设备"SenseCraft"的另一个实例,然后选择"使用 SenseCraft 账户添加设备"。

点击提交,然后输入注册的账户和密码,并选择一个环境,即您注册的是国际站(global)还是国内站(china)。

添加完成后,您可以根据需要配置传感器设置。

更多内容
将 Home Assistant 集成到 NVIDIA Jetson 即将推出!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。