Skip to main content

Seeed Fusion PCBA 测试解决方案指南

Seeed Fusion 为 PCBA 提供功能、电气性能和可靠性测试,以及固件烧录和定制测试夹具开发。测试可以与 PCBA 制造项目一起包含,也可以针对现有板卡单独提出需求。

本指南介绍服务范围、夹具选项、项目文档以及申请流程。

服务范围​

测试项目根据产品的功能、电气性能和可靠性要求来定义。必要时,可在测试流程中加入固件烧录和定制夹具。

服务覆盖内容
功能测试(FCT)根据测试计划中预期结果,检查电源、通信、接口、传感器和模块等功能。
电气性能测试按照项目约定的规格测量和评估电气性能。
可靠性测试在指定环境或应力条件下检查产品性能。
固件烧录和配置按项目要求烧录固件、写入设备标识或数据,并应用初始设置。
定制测试夹具和测试流程开发根据电路板和测试要求设计并制作夹具,开发并验证相应的测试流程。

工程团队会评审电路板设计和测试需求,以确认测试项目和方法。上述服务并非在每个订单中默认全部包含。

提交测试需求的两种方式​

请根据是否由 Fusion 生产电路板来选择合适的选项。

需求类型适用场景提交入口
PCBA 生产 + 测试由 Fusion 生产并组装电路板,然后在交付前执行所需测试。通过 Fusion PCB/PCBA 下单页面 提交生产和测试需求。
仅测试您已有 PCBA 或 XIAO 扩展板,需要测试服务,如有需要可包含夹具开发。在 Fusion Testing Solutions 中选择 Testing Only,并提交所需文档以供工程评审和报价。

对于仅测试需求,您可以选择功能、电气性能和可靠性测试,然后填写测试数量和要求。夹具选项说明见下文。

测试夹具选择​

测试夹具用于固定电路板,并连接到所需的测试点、接口或编程触点,以便重复测试。也可以通过手动连接和操作电路板来执行功能测试。是否需要夹具取决于电路板结构、测试复杂度以及是否需要重复测试。

选项适用情况
不需要测试夹具可利用现有连接和设备完成简单测试,无需开发专用夹具。
需要新的定制测试夹具Fusion 评估电路板设计和测试需求,并开发合适的夹具。
使用现有测试夹具Fusion 之前已为您的项目开发过夹具。请提供之前的订单号或夹具 ID,以便工程团队检查与当前电路板和测试配置的兼容性。

对于设计已较稳定、功能复杂或需要批量重复测试的项目,可以考虑定制夹具。当设计仍在变更、数量较少或测试较为简单时,手动测试可能更为合适。

项目文档与提交​

设计文档有助于工程团队了解电路板的结构、接口和电路功能。测试需求说明需要检查的内容以及如何评估测试结果。

文档主要用途
Gerber 文件展示电路板布局,帮助识别测试点和接口位置。
原理图展示电路连接,帮助说明电路板功能和测试信号。
产品需求文档(PRD)描述产品用途、预期功能及相关要求。
测试需求说明测试内容、步骤或测试点、判定标准,以及任何固件或特殊测试条件。
产品照片展示实物电路板、连接器位置以及夹具连接的可达性。

仅测试申请表需要两组文件:一组为 Gerber 文件和原理图,另一组为测试需求。产品照片目前在表单中为可选项。PRD 可以为工程团队提供额外的产品背景信息。请参考 Fusion Testing Solutions 了解当前的提交方式和文件格式要求。

对于涉及固件烧录或功能测试的项目,相关文档还需说明固件版本、连接细节、操作步骤和预期结果。更多详情请参阅 Seeed Fusion PCBA 功能测试需求准备指南。

PCBA 生产 + 测试需求通过 Fusion PCB/PCBA 下单页面 提交。生产和组装文件要求详见 Seeed Fusion PCB & PCBA 服务指南。

定制测试夹具开发​

需要新夹具的项目遵循官方服务页面中所描述的流程。

阶段主要内容
需求提交提交电路板设计文件和测试需求。
工程评审评审文档并确认测试范围。
夹具设计设计测试夹具及相关测试流程。
样机验证制作夹具样机,并使用客户样品进行验证。
量产导入使用已验证的夹具和测试流程进行量产测试。

上述流程适用于新夹具开发。对于没有专用夹具的项目,或希望复用现有夹具的需求,工程团队会根据相关测试要求进行评审。

报价与相关资源​

仅测试项目会在工程团队评审测试需求后进行报价。定制夹具单独报价。对于 PCBA 生产 + 测试,价格会综合反映生产和测试需求。

关于当前价格政策、夹具存储安排和复用条件,请参阅 Fusion Testing Solutions。如需讨论具体项目需求,请联系 fusion@seeed.io。

以下资源提供更多信息。

资源覆盖内容
What Is a PCBA Test Fixture? How It Works and When You Need One夹具用途、适用场景以及定制夹具申请所需文档。
Open-Source Modular PCBA Testing: A Complete Guide from Hardware to Test WorkflowUniversal Test Box、产品适配板、测试软件以及项目示例。
Seeed Fusion PCB & PCBA Service GuidePCB 制造、元件采购、组装及相关文件要求。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...