使用 SenseCraft APP 在 SenseCAP A1102 上设置 AI 模型
SenseCAP A1102 是一款功能强大的传感器设备,结合了先进的 AI 功能和易于部署的特性。本指南将引导您使用 SenseCraft 应用在 A1102 上部署 AI 模型,提供配对、配置和测试的分步说明。

SenseCAP A1102 入门指南
什么是 SenseCAP A1102?
SenseCAP A1102 是一款专为边缘 AI 应用设计的智能摄像头传感器。配备 8GB 内存,它可以:
- 部署自定义 AI 模型。
- 自动保存识别的图像。
- 实现高精度的实时识别。
要求
开始之前,请确保您拥有:
- SenseCAP A1102 设备。
- 在您的智能手机上安装 SenseCraft AI 应用。
- 任何用于部署的预训练 AI 模型。
配置 SenseCAP A1102
启动视觉 AI 摄像头
如果您需要修改 AI 摄像头设置,必须按照以下步骤为 AI 摄像头供电。
如果您只需要修改 LoRaWAN 传输相关设置,可以跳过此部分。
按照以下说明将 Type-C 端口连接到 A1102 和您的计算机。

如果连接正确,您可以看到两个指示灯亮起。

访问高级设置
在底部导航栏中选择 "User",然后点击 "Device Bluetooth Configuration"。

滑动到底部并选择 "SenseCAP A1102"。

按住 SenseCAP A1102 上的电源按钮三秒钟以启用配对模式。

配对完成后,在 SenseCraft AI 应用中点击 Advanced Settings。

再次点击 Advanced Settings 导航到其他配置选项。

再次点击 AI Camera 选择 A1102 选项。

部署 AI 模型
选择 AI 模型
从设置菜单中,选择您想要部署的 AI 模型。从预加载的模型中选择或上传自定义模型。

配置模型参数
如果您需要修改 AI 摄像头设置,必须按照步骤为 AI 摄像头供电。
请参考启动视觉 AI 摄像头。
设置参数,如:
- 置信度级别:调整物体识别的阈值(例如,80% 置信度)。
- 保存识别图像:启用或禁用将识别图像保存到存储卡。

测试和运行模型
预览摄像头捕获
部署模型后,直接在应用中预览摄像头捕获的图像,以确保模型按预期工作。

查看设备信息
扫描 LoRaWAN 传感器 S2100 上的二维码以绑定设备。

返回应用主页查看 A1102 的设备信息,如模型状态、连接性。

查看识别结果
查看识别数据和日志。例如,设置报告间隔(例如,每 5 分钟)来跟踪识别的物体。

访问 SD 卡
找到 A1102 设备上的缝隙,轻轻插入螺丝刀。施加一点力将其撬开。

找到四个螺丝孔并旋转旋钮将其打开。确保在转动时施加一致的压力,以确保它们松动。

螺丝松动后,取下盖子以访问 SD 卡插槽。然后您可以取出 SD 卡来读取存储在其中的信息。

自动图像保存
凭借 8GB 的内部存储,A1102 可以自动将识别的图像保存到存储卡。稍后访问和检索这些图像用于分析或报告。
配备 8GB 内存,A1102 能够在识别到目标时自动将图像保存到存储卡。当我们需要访问这些图像信息时,可以直接从存储卡中提取和访问所需的图像数据。
故障排除
常见问题
- 配置 AI 模型的两种方法
- 使用 SenseCraft APP 配置 AI 摄像头的内置模型
- 连接到底部 ESP32 端口,用于为设备供电。

- 使用 SenseCraft AI 网站配置非出厂预加载的 AI 模型
- 连接到顶部 Himax 端口,用于将模型刷写到 Himax 芯片。

- AI 摄像头已连接但应用显示未连接
- 检查数据记录器的状态,确保在返回信息页面之前先在设置中配置它。
- 说明:为了节省电力,数据记录器只有在进入设置页面时才为 AI 摄像头供电。
- 呼吸灯与闪烁灯
- 呼吸灯效果表示设备正在搜索网络。
- 闪烁灯表示设备已进入蓝牙配置模式。
- 如果设备处于呼吸灯模式,按一次按钮切换到红灯,然后长按按钮进入蓝牙配置模式(闪烁灯)。
- AI 摄像头成功启动,但无法通过 APP 蓝牙配置找到
- 当 AI 摄像头启动时,但:
- SenseCraft APP 无法搜索到设备。
- 尝试搜索 Vision AI V2,仍然检测不到设备。
- 这表明 ESP32 固件可能无法正常工作(ESP32 负责蓝牙广播)。
- 解决方案:
- 将电缆连接到 ESP32 端口并打开串行监视器检查 ESP32 是否正常运行。
- 如果出现异常日志或启动错误,请联系技术支持获取重新刷写 ESP32 固件的说明。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。