Skip to main content

设置您的工具链

Wio Tracker 1110 开发板利用 Arduino 来增强您的编程体验,在开始开发之前,需要先设置您的工具链。

设置您的工具链​

安装 Arduino IDE​

Arduino IDE(集成开发环境)是一个开源软件,主要用于编写、编译和上传代码到几乎所有的 Arduino 模块。 它适用于所有操作系统,即 MAC、Windows、Linux,并运行在 Java 平台上,该平台带有内置函数和命令,在调试、编辑和编译代码方面发挥着重要作用。

pir

tip

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南。

添加 Seeed 开发板​

导航到 Arduino IDE -> 首选项

pir

将此 URL 复制到 附加开发板管理器网址,然后点击 确定。

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

pir

点击 开发板管理器。 搜索 Seeed nRF52 Boards 并安装它。

pir

然后需要选择开发板和端口。
搜索 Seeed Wio Tracker 1110 并选择它,选择端口并点击 确定。

pir

info

端口应该类似于 'Serial Port(USB)'

Wio Tracker 1110 示例​

SenseCAP 为用户提供了 Wio Tracker 1110 Examples 以便快速入门。

导航到 文件 选项卡,选择 示例-> Wio Tracker 1110 Examples,然后选择您需要的示例。

pir

添加库文件​

在 Arduino IDE 中,您可以在 库管理器 中搜索它,例如 Seeed_Arduino_AHT20,然后安装它。

pir

点击预览离线安装

要 离线 安装,您可以从 GitHub 下载仓库 zip 文件,导航到 项目 -> 加载库 -> 添加 .ZIP 库,然后选择您下载的库文件。

Loading Comments...