Skip to main content

使用 XIAO ESP32-C3 和 micro-ROS 实现 SO-ARM101 有线与无线遥操作

社区贡献

本教程由社区成员 @linao681 贡献。感谢你与 Seeed Studio 社区分享这个项目!

介绍​

本教程记录两种控制 SO-ARM101 从臂的方式:

  1. 有线主臂 + 无线从臂: 主臂使用标准 USB 总线舵机驱动板。
  2. 无线主臂 + 无线从臂: 两只机械臂各使用一块 Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter。

两种模式下,从臂都通过基于 Wi-Fi UDP 的 micro-ROS 与 ROS 2 通信。无线主臂 XIAO 只读取六个主臂舵机的位置并发布只读状态,不会向主臂写入位置命令。

该实现提供:

  • 在 /joint_states 上来自从臂全部六个关节的反馈;
  • 在 /joint_command 上对从臂全部六个关节的控制命令;
  • LeRobot 主从关节映射;
  • 防止出现意外位置跳变的启动握手;
  • 标定、关节限位、命令步长以及总线健康检查;
  • 序列号检查、反馈看门狗、停止后保持最后命令以及会话恢复;
  • 根据电脑当前 Wi-Fi 地址运行时发现 Agent,热点 IP 变化后通常不需要重新烧录;
  • 无线主臂不可用时可回退到有线主臂;
  • 自动预飞检查和一条命令完成的遥操作启动。

完整源代码可在 soarm101-drone-teleop 仓库中获取。

note

本项目是为未来的机载 SO-ARM101 演示而开发的、在地面测试的原型。本指南仅涵盖机械臂通信和遥操作链路,不提供任何飞行认证的控制或安全系统。

系统架构​

SO-ARM101 leader
├─ 无线:主臂 XIAO ── Wi-Fi / micro-ROS ──┐
└─ 有线:USB 舵机驱动板 ──────────────────┤
▼
Ubuntu 22.04 PC
├─ LeRobot reads the leader
├─ ROS 2 Humble bridge publishes /joint_command
└─ micro-ROS Agent, UDP port 8888
│
│ 2.4 GHz Wi-Fi LAN
▼
从臂 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
├─ micro-ROS publishes /joint_states
└─ 1 Mbps UART Sync Read/Write
│
▼
SO-ARM101 follower, 6 × STS3215

PC 和 XIAO 必须连接到同一个本地网络。演示时可以使用手机热点或专用的 2.4 GHz 接入点。

硬件​

  • 1 × SO-ARM101 主臂
  • 1 × SO-ARM101 从臂
  • 1 × 用于主臂标定和有线回退的标准 USB 总线舵机驱动板
  • 1 × 用于从臂的 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
  • 1 × 用于无线主臂模式的额外 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
  • 2 × 额定功率正确的机械臂电源
  • 1 × Ubuntu 22.04 电脑
  • 1 × 2.4 GHz Wi-Fi 网络
  • 用于标定和固件烧录的 USB 线缆

该参考固件在标准 5 V SO-ARM101 从臂上测试,通过六个型号为 777 的 STS3215 舵机。

danger
  • 在更换任何舵机线缆前,请先断开舵机电源。
  • 使用与你的 SO-ARM101 版本完全匹配的电压。不要将 12 V 电源接到 5 V 机械臂上。
  • USB 无法为舵机提供足够的电力。
  • 第一次测试请在稳定的工作台上进行,并确保有明显的紧急断电装置。
  • 如果在无人机附近测试,请先拆下桨叶。

软件要求​

已测试的主机配置为:

  • Ubuntu 22.04
  • ROS 2 Humble
  • 支持 Feetech 的 LeRobot
  • micro-ROS Agent
  • Python 3.12
  • PlatformIO

如果尚未安装 micro-ROS Agent 和 PlatformIO,请先安装:

sudo snap install micro-ros-agent
python3 -m pip install --user platformio

在继续之前,请按照 SO-ARM100/101 LeRobot 指南 安装 LeRobot 并配置舵机 ID。

步骤 1:克隆项目​

git clone https://github.com/linao681/soarm101-drone-teleop.git
cd soarm101-drone-teleop

项目中的重要路径为:

firmware/xiao_soarm/          无线从臂 PlatformIO 固件
firmware/xiao_soarm_leader/ 无线主臂 PlatformIO 固件
tools/wireless_teleoperate.py ROS 2 与 LeRobot 遥操作桥接
tools/soarm_agent_discovery.py 两块 XIAO 共用的 Agent 发现服务
start_soarm_demo.sh 网络、Agent、机械臂和话题预检
cali/ 主臂和从臂标定文件

该仓库分别提供无线从臂和无线主臂的 PlatformIO 固件工程,并包含所需的 ESP32-C3 micro-ROS 库,因此普通用户无需交叉编译 micro-ROS。

步骤 2:标定两台机械臂​

首先使用标准 USB 总线舵机驱动器标定从臂。将 /dev/ttyACM0 替换为正确的端口:

python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower_recal \
--robot.calibration_dir="$PWD/cali"

然后连接并标定主臂:

python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM0 \
--teleop.id=leader_recal \
--teleop.calibration_dir="$PWD/cali"

这会创建:

cali/follower_recal.json
cali/leader_recal.json
warning

标定值只适用于一台具体的物理机械臂。不要使用仓库中示例附带的标定值去控制另一台从臂。

将从臂标定数据拷入固件​

从臂 XIAO 会在使能扭矩前验证舵机 EEPROM。打开:

firmware/xiao_soarm/src/servo_bus.cpp

将这三个数组替换为你自己的 cali/follower_recal.json 中的数值:

constexpr int16_t kHomingOffsets[kJointCount] = {
/* homing_offset for joints 1 to 6 */
};
constexpr int16_t kRangeMin[kJointCount] = {
/* range_min for joints 1 to 6 */
};
constexpr int16_t kRangeMax[kJointCount] = {
/* range_max for joints 1 to 6 */
};

期望的顺序为:

shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex,
wrist_flex, wrist_roll, gripper

下面的命令会按正确顺序打印这三个数组:

python3 - <<'PY'
import json

joints = [
"shoulder_pan", "shoulder_lift", "elbow_flex",
"wrist_flex", "wrist_roll", "gripper",
]
with open("cali/follower_recal.json", encoding="utf-8") as calibration_file:
calibration = json.load(calibration_file)

for key in ("homing_offset", "range_min", "range_max"):
print(key, [calibration[joint][key] for joint in joints])
PY

步骤 3:配置 Wi-Fi 和 Agent 发现​

将 Ubuntu 电脑和两块 XIAO 连接到同一个 2.4 GHz Wi-Fi 网络。XIAO 固件只保存 Wi-Fi 名称和密码;电脑当前的 Agent 地址由启动器和发现服务在运行时广播。不要把电脑 IP 硬编码到公开固件文件中。

ip -4 address

进入从臂固件目录并创建私有配置文件:

cd firmware/xiao_soarm
cp src/wifi_config.example.h src/wifi_config.h

如果使用无线主臂模式,还要在 firmware/xiao_soarm_leader 目录重复这一步。

编辑 src/wifi_config.h:

#pragma once

const char* WIFI_SSID = "YOUR_2G4_WIFI_SSID";
const char* WIFI_PASS = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

主臂固件使用 firmware/xiao_soarm_leader/src/wifi_config.example.h 中对应的 #define WIFI_SSID 和 #define WIFI_PASS 占位符。

wifi_config.h 已被 Git 忽略,绝不能提交到公共仓库。当前启动器通过 Agent 发现广播电脑当前 Wi-Fi 地址,因此热点 IP 变化后通常不需要重新烧录任一块 XIAO。

tip

ESP32-C3 使用 2.4 GHz Wi-Fi。如果手机热点同时支持两个频段,请选择兼容模式或 2.4 GHz 模式。

步骤 4:构建并烧录 XIAO 固件​

一次只通过 USB 连接一块 XIAO。先运行原生测试和 ESP32-C3 编译,确认通过后再烧录:

(cd firmware/xiao_soarm && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)
(cd firmware/xiao_soarm_leader && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)

测试和编译通过后,再烧录选定的固件:

cd firmware/xiao_soarm
pio run -e seeed_xiao_esp32c3 --target upload
pio device monitor -b 115200

无线主臂模式下,将烧录和监视命令改为在 firmware/xiao_soarm_leader 目录执行。

使用外部电源为从臂供电。成功启动时会包含类似如下的信息:

Servo Ping mask: 0x3f (expected 0x3f)
Servo calibration match: YES
IP: 192.168.x.x RSSI: -xx
Waiting for micro-ROS Agent...

0x3f 表示六个舵机 ID 全部有响应。如果标定不匹配,固件仍会上报状态,但会拒绝运动命令。

烧录完成后,USB 线缆只用于串口监视。请保持对应机械臂的外部舵机电源连接。主臂固件只负责关闭扭矩并发布位置/状态;真正执行位置命令的是从臂固件。

步骤 5:启动 micro-ROS Agent 并进行预检​

在项目根目录运行启动器,它会启动 Agent 和发现服务:

source /opt/ros/humble/setup.bash
./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check

启动器会启动 Agent 和发现服务,然后检查所需的 ROS 2 话题。当 XIAO 发现 Agent 后,其串口监视器应显示:

micro-ROS ready

ROS 2 接口为:

主题消息类型方向标称频率
/joint_statessensor_msgs/msg/JointState从臂到 PC20 Hz
/joint_commandsensor_msgs/msg/JointStatePC 到从臂最高 30 Hz

验证反馈:

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 topic hz /joint_states

在完成当前姿态启动握手之前,不要发送任意的关节值。

步骤 6:运行有线或双无线主从遥操作​

选择一种主臂输入方式。有线模式下,通过常规 USB 总线舵机驱动板将主臂连接到电脑;无线模式下,使用外部电源为主臂供电,并让主臂 XIAO 保持连接到配置好的 Wi-Fi。

查找其稳定的串口路径:

ls -l /dev/serial/by-id/

在项目根目录下,导出本地配置:

export SOARM_WIFI_SSID="YOUR_2G4_WIFI_SSID"
export SOARM_PYTHON="$(command -v python)"

首先运行不带运动的预飞检查:

./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check

它会检查:

  • Wi-Fi SSID 和 Agent IP;
  • 所选主臂输入(wireless 检查 /leader/raw_state 和 /leader/status,wired 启动时检查 USB 适配器);
  • 主臂和从臂的标定文件;
  • micro-ROS Agent;
  • /joint_states 上来自从臂的实时反馈;
  • 是否有其他遥操作进程正在使用同一主臂总线。

如果所有检查都通过,启动遥操作:

./start_soarm_demo.sh --leader wireless

# 有线主臂回退:
./start_soarm_demo.sh --leader wired

桥接程序会读取从臂的初始姿态,并在使能扭矩前反复发布相同的姿态。随后它使用相对映射,因此从臂从当前位置开始,并跟随所选主臂的变化。无线会话恢复后,桥接程序会先平滑追到主臂当前姿态,再恢复正常命令。按下 Ctrl+C 停止;从臂会保持最后一次下达的目标位置。

warning

停止桥接程序或丢失命令并不会释放力矩。从臂会保持在最后一次下达的目标位置。紧急停止时请断开舵机电源。

安全机制​

该参考实现包含若干检查机制,旨在让演示更加可预测:

  1. 舵机身份检查: 六个舵机的 ID 和型号必须全部匹配。
  2. EEPROM 标定检查: 回零偏移和限位必须与编译进固件的从臂标定一致。
  3. 当前姿态握手: 第一条命令必须在测量姿态的 0.05 rad 以内。
  4. 关节软限位: 每条命令都必须保持在标定范围内。
  5. 单次命令步长限制: 解锁后,目标在一次命令中变化不得超过 0.25 rad。
  6. 反馈看门狗: 如果从臂反馈早于 0.5 s,PC 端桥接程序会停止发布。
  7. Wi-Fi 恢复: 如果 Wi-Fi 在 10 秒内无法恢复,XIAO 会干净地重启。

这些软件检查是对物理急停的补充,但不能替代物理急停。

故障排查​

XIAO 一直停留在 Waiting for micro-ROS Agent​

  • 确认电脑和 XIAO 处于同一局域网(LAN)。
  • 确认启动器显示了电脑当前 Wi-Fi IPv4 地址,并已启动 Agent 发现服务。
  • 确认 Agent 使用的是 UDP 端口 8888。
  • 检查热点是否启用了客户端隔离。
  • 如果防火墙处于启用状态,请允许 UDP 端口 8888 通行。

servo_mask 不是 0x3f​

一个或多个舵机没有响应:

  • 断开电源并检查三线总线电缆;
  • 确认每个舵机都有从 1 到 6 的唯一 ID;
  • 确认电源电压和电流额定值;
  • 将舵机总线保持在配置的 1 Mbps 波特率。

固件报告 calib:0​

舵机 EEPROM 与编译进 servo_bus.cpp 的数值不匹配。通过 USB 驱动板重新连接从动臂,重新标定,更新三个固件数组,然后再次烧录 XIAO。

运动过程中 Wi-Fi 断开​

  • 将接入点移近一些;
  • 将外置天线远离舵机电源线和金属部件;
  • 为演示使用专用的 2.4 GHz 网络;
  • 在串口诊断输出中观察 RSSI 数值;
  • 在舵机断电的情况下对比结果,以识别可能的电源或电磁干扰。

无线主臂没有就绪​

  • 确认主臂 XIAO 发布 /leader/raw_state 和 /leader/status;
  • 确认主臂六个舵机均有响应且扭矩已关闭;
  • 确认 cali/leader_recal.json 与当前物理主臂匹配;
  • 暂时使用 ./start_soarm_demo.sh --leader wired 回退到有线主臂。

关节方向或范围不正确​

重新标定两只机械臂,并确认两个 JSON 文件中的关节顺序。同时确认 servo_bus.cpp 中的从动臂数组来自当前连接到 XIAO 的同一物理从动臂。

验证范围​

当前参考配置已进行以下验证:

  • 检测到全部六个从动舵机(servo_mask=0x3f);
  • /joint_states 以大约 20 Hz 的频率发布;
  • 主控桥以 30 Hz 的频率发布指令;
  • 所有六个关节通过手机热点一起跟随运动;
  • 在烧录完成并接入外部机械臂电源后,XIAO 在拔掉 USB 数据线后仍能继续运行。

当前启动器同时支持双无线路径和有线主臂回退。2026 年 9 月 20 日完成了一次无线耐久验证,实际运行 783 秒(约 13 分钟)。该次运行记录到命令超时 0 次、命令拒绝 0 次、主臂恢复 0 次;反馈平均频率为 19.87 Hz,指令确认延迟 P50 为 66.0 ms,观测到的最低 RSSI 为 -65 dBm。这些数据仅代表一次参考运行,不保证适用于所有 Wi-Fi 环境。

参考资料​

本文档记录的是一个独立开发的集成方案。LeRobot、ROS 2、micro-ROS、PlatformIO 和舵机库仍然受各自许可证约束。

Loading Comments...