收到的reComputer中eMMC剩余空间仅约2GB,如何解决空间不足问题?
我们目前提供了三种方法来解决这一特定情况,您可以根据实际情况选择适合您的解决方案。
方案1. 将系统重新部署到外部存储设备
如果您尚未开始使用reComputer进行项目开发,您可以考虑使用此选项,将新系统重新部署到具有足够容量的存储设备上。
- 通常有两种方式为reComputer安装系统,第一种是使用 NVIDIA SDK Manager。
如果您使用的是 reComputer J2011 或 reComputer J2012,在通过SDK Manager刷写到eMMC的步骤12中,您可以通过更改系统烧录位置来扩展容量。

此方法不适用于Jetson Nano模块。
-
通常有两种方式为reComputer安装系统,第二种是使用 命令行。
-
如果您使用的是 A20X载板,通过命令行安装系统的方法请参考通过命令行刷写到eMMC。
-
如果您使用的是 reComputer J1010载板,请参考通过命令行刷写到eMMC来使用命令行安装系统。
这两种方法本质上都是通过以下命令完成系统安装:
sudo ./flash.sh [options] <board> <rootdev>
其中:
-
[options]是一个或多个命令行选项。所有选项都是可选的。有关选项的详细信息,请参阅刷写脚本使用说明。 -
<board>指定要刷写的设备的配置。值列在快速入门主题中的Jetson模块和配置表中。flash.sh从名为<board>.conf的配置文件中获取配置。 -
<rootdev>指定要刷写的设备类型。使用值 mmcblk0p1 来刷写本地存储设备(eMMC或SD卡,具体取决于平台),例如,与NFS服务器区分开。
从上述说明可以看出,如果我们希望将系统安装到外部存储设备中,可以通过更改 <rootdev> 选项来实现。
对于连接到reComputer设备的USB存储设备上的分区,输入以下命令:
sudo ./flash.sh <board> sda<x>
对于连接到reComputer设备的NVMe存储设备上的分区,输入以下命令:
sudo ./flash.sh <board> nvme0n1p<x>
<x> 是指定存储设备上APP分区位置的数字,例如USB设备的 sda1,或NVMe存储设备的 nvme0n1p1。
方案2. 删除不需要的 JetPack 组件以增加eMMC空间
NVIDIA JetPack SDK 是构建端到端加速AI应用程序的最全面解决方案。所有Jetson模块和开发套件均由 JetPack SDK 支持。
JetPack SDK 包括Jetson Linux驱动程序包(L4T)及其Linux操作系统,以及用于深度学习、计算机视觉、加速计算和多媒体的CUDA-X加速库和API。它还包括主机计算机和开发套件的示例、文档和开发工具,并支持更高级别的SDK,例如用于流视频分析的 DeepStream 和用于机器人技术的Isaac。
此表列出了 JetPack 4.6 中包含的所有组件。
| 组件组 | 软件包 | |
|---|---|---|
| L4T的CUDA工具包 | cuda cuda-11-4 cuda-cccl-11-4 cuda-command-line-tools-11-4 cuda-compiler-11-4 cuda-cudart-11-4 cuda-cudart-dev-11-4 cuda-cuobjdump-11-4 cuda-cupti-11-4 cuda-cupti-dev-11-4 cuda-cuxxfilt-11-4 cuda-documentation-11-4 cuda-driver-dev-11-4 cuda-gdb-11-4 cuda-gdb-src-11-4 cuda-libraries-11-4 cuda-libraries-dev-11-4 cuda-minimal-build-11-4 cuda-nvcc-11-4 cuda-nvdisasm-11-4 cuda-nvml-dev-11-4 cuda-nvprof-11-4 cuda-nvprune-11-4 cuda-nvrtc-11-4 cuda-nvrtc-dev-11-4 cuda-nvtx-11-4 | cuda-runtime-11-4 cuda-samples-11-4 cuda-sanitizer-11-4 cuda-toolkit-11-4 cuda-toolkit-11-4-config-common cuda-toolkit-11-config-common cuda-toolkit-config-common cuda-tools-11-4 cuda-visual-tools-11-4 libcublas-11-4 libcublas-dev-11-4 libcudla-11-4 libcudla-dev-11-4 libcufft-11-4 libcufft-dev-11-4 libcurand-11-4 libcurand-dev-11-4 libcusolver-11-4 libcusolver-dev-11-4 libcusparse-11-4 libcusparse-dev-11-4 libnpp-11-4 libnpp-dev-11-4 |
| cuDNN | libcudnn8 libcudnn8-dev | libcudnn8-samples |
| TensorRT | graphsurgeon-tf libnvinfer-bin libnvinfer-dev libnvinfer-doc libnvinfer-plugin-dev libnvinfer-plugin8 libnvinfer-samples libnvinfer8 | libnvonnxparsers-dev libnvonnxparsers8 libnvparsers-dev libnvparsers8 python3-libnvinfer python3-libnvinfer-dev tensorrt uff-converter-tf |
| OpenCV | libopencv libopencv-dev opencv-licenses | libopencv-python libopencv-samples |
| VPI | libnvvpi2 vpi2-dev python-vpi2 | python3.9-vpi2 vpi2-samples vpi2-demos |
| NVIDIA容器运行时与Docker集成 | libnvidia-container0 libnvidia-container1 libnvidia-container-tools | nvidia-container-toolkit nvidia-container-runtime nvidia-docker2 |
| 多媒体API | nvidia-l4t-jetson-multimedia-api | |
JetPack SDK 包含了大量内容,但并不是所有开发者都需要使用它。因此,选择性地移除这些内容以释放更多存储空间是一个不错的选择。
我们可以通过以下命令查看安装在 reComputer Jetson 上的 JetPack 信息。
sudo apt-cache show nvidia-jetpack

通过此命令,您可以快速了解 JetPack 中已安装组件的内容,例如 CUDA、openCV 等。
如果需要更详细的信息,可以使用以下命令查看 reComputer 当前安装的所有软件及其描述信息。
dpkg-query -l
然后,您可以根据实际需求和组件的描述信息选择性地移除不需要的内容。删除命令如下:
sudo apt autoremove ${packagesname}
环境变量 ${packagesname} 表示您想要移除的组件包的名称。如果您想移除所有以某个名称为前缀的包,可以在该前缀后添加 * 来表示。
例如,如果我们想移除所有与 CUDA 相关的组件,可以使用以下命令:
sudo apt autoremove cuda*
在释放 CUDA 组件的内容后,您会发现 eMMC 的剩余容量也会变得更大。

同样的方法适用于其他 JetPack 组件。
选项 3. 通过外部存储设备扩展容量
如果您已经正常使用 reComputer 一段时间,并且不希望破坏现有的系统环境来完成扩展解决方案,可以选择此选项。
我们已经开发了一个完善的扩展指南 reComputer 系列的内存扩展。
需要注意的是,任何扩展操作都存在风险,我们建议您在开始之前主动备份您的系统。