端侧可打断对话式语音 AI 方案:搭建、部署与实测数据
这是开源参考实现,不是认证产品;语音精度只在 RK3576 与 Orin NX(Qwen3-ASR int4)上做过设备实测。
这套方案是干什么的
有人走到设备前开口说话,设备出声回答;回答播到一半时他再开口,设备立刻停下,不等这句话播完。
适用于人对着机器说话、手上腾不开的场合:服务台、展台与自助终端、机器人语音入口、智能家居与房间终端。
- 开源实现:github.com/Seeed-Solution/openvoicestream
- 选型与部署:可部署方案页
语音在本地处理
识别(Qwen3-ASR)和合成(Matcha-TTS)都跑在边缘设备上。选全本地套餐时对话模型也在设备上,首次启动后可断网运行。
插上麦克风就能打断
reSpeaker XVF3800 带硬件回声消除,USB 插上即自动识别、可热插拔。回答播放中开口,设备立即停下。
开源,可接自有业务系统
代码开源。对话走 OpenAI 兼容接口,换成你自己的知识库、Agent 或点单后台只改一个地址,语音层不用动。
中英文有设备实测数据
RK3576 上实测:中文短句字错率 1.05%,合成实时率 0.204。RK3588 与 Jetson 可选 30 种语言。

需要哪些硬件
现场四样东西:麦克风阵列、音箱、一台语音主机;如果对话文本不能出场地,还要一块加速卡或一台装得下 4B 模型的主机。
① 麦克风阵列必须带硬件回声消除(AEC)。
| 麦克风 | 说明 | |
|---|---|---|
![]() | reSpeaker XVF3800 USB 四麦阵列 USB 接口,硬件回声消除、降噪与波束成形 | 已验证的默认麦克风。2 通道与 6 通道固件布局都能识别,自动选用已处理通道。其他阵列会取第 1 个采集通道,上线前要在现场做声学测试。 |
② 音箱:USB 或 3.5mm,接在同一台设备上。播放时不能靠静音麦克风来避开回声,静音后打断也跟着失效。
③ 语音主机跑识别、合成和常驻 Agent,也决定能提供哪些语言:
| 语音主机 | 能服务的语言 | 什么时候选它 | |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer RK3576 瑞芯微 NPU,Qwen3-ASR W8A8 + Matcha | 中文、英文 | 能跑完整本地语音链路的最低成本主机,「性能与实测数据」里的设备实测数据就在这台上测 |
![]() | reComputer RK3588 瑞芯微 NPU,TTS 增加 Kokoro RKNN | 全部 30 种 | 需要中英以外的 28 种语言;或以后要加装 RK1828 卡做本地对话 |
![]() | reComputer Super J3011(Orin Nano 8GB) GPU 上跑 Qwen3-ASR int4 + Matcha | 全部 30 种 | 主机还要跑别的 AI 任务、需要 GPU 余量。不要在这台上起本地 4B 模型 |
![]() | reComputer Super J4012(Orin NX 16GB) 语音与 Qwen3.5-4B 同机运行 | 全部 30 种 | 对话文本不能出场地 |
reComputer R2000 系列也能跑 CPU 语音链路(sherpa-onnx,只支持英文),可部署方案页的配置器里暂不提供。它不支持中文,ASR 与 TTS 共用四个 CPU 核。
④ RK 路线的全本地对话:在 RK3588 主机上加一块 RK1828 / RM182X PCIe NPU 卡跑 Qwen3-4B。卡要独立 12V 供电,主机要装驱动并有设备节点,同一时刻只能常驻一个大模型。
另外:首次启动要联网,并留出空闲磁盘(Orin NX 至少 25 GB);部署工具要能通过网络访问到主机。
选型排他边界
- 本地端侧大模型并发:RK3576 适合运行轻量级 ASR/TTS 管道,但若需要在本地端侧独立跑 7B 级别对话 LLM,请勿选择 RK3576,应选配带独立 GPU 的 reComputer J40 系列。
- 工业高噪音环境:在大于 75 dB 的持续嘈杂车间,不宜使用无定向麦克风阵列,必须配合降噪阵列或定向拾音器。
现场怎么部署
先装好麦克风和音箱,再跑部署向导。
一、装麦克风与音箱
打断、轮次判定和播放期间不静音麦克风,都要求采集通道已在硬件上消掉音箱回声。没有硬件 AEC 的麦克风会误打断或自激,改软件配置解决不了。
- 默认用 reSpeaker XVF3800。换别的阵列,先在现场做声学测试;未知阵列默认取第 1 个通道。
- 验收时音箱开到正常房间音量。低音量下验收通过的终端,到工作音量可能因声学原因失败,与模型无关。
- reSpeaker 可以在部署前插好,也可以在 Agent 起来后热插。Agent 按 USB 产品标识选采集设备,忽略 HDMI/DP 伪输入,拔插后不用重启容器。
二、装软件:四步
部署由 SenseCraft Solution 应用通过 SSH 在主机上执行(本机就是装了 JetPack 6.2 的 Jetson Orin 时,也可以本地部署)。逐设备的操作步骤在部署指南里,这里只列流程。
- 选套餐:云端 / OpenAI 兼容,或全本地。选云端时对话文本发往外部接口;选全本地时数据不出场地。
- 选对话语言:部署先把(语言,设备)解析成一份语音配置,再启动其余服务。不支持的组合(例如 reComputer R2000 系列上的中文)以退出码 2 停止整个
docker compose up,不会只起一半。 - 填接口与人设:云端套餐填接口地址、Key 和模型 ID(默认是北京地域 Qwen 接口 +
qwen3.5-flash),以及系统提示词。可以把"持续监听"改成"唤醒词后响应",输入任意简短中英文短语,镜像内置的开放词表 sherpa-onnx 检测器会在启动时本地编译。 - 在面板里验证:18000 端口的 Web 面板显示 listening / thinking / speaking / barged-in。
验收:在真实房间、真实音量下连续三轮,每次在回答开始后 0.5–1 秒打断,确认旧回复立刻停止,打断的那句话没有丢。
耗时:云端套餐约 30 分钟。全本地套餐更久,首次启动要下载模型文件;联网启动成功一次后,镜像与模型文件都已缓存,设备可断网运行。
有哪些接口
Agent 调用流式 OpenAI 兼容 Chat Completions 接口。把 LLM_BASE_URL 指向你自己的服务即可接入:查自有文档的 RAG 接口、带工具调用的 Agent 框架、机器人指令层、点单或工单后台。语音层不用改。
- 用托管模型:保留默认值,或替换接口地址、Key 与模型 ID。接口必须支持流式 Chat Completions。
- 用自己的服务:实现同一套接口。Agent 把转写作为 user 轮发过去,回复边生成边送进合成,服务还没生成完,第一句话已经开始播。
- 直接用语音层:要在上面做别的 Agent,可以直接调用下面的双工 WebSocket 与离线接口。
完整的端口与接口
所有服务都跑在 host 网络下,<host> 就是语音主机自己的地址。
| 接口 | 哪种部署 | 承载什么 |
|---|---|---|
ws://<host>:8621/v2v/stream | 所有套餐 | 双工会话:送 PCM 进去,拿转写和 TTS PCM 出来,打断触发的 abort 也走这里 |
POST http://<host>:8621/asr | 所有套餐 | 离线整段转写,不经 VAD、不走流式。「性能与实测数据」中的离线精度数字在这个接口上测 |
POST http://<host>:8621/tts | 所有套餐 | 合成;响应头 x-rtf 带实时率 |
GET http://<host>:8621/health | 所有套餐 | 就绪状态,Compose healthcheck 用它 |
http://<host>:18000 | 所有套餐 | Web 面板:轮次状态与每轮转写 |
http://<host>:1828/v1、/health | RK3588 + RK1828 本地套餐 | 设备上 Qwen3-4B 的 OpenAI 兼容 Chat Completions |
http://<host>:8000/v1、/health | Orin NX 本地套餐 | 设备上 Qwen3.5-4B 的 OpenAI 兼容 Chat Completions |
LLM_BASE_URL(出向) | 云端套餐 | 任意 OpenAI 兼容接口 |
两条本地路线对外的接口与云端相同,切换时只改 LLM_BASE_URL。不把它指向外部,数据链路里就没有 broker,也没有云端组件。
性能与实测数据
运行时与关键参数
双工协议与 Agent 在每台主机上相同,只有执行 ASR 与 TTS 的后端不同。
| 语音主机 | ASR 后端 / 模型 | TTS 后端 / 模型 | 解析出的 profile |
|---|---|---|---|
| RK3576 | rk.asr——Qwen3-ASR,RKNN 编码器 + RKLLM 解码器,W8A8 | rk.tts——matcha-icefall-zh-en,ORT 声学 + RKNN Vocos | rk3576-default |
| RK3588(中 / 英) | rk.asr——同上 | rk.tts——matcha-icefall-zh-en | rk3588-default |
| RK3588(其余 28 种) | rk.asr——同上 | rk.tts——Kokoro v1.0 混合,RKNN INT8 解码前段 + CPU ONNX 前后缀 | rk3588-kokoro-rknn |
| Orin Nano 8GB / Orin NX 16GB(中 / 英) | jetson.trt_edge_llm——Qwen3-ASR 0.6B,int4 | jetson.matcha_trt——matcha-icefall-zh-en,bf16/fp16 Vocos | jetson-edgellm-v091-matcha |
| Orin NX 16GB(其余 28 种) | jetson.trt_edge_llm——Qwen3-ASR 0.6B,int4 | jetson.trt_edge_llm——Qwen3-TTS CustomVoice,int4 | jetson-edgellm-v091-customvoice |
| reComputer R2000 系列(英文) | cpu.sherpa_asr——sherpa-onnx 流式 zh-en,int8 CPU | cpu.sherpa——sherpa-onnx CPU 音色,int8 | rpi5-default |
全本地的 Orin NX 套餐用 TensorRT-Edge-LLM v0.9.1 镜像;为其他 TensorRT / JetPack 版本构建的引擎不会被加载。RK 侧的模型文件在首次启动时拉取。
语言 × 设备矩阵。 部署按(语言,设备)选 profile,18 格里 15 格可部署、3 格不支持;可部署的格子中 5 格有端到端实测,其余 10 格的各组件在设备上有实测数字。不支持的格子:reComputer R2000 系列上的中文,以及 RK3576 和 reComputer R2000 系列上的"其余 28 种"。中文不用 Whisper 兜底:Whisper 在已实测的每块板上中文 CER 都在 35–56%。RK3576 只有 Matcha zh-en 一个 TTS 音色,能转写其余 28 种语言,但合成不出回答。
影响部署效果的三个参数:
barge_in_min_speaking_ms500、barge_in_min_chars2:回复已经开始播放、且打断内容不止一个音节时,打断才成立。playback_drain_enabledtrue:Agent 保持 SPEAKING 直到本地播放缓冲放完。关掉后,用户在余音里说的话会被当成新一轮,旧回复继续播。- 服务端轮次结束:silero,400 ms 静音 +
QWEN3_ASR_FRONTEND_EOU_MIN_AUDIO_S=2.5,在第一个自然停顿处结束轮次;一句中间带停顿的长句只会得到对第一个分句的回复。
reComputer RK3576 系列实测
条件:Debian 12 + Rockchip BSP,profile rk3576-default;测试脚本与语音容器同机,经 127.0.0.1:8621 通信,数字不含网络传输。
离线接口下的 ASR(POST /asr,整段送入,不经 VAD、不走流式):
| 语言 | 集合 | n | 错误率 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 短句 | 5 | CER 1.05% |
| 中文 | 长句 10–20 s | 5 | CER 9.62% |
| 英文 | 短句 | 5 | WER 3.65% / CER 1.11% |
| 英文 | 长句 10–20 s | 5 | WER 6.99% / CER 4.16% |
英文长句每个文件都转出了完整的多分句文本;剩下的错误是识别偏差("3:2" 被转成 "three to two"),不是截断。
实时会话下的 ASR(/v2v/stream,出厂默认 ASR_MAX_NEW_TOKENS=64、ASR_FINAL_STOP_ON_PUNCT=1),按完整参考文本计分:
| 语言 | 集合 | n | 错误率 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 短句 | 5 | CER 29.09% |
| 中文 | 长句 10–20 s | 5 | CER 84.06% |
| 英文 | 短句 | 5 | WER 16.95% / CER 10.16% |
| 英文 | 长句 10–20 s | 5 | WER 63.38% / CER 62.58% |
实时会话错误率高来自服务端轮次结束判定,不是解码器截断:把 ASR_MAX_NEW_TOKENS 放到 256、ASR_FINAL_STOP_ON_PUNCT 设为 0 后,两种语言的转写结果逐字节相同。
TTS(POST /tts,读服务端响应头 x-rtf,Matcha ORT 声学 + RKNN Vocos,icefall zh-en 音色):
| 语言 | n | 实时率 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 5 | 0.204 | 0.190–0.216 |
| 英文 | 5 | 0.194 | 0.158–0.216 |
英文每句音频时长 2.5–4.3 s。
实时会话时延(echo 模式,链路里没有大模型):
| 指标 | 语言 | n | 数值 |
|---|---|---|---|
说完 → 第一帧 TTS(stop_to_tts_audio) | 中文 | 4 | 1575 / 1624 / 1596 / 1580 ms(约 1.6 s) |
ASR 终稿 → 第一帧 TTS(final_to_tts_audio) | 英文 | 5 | p50 1127 ms,均值 1126 ms,1021–1232 ms |
说完 → ASR 终稿(eos_to_final) | 英文 | 5 | 均值 2837 ms |
中文说完 → ASR 终稿(stop_to_final)的实测值晚于语音回复出现,不作引用。
复现:openvoicestream 仓库的 docs/perf/rk3576-matrix-20260906.md、docs/known-issues/rk3576-v2v-multi-utterance-timeout.md;英文 eos_to_final 用 asr_stream_ws_bench.py。
reComputer J40 系列实测
| 指标 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| 中文 ASR | golden set 流式与离线均 CER 0 | Qwen3-ASR 0.6B int4 |
已知退化
- 麦克风不带硬件 AEC。 上面每个数字都在硬件 AEC 采集通道上测得。没有它的麦克风会误打断或自激,调配置值补不回来。
- 句中有停顿。 同一段音频,离线接口 CER 9.62%,实时会话 84.06%,差距来自轮次策略;句中停顿后的内容得不到回复。
- 验收音量低于工作音量。 低音量下验收通过的终端,到工作音量可能因声学原因失败。
下一步
- 调整服务端轮次结束判定,让句中停顿不再提前结束轮次。
- 对语言 × 设备矩阵里其余 10 格可部署组合做端到端时延与精度实测。
数据与素材出处
- FLEURS:RK3576 实测用的 ASR 语料,CC BY 4.0,每种语言短句 5 条 + 长句 5 条,文件已做 sha256 校验。TTS 用每种语言 5 句自拟句子。跨设备 Whisper 对比的出处在 openvoicestream 仓库的
docs/perf/whisper-cross-device-20260827.md。 - 原始运行记录:openvoicestream 仓库的
docs/perf/rk3576-matrix-20260906.md,上文 RK3576 的数字都能在里面对到具体记录。 - 语音模型:Qwen3-ASR、Matcha-TTS(icefall zh-en 音色)、Kokoro v1.0、Qwen3-TTS CustomVoice 与 sherpa-onnx 各自保留上游许可条款。商业出货前按实际部署的模型核对授权。
- 语料不随仓库分发,需自行获取。