Skip to main content

边缘车牌识别方案:选型、部署与实测数据

使用须知

支持中国大陆单行蓝牌(7 位)和新能源绿牌(8 位);双行车牌、特种车牌和海外车牌不支持。车牌检测与识别权重的许可尚未确认,商用分发前需单独确认。

这套方案是干什么的​

保留出入口已经装好的网络摄像头,旁边加一台识别主机在现场读车牌。白名单里的车到了,道闸控制器给道闸发一次开闸信号;每辆车留下车牌号、可信度和截图记录。用在小区、园区、企业停车场的出入口,也可以不接道闸,只做进出记录。

  • 车牌和画面留在现场

    识别在现场主机上完成,截图默认在主机上保留 7 天,只有按链接取图时才传出。

  • 1080p 每秒 30 帧

    reComputer J30 系列与 RK3576 系列处理 1080p 画面均达到每秒 29–30 帧,见「性能与实测数据」。

  • 不换摄像头

    现有 1080p 网络摄像头经 RTSP 接入,识别主机通过局域网拉流。

  • 每辆车一条记录

    一辆车只上报一次:车牌号、车牌类型、可信度和截图链接,停车场系统订阅一个 MQTT 主题即可。

真机演示​

识别主机自带的浏览器预览页:画面上框出车牌并标出号码与可信度,右侧列出最近 5 次读牌。

reComputer J30 系列上的车牌识别预览页:蓝牌 皖A62599,可信度 0.98,右侧为最近 5 次读牌

输入画面是 CCPD 公开数据集测试集的静图(MIT 许可),经 RTSP 循环播放,不是现场录像。

reComputer J30 系列读取车头新能源绿牌 皖AF10528,可信度 0.87

需要哪些硬件​

现场需要三样东西:出入口摄像头、一台识别主机,需要自动抬杆时再加一台道闸控制器和一个中间继电器。

① 出入口摄像头:用现有的网络摄像头,1080p 及以上,支持 RTSP 视频流。

② 识别主机:四选一,一台接一路出入口摄像头。

识别主机实测(1080p 输入)什么时候选它
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano,JetPack 6.2
每秒 30 帧默认选择
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX,JetPack 6.2
与 J30 同一应用包这台主机还要跑别的模型
reComputer RK3588reComputer RK3588 系列
板载 NPU
部署与输出已实测现场统一用瑞芯微平台
reComputer RK3576reComputer RK3576 系列
板载 NPU
每秒 29–30 帧成本优先

③ 道闸控制器(可选):reComputer R1100 系列(R1124-10)。它运行 MQTT 服务器、保存白名单,用数字输出经导轨式中间继电器给道闸发开闸信号。关闸仍由道闸自己的地感或雷达负责。

摄像头、识别主机、道闸控制器在同一局域网,建议有线连接。

现场怎么部署​

一、装摄像头​

车牌在画面里要清晰可读

摄像头装在距车道 3–8 米处,固定机位,对准车辆经过时车牌所在的位置。识别只在画面中设定的区域内进行(默认画面中下部),机位变了要重新检查这块区域。

二、装软件:三步​

逐设备的操作步骤在可部署方案页,这里只讲轮廓。


  1. 道闸控制器(可选):在 R1124-10 上装 MQTT 服务器和开闸服务,上传白名单 CSV,用测试开闸接口确认道闸动作。
  2. 识别主机:填摄像头 RTSP 地址和 MQTT 服务器地址后部署。首次部署需要联网下载运行程序和识别模型,之后可断网运行。
  3. 验证:浏览器打开识别主机 8080 端口的预览页,车辆经过时能看到框出的车牌;订阅车牌主题,能收到每辆车一条记录。

上线前用你自己出入口的白天和夜间画面,对照实际车牌核对识别结果。

有哪些接口​

识别结果经 MQTT 发到你在部署时填写的服务器(通常是 R1124-10),截图与状态走 HTTP。

  • 停车场系统 / 计费系统:订阅车牌主题,每辆车一条记录,用 plate_normalized 字段对账。
  • 道闸:R1124-10 收到车牌记录后比对白名单,开闸结果发到开闸主题。同一车牌在冷却时间内再次到达时记为 suppressed,不重复开闸。
  • 自建系统:按记录里的截图链接取图,或用健康检查接口监控识别服务。
主题 / 端口内容
MQTT <site>/parking/<camera>/plate车牌号、车牌类型(cn_blue / cn_green)、可信度、投票帧数、画面位置、截图链接
MQTT <site>/parking/<camera>/gate开闸记录:open_pulse(已开闸)或 suppressed,附对应车牌记录与白名单标签
MQTT <root>/status识别服务状态,定时发布;主机离线时服务器上保留最后一条
HTTP 8080 /snapshots/{seq}.jpg车牌记录里链接的截图,默认保留 7 天
HTTP 8081 /whitelist(R1124-10)GET 取当前白名单 CSV,PUT 整体替换(格式错误返回 400 并指出行号);POST /gate/test 触发一次测试开闸
HTTP 8099 /healthz识别服务状态,含处理速度

截图不嵌在记录里,记录只带链接和截图的 sha256。

性能与实测数据​

处理速度​

设备处理速度单帧车牌检测条件
reComputer J30 系列(Orin Nano)29.9 fps(实测)p50 5.6 ms(实测)1080p RTSP,30 fps 输入
reComputer RK3576 系列29–30 fps(实测)p50 23.1 ms,识别 1.8 ms(实测)同上

复现:sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition(部署包)+ 输入视频 plate-labeled40-1080p-120s.mp4

读牌结果​

输入为 CCPD 测试集车牌静图,每张静止若干秒后切换,经 RTSP 以 1080p 播放。真值取自 CCPD 文件名。

设备输入结果
reComputer J30 系列40 张静图发出 56 条车牌记录,其中 50 条与真值一致(实测)
reComputer RK3576 系列40 张静图发出 57 条车牌记录,其中 51 条与真值一致(实测)
reComputer J30 系列8 张静图5 张读对,3 张未发出记录,错误车牌 0(实测)
reComputer RK3588 系列8 张静图5 张读对,3 张未发出记录,错误车牌 0(实测)

一张静图停留期间可能产生多条记录,所以记录数多于静图数。读不出时宁可不发:两台设备 8 张静图里都没有发出错误车牌。

复现:sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition/gallery/ATTRIBUTION.md(8 张静图的文件名与真值)

模型与运行时​

设备检测识别运行时
reComputer J30 / J40 系列YOLOX-Tiny,640×640,FP16自研 PlateRecNet,96×32,FP16TensorRT,硬件解码
reComputer RK3588 / RK3576 系列YOLOX-Tiny,640×640,INT8PlateRecNet,96×32,INT8(输出层 FP16)RKNN 运行时 2.3.2,MPP 硬件解码

影响部署效果的参数(部署包 config/plate.json):

  • plate.roi:识别区域,默认画面中下部。机位变化后要重新框。
  • plate.vote:同一辆车最多取 7 帧投票,至少 3 帧一致且可信度不低于 0.6 才发出记录。
  • plate.dedup_s:同一车牌 30 秒内只发一次。

已知退化​

  • 特殊车牌不识别:仅支持单行蓝牌(7 位)与新能源绿牌(8 位);双行黄牌、教练车、挂车、警车及港澳/海外车牌不在此模型支持范围内。
  • 机位与进车角度:车辆需正向或小角度驶入(偏角 ≤ 30°),车牌在画面中宽度需大于 96 像素;大角度侧向驶入或车速高于 30 km/h 时检出率会下降。
  • 逆光与强光反光:车牌表面反光或夜间远光灯直射可能导致局部过曝与字符笔画丢失;无环境光的场地需加装 5000K 均匀补光灯。

数据与素材出处​

  • CCPD(Xu, Z. et al., ECCV 2018):github.com/detectRecog/CCPD,MIT License,Copyright (c) 2017 CCPD。上方截图的输入画面来自其测试集,图中为公开数据集里的真实车牌。
  • 检测模型代码 YOLOX:Apache-2.0。识别模型结构为自写代码。两者的训练权重许可尚未确认,商用分发前需确认。
Loading Comments...