边缘安防告警方案:禁区入侵、越线与滞留的搭建、部署与实测数据
辅助告警,不是安防认证产品,不能替代人工巡查与门禁系统。
这套方案是干什么的
在摄像头画面上画一个禁区、一条越线,有人进去或越过就告警;在禁区里待得太久,再叠一条滞留告警。检测、判定、存证、告警分发全部在现场那台边缘主机上完成,视频不出场地,断网也能用;规则编辑器和视频墙的画面也从现场设备取,浏览器直接连本地主机。

三条规则的判定条件:
| 规则 | 触发条件 |
|---|---|
| 禁区入侵 | 被跟踪的人,中心点进入你画的多边形 |
| 滞留 | 该人进入后停留超过你设的时长,叠加在入侵告警之上,不替换它 |
| 越线 | 该人的轨迹越过你画的线段,可以只算一个方向,反向通过不报 |
规则以归一化坐标存储,所以换分辨率不用重画;但摄像头一动就必须重画,因为规则是画在那个视角上的。
系统拆成两个进程:检测器只做人员检测与逐人跟踪,把结果按一份公开的报文格式经 MQTT 发出;hub 订阅这些结果,判定规则、存告警、提供工作台。换一块新板卡只要写一个新检测器,判定这一侧不用动。
边界:只认人,车辆、包裹、工具这类目标要换检测模型并重新验证;每条告警存一张截图,不存视频片段,不做证据级录像。
- 开源实现:github.com/suharvest/edge-security-kit
- 选型与部署:可部署方案页
本地实时判定,视频不上云
人员检测、跟踪与多边形规则判定全部在现场主机完成,断网照常报警,网络仅传输几十字节的告警与抓图。
现有 RTSP 摄像头直接复用
走标准 RTSP 取流与 H.264 解码,已有安防监控摄像头无需更换机位或重新布线。
开箱即用,免云端服务器
Broker、规则引擎与 Web 管理工作台单机内置,浏览器直接打开管理,无需额外部署服务器或购买云端订阅。
多平台硬件支持与代码开源
支持 Jetson(TensorRT)、RK3588(RKNN)与 Hailo-8(HailoRT),Docker 编排与模型部署代码完全开源。
工作台
视频墙:每一路的实时画面平铺成网格,画面上叠着检测框(带跟踪编号与分数)、禁区多边形和越线箭头;下方汇总在线路数、待处理与已确认的告警计数。

演示画面:视频源是仓库自带的彩条测试源,用于展示界面、叠框与数值。
网格随路数自适应,五路以上排成 3×3。

演示画面。
按 F 进入全屏模式,顶栏收起、格子铺满整屏,用于值班室的 HDMI 上墙显示。

演示画面。
画规则:规则页的底图是这台摄像头自己的画面,由 hub 从检测器的预览接口代理过来,画的边界和检测器看到的是同一个坐标系。点击多次围出多边形(禁区),或点两次拉一条线段;线段方向可设双向、只算 forward 或只算 backward。滞留在禁区属性里设停留秒数。「模拟」按钮走一遍完整链路(入库、推送)自测,模拟告警带标记,不占冷却。

调置信度:每一路的置信度阈值在墙上直接调,不用改配置文件重启。返回 200 表示检测器已经在用新阈值;设备明确拒绝返回 409;没等到回执返回 504,界面不按成功刷新。

演示画面。
加一路摄像头:「添加摄像头」对话框在运行时挂一路新流,不用重新部署。重名的流编号在下发前就被 hub 拦下;单流运行的设备回执 ok:false,界面得到 409 和拒绝原因;没等到回执时对话框保持打开并提示结果未知。

演示画面。

演示画面。
处理告警:告警列表按时间倒序,每条带触发时的现场截图、设备、流、规则名、跟踪编号和分数。确认后记下处置人和时间;列表可以按设备、流、规则名、时间段筛选,筛出来的结果可整份导出 CSV。


需要哪些硬件
摄像头
一路固定机位的 IP 摄像头,必须输出 H.264——三条路线的解码路径都是按 H.264 建的。走标准 RTSP,现有摄像头不用换。
主机
一台就够,检测、判定、工作台都在上面。
| 主机 | 加速方式 | 视频解码 | 端口占用 | 空闲磁盘 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | reComputer Super J3011 / Super J4012 Jetson Orin 模组 | Jetson GPU(TensorRT) | NVDEC 硬解 | 8090 / 1883 / 8099 | 约 10 GB(含引擎构建) |
![]() | reComputer RK3588 系列 瑞芯微 NPU | 瑞芯微 NPU(RKNN) | 板载 MPP 硬解 | 8090 / 1883 / 8099 | 约 6 GB |
![]() | reComputer Industrial R2035-12 无风扇工业机箱 | Hailo-8(HailoRT) | CPU 软解 | 8090 / 1883 / 8099 | 约 6 GB |
各路线的额外前置条件:
- Jetson:检测器加载的是在目标设备上构建的 TensorRT 引擎,首次部署会在设备上构建,实测 361 秒。解码走 NVDEC,非 Jetson 主机在预检阶段就会失败,不会退到软解运行。
- RK3588:板卡上要有
/usr/lib/librknnrt.so,python3能 importrknn_toolkit_lite2,并存在硬解节点/dev/mpp_service。三者缺一,部署步骤会提前失败。 - Hailo-8:HailoRT 版本要与驱动一致(实测 4.21.0)。加速器上下文是独占的,
/dev/hailo0不能被别的进程占着。
多个点位合成一份告警列表:装共享 Hub 套餐,在一台常开机器上跑 broker、规则引擎和工作台,本机不带检测器,再把各检测器的 mqtt_host 指过去。接进来的检测器不必同型。
hub 不需要单独的服务器:在一块同时跑着检测器的 RK3588 板卡上实测占单核 3.7%、RSS 52.8 MB。
选型排他边界
- 通道数与分析深度:单台主机若需承载 8 路以上 1080p 或 16 路以上 720p 视频的全帧率复杂周界跟踪,请勿选择入门级 J3011,应选配 J4012 或带独立硬件硬解的 RK3588 系列。
- 非有线网络接入:周界视频分析对 RTSP 取流丢包敏感,不建议使用单频 Wi-Fi 作为主回传链路,现场应保障千兆有线网络接入。
现场怎么部署
机位要求:要防的门、通道或区域完整在画面里,人走过时不被货架、机柜或立柱长时间挡住。装好之后不能再动。
四个套餐(Jetson 单机、RK3588 单机、Hailo 单机、共享 Hub)都是两步:部署服务栈,然后打开工作台。具体到每台设备的操作步骤在可部署方案页:
步骤 1:部署服务栈
填入主机地址和摄像头 RTSP 地址,部署三个容器:mosquitto(broker)、hub(规则引擎 + 工作台)、detector(检测器)。
部署完成后这一步会打印 hub 的健康检查返回,以及首次启动生成的管理员密码——没有固定默认密码,随机生成的那一条也写在 hub 容器里的 /data/initial-password.txt。随后打印检测器实际协商到的解码方式,期望是硬解:RK3588 上是 mppvideodec,Jetson 上是 nvv4l2decoder。
步骤 2:打开工作台
浏览器打开 http://<主机地址>:8090,用 admin 加打印出来的密码登录,按提示改密码。

在设备页确认这台主机在线,解码列显示 hw。这个值由检测器从实时管线协商到的 GStreamer caps 读出,不取自配置文件。
有哪些接口
三种接法:
- 直接用工作台 — 值班室看视频墙、处置告警;告警列表按条件筛选后导出 CSV(
/api/alerts/export.csv)。 - 业务系统拉告警 — 调 hub 的 REST 接口
GET /api/alerts,按状态、设备、流、规则名与时间段筛选;带after_id可以增量补齐。 - 接自有检测器或订阅检测结果 — 检测器经 MQTT 发
sensecraft.detection/1,运行时控制走cmd/control/cmd/ack。
单机套餐的 broker 绑在回环地址上。要让别的机器订阅,需要开放端口并加密码文件,两步都要做。
检测结果上行
每个检测器发 sensecraft.detection/1:坐标是 frame_norm(归一化到原始画面);track_id 从 1 开始,停留和越线都是逐轨迹的状态,不带跟踪的检测器喂不了 hub 侧的规则;session_id 每次进程启动都变,hub 据此区分重启过的设备并重置规则状态。
{
"version": "1.0",
"device_id": "edge-sec-j4012-01",
"stream_id": "camera_gate_north",
"session_id": "sess_8f2a9c10",
"timestamp": 1729000000.123,
"detections": [
{
"track_id": 14,
"class": "person",
"confidence": 0.92,
"bbox_norm": [0.42, 0.35, 0.58, 0.82]
}
]
}
运行时控制下行
置信度和挂载的摄像头可以在运行时修改,不用重启:走 cmd/control 下发 sensecraft.command/1,用 cmd/ack 上的 sensecraft.ack/1 应答。
command | 必需 params | 效果 |
|---|---|---|
set_conf_threshold | stream_id、conf_threshold(0–1) | 该路检测器从下一帧起用新阈值 |
add_stream | stream_id、source;可选 name、rtsp_transport | 新流启动,并出现在下一条状态消息里 |
remove_stream | stream_id | 该流停止,并从状态消息里消失 |
应答语义:
ok: true表示已生效;只有重启才生效的改动 ackok: false并给出原因。- 用
request_id匹配请求和应答;重复的request_id只执行一次、应答两次,QoS 1 的重投不会把一路流加两遍。 - 以
applied为准:检测器报它实际做了什么;persisted说明改动是否写回配置、重启后是否保留。 - 没有应答按失败处理:hub 的 REST 层返回 504。
cmd/control是可选的,没实现控制通道的检测器也能接入;只实现了部分命令的检测器对其余命令 ackok: false并点名缺哪个能力。
hub 的 REST 接口
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/alerts | 按 state、device_id、stream_id、event_type、rule_name、时间段筛选,默认 50 条,按时间倒序;带 after_id 时按 id 升序返回更大的行,供 WebSocket 重连补齐 |
| GET | /api/alerts/export.csv | 与上面同一份参数解析,UTF-8 BOM 的 CSV |
| PUT | /api/rules/{device_id}/{stream_id} | 保存规则,rev 自增 |
| POST | /api/rules/{device_id}/{stream_id}/simulate | 构造一条标记为模拟的告警走完整链路,绕过冷却,不请求截图 |
| PUT | /api/devices/{device_id}/streams/{stream_id}/conf | 调阈值,200 / 409 / 504 语义如上 |
| POST | /api/devices/{device_id}/streams | 运行时挂一路新流,成功 201 |
| DELETE | /api/devices/{device_id}/streams/{stream_id} | 摘掉一路流 |
| GET | /api/devices/{device_id}/streams/{stream_id}/preview.jpg | 单帧预览代理,缓存 1.5 秒。设备不可达或返回体不是 JPEG 一律 502,不返回灰底图 |
除 /api/health 和登录路由外全部走 cookie 会话鉴权。会话表持久化,hub 重启后未过期的会话继续有效。
性能与实测数据
判定时序
| 检测主机 | 越线误差 | 禁区误差 | 滞留误差 | 方向判定 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|
| reComputer J40 系列(J4012,Orin NX 16GB) | 0.109–0.268 s | 0.090 s | 0.090–0.290 s | 8/8 正确 | 8/8 可解码 |
| reComputer RK3588 系列 | 0.085–0.248 s | 0.056–0.057 s | 0.080–0.233 s | 8/8 正确 | 8/8 可解码 |
| reComputer R2000 系列(R2135-12,Hailo-8) | 0.006–0.189 s | 0.001 s | 0.004–0.200 s | 8/8 正确 | 8/8 可解码 |
条件:三台主机用同一段 1280×720 H.264 真值素材,5 fps,130 秒观测窗;误差是告警时刻与真值时刻之差,容差 ±0.5 秒。三台都没有出现反向误报。
| 指标 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| 被判定帧到告警落库 | p50 23.8 ms / p95 206.2 ms | reComputer R2000 系列 |
| 被判定帧到告警落库 | p50 117.4 ms / p95 297.0 ms | reComputer J40 系列 |
| 轨迹对齐(归一化框与真值轨迹之差) | 平均 0.00115、最大 0.00298 | reComputer J40 系列 |
| 轨迹对齐(归一化框与真值轨迹之差) | 平均 0.00204、p95 0.00322、最大 0.00463 | reComputer RK3588 系列 |
单路吞吐
| 检测主机 | 单帧推理 p50 | p95 | 全管线 p50 | 检测器 CPU | RSS | 解码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reComputer J40 系列(J4012,Orin NX 16GB) | 4.16 ms | 4.19 ms | 6.99 ms | 单核 5.5% | 310 MB | NVDEC,内核层确认 |
| reComputer RK3588 系列 | 36.2–44.5 ms | 55.8–56.2 ms | 38.1–46.3 ms | 单核 16.4–17.9% | 214 MB | 瑞芯微 MPP,内核层确认 |
| reComputer R2000 系列(R2135-12,Hailo-8) | 7.7 ms | 8.4 ms | 9.5 ms | 单核 8.7–13.0% | 127–131 MB | CPU 软解 |
条件:30 秒预热后采样 120 秒,inference_time_ms 与 pipeline_ms 读报文字段,各平台同一套定义;CPU 按 5 秒窗口折算成单核百分比。reComputer R2000 系列没有 H.264 硬解,全管线与 CPU 占用里都含 CPU 软解:单帧推理列可以与另两台比较,全管线列不能,且差距随分辨率增大。满负荷跑分循环测出的延迟偏乐观:Jetson 上循环比实际管线快 8%,RK3588 上快 6%–66%。
多路
reComputer RK3588 系列实测到 32 路:
| 路数(720p @ 5 fps) | 结果 |
|---|---|
| 16 | 跑满源速率,最差 p95 46.9 ms,NPU 占三核容量的 41%,CPU 用掉 8 核中的 1.4 核,剩余内存 7.3 GB |
| 24 | 119.9 次推理/秒,四路各丢 1–3 帧;三个 NPU 核心读数 79.5 / 61.3 / 42.6% |
| 32 | 交付 160 中的 157,十四路丢帧,推理 p50 从 33 ms 升到 99 ms |
- RGA 比 NPU 先到瓶颈。 32 路的丢帧来自解码期缩放器报
RGA_BLIT fail,每路的失败计数与丢帧的路对应;硬解本身没有回退,32 路全程走mppvideodec。 - 多路部署受内存限制。 新进程占 173–226 MB,但 rknnlite 的引用循环会让进程持续变大,跑了两天的检测器实测 1839 MB,16 个这样的进程装不进 16 GB。多路部署要用 ctypes 后端或定期
gc.collect()。 - 共享 Hub 上实测过的最大规模是两路并发。
运行时与关键参数
各主机的运行时与解码方式见「需要哪些硬件」的主机表。影响部署效果的参数:
require_hw_decode(默认开)— 检测器拒绝 CPU 解码。设备页解码列显示sw说明它被关掉了。- 每路
conf_threshold(0–1,可在视频墙上运行时调)— int8 模型多出低置信度框时先调高阈值,仍不行再换回 fp16。 preview_advertise_host— 要填主机的局域网地址,hub 才能从 8099 端口代理到画面,否则规则页底图是灰的。
已知退化
- reComputer RK3588 系列的单帧推理 p50 在多次运行间会浮动约 8 ms,p95 可复现。
- 检测器跟不上视频流时,跟踪器会不断发新的跟踪编号,一个人站着不动也会重复报警。用设备页的检测速率与摄像头帧率对照。
数据与素材出处
- 判定时序的真值素材由脚本按秒级轨迹合成,越线与入区的真实时刻在跑之前就已知。
- 工作台截图的视频源是仓库自带的彩条测试源。
- 运行时代码可以直接用于商业产品,人员检测模型各自保留自己的条款。出货前确认所用检测权重的授权是否适合你的产品,或替换成授权兼容的模型。