Skip to main content

边缘网关上的暖通设定值控制:选型、部署与实测数据

使用须知

这是监督式设定值推荐器,不是经过安全认证的控制系统:机组自身的联锁与安全控制优先,不给出节能率数字。

这套方案是干什么的​

办公楼、商场、工厂的中央空调通常按固定排程运行:不管楼层是满是空,设定值都一样。这个方案在机组旁边 放一台网关,把暖通控制器和电能表读进同一套点位模型,用这栋楼自己的历史数据学出设定值建议,再写 回控制器;写入值从现场读回、与下发值比对一致后才算生效。

它面向中央机组:冷机、空调机组,以及它们前面的控制器。不适用于分体式空调,也不放在安全回路上。

  • 选型与部署:可部署方案页
  • 开源地址:暂无。github.com/Seeed-Solution/Solution_HVAC_SmartControl 目前不对外开放。
  • 现有控制器与电表直接接入

    支持 OPC UA、Modbus TCP、RS-485 上的 Modbus RTU 或 BACnet/IP 的控制器不用替换,SDM630 电表有内置模板。上限 2,000 个点位,其中最多 50 个可写。

  • 每次写入都读回核实

    写入前冻结上一次已知良好的值、质量、时间戳与优先级;整定延迟后重读点位,按容差比对。读回值质量不合格时不算通过。

  • 出故障自动回滚并告警

    读回不一致、数据源离线、预测被禁用、操作员中止、批次部分失败都会触发回滚。告警按成因标识,同一故障重复出现时复用已打开的告警。

  • 实测容量:2,000 点位、349.99 events/s

    目标 350.0,在 reComputer R2000 系列上本机回环实测一次 180 秒。条件见附录。

控制台上能看到什么​

运行中的控制台渲染三样东西:带逐点质量的点位总表、列出各数据源与其已注册点位数的接入页,以及命令 回执台账。写入链路是在台账里可见的:每一行带请求值、生效值、操作者、协议确认,以及整定延迟之后的 读回结果。被带外改写过寄存器的那一条显示「不一致已补偿」并带上现场读到的值,由 plugin:prediction:rollback 下发的补偿命令紧跟在下一行。

接入页列出每个数据源与它已注册的点位数,这是确认接线成功的第一处:

接入页:每个数据源的协议、地址、在线状态与已注册点位数

点位总表带逐点质量,质量不为 good 的点在这里就能看出来:

点位总表:点位名、当前值、单位、质量与最后更新时间

预测运行页给出这一轮推荐的设定值、依据的历史窗口与当前控制模式:

预测运行页:本轮推荐设定值、历史窗口与控制模式

写入链路在命令回执台账里可见——请求值、生效值、操作者、协议确认与读回结果各占一列:

命令下发第二步:确认写入值、目标点位与安全限值

以上截图接的是包内自带的协议模拟器,没有接真实电表或控制器;网关侧运行的是实际交付的软件。

需要哪些硬件​

三样:一台你已经有的控制器、一块电表、一台 Docker 主机。

① 暖通控制器——机组前面现成的那台,只要支持 OPC UA、Modbus TCP/RTU 或 BACnet/IP 即可。不接机组 只做演练时,包里自带一个跑在 4841 端口上的 OPC UA 模拟器。

② 电能表——Modbus V2 寄存器映射的 Eastron SDM630,经 Modbus TCP、Modbus TCP 网关或 RS-485 接入。 提供 10 个只读点位:三相电压电流、总有功功率(kW)、总功率因数、频率、进口有功电能(kWh)。

③ 网关主机——唯一需要选型的设备。服务是跑在 x86-64 或 arm64 上的 Docker 负载,因此现场网段上 已有的 Linux 机器是受支持的目标。

网关存储什么时候选它
reComputer R1124-10reComputer R1124-10
4 GB 内存,板载 RS-485 / RS-232 / DI / DO
16 GB eMMC历史数据放在服务器上,网关只留一个短窗口
reComputer R1125-10reComputer R1125-10
同一块板,更大的 eMMC
32 GB eMMC数月运行历史留在网关本地,训练集可以直接在本机重新导入

R1100 系列板上自带 RS-485,因此接在 RS-485 上的电表不需要额外的 USB 适配器。服务本身约占 1 GB 磁盘,存储容量决定的是不依赖服务器时本地能回看多久的历史。

其余前置条件:Docker Engine 20.10 及以上,主机 8280 与 4841 端口未被占用,以及至少一周的历史运行 数据(CSV 或 Excel,含时间、设定值、实测温度和用电量列)。

选型排他边界​

  • 本地数据保留周期:选用 16GB eMMC 的 R1124-10 时,本地只保留短窗口数据;若需要将数月以上的高频暖通运行日志留在网关本地做离线模型调优,请选配 32GB eMMC 的 R1125-10。
  • 安全互锁:本网关输出为节能设定值建议,切勿接入有安全认证要求的锅炉超温紧急切断等硬安全保护回路。

现场怎么部署​

一、装硬件:接线​

先核对电表的字节序与字序

内置 SDM630 模板默认大端字节序与大端字序,取自厂商公开的默认值。先读一个 物理量已知的寄存器,与电表本机显示核对。电压和频率数值接近但不对、进口电能出现倒退,通常是字序配置 错误,先查字序再查接线。

把网关接到与控制器、电表(或其 Modbus TCP 网关)相同的网络上。走 Modbus RTU 时,波特率、校验位和 从站地址要与电表实际配置一致,不一致时只表现为超时,没有错误提示;并且要用串口设备部署配置: 标准 Docker 配置不挂载主机串口,容器里没有 /dev/ttyUSB0。

二、装软件:三步​

逐项表单字段和应用包在可部署方案页,按现场条件选好配置后下载。


步骤轮廓:

  1. 部署服务——Docker 部署,可以装在跑部署工具的这台机器上,也可以经 SSH 装到现场网段的设备上。 表单里填电表通信方式、OPC UA 地址、安全限值、控制模式和告警阈值。
  2. 打开控制台——创建第一个管理员,确认两个数据源都在线、点位数符合预期。接入向导按协议逐项问地址与轮询周期:
接入向导第一步:选协议、填地址与轮询周期
  1. 调试——注册电表,在观察模式下跑预测,故意注入故障,最后才开启写入。批量下发前先在选择页确认这一批到底覆盖了哪些点位:
批量下发选择页:本批覆盖的点位与逐点的当前值

控制模式保持 observe,「安全基线批准人」留空。 批准人留空时基线持续显示「未批准」;填写批准人 等于由该工程师签字认可安全限值。

从零到控制台跑起来、点位有数,预估约 60 分钟。调试耗时更长,因为它包含一个完整人流周期的观察 模式预测,并且要由实际操作这套机组的人复核推荐值。

已发布镜像的能力范围

已发布的 missionpack-knn:v1.6.5 不包含 SDM630 模板、回滚协调器和告警 envelope。在 v1.6.5 上, 观察模式的子步骤仍然适用,但电表、回滚和告警三组子步骤无法完成。

有哪些接口​

部署暴露出来的一切都在网关主机的一个 HTTP 端口后面。不开启北向上送时,没有任何数据离开现场网段。

  • 运维人员——8280 上的浏览器控制台:带逐点质量的点位总表、电表注册、预测运行、命令回执、告警 横幅。
  • 监控系统——GET /system/runtime-metrics。启用北向上送时包含 northbound.spool.queued 与 northbound.spool.dropped;调试步骤要求确认 queued 回到 0 且 dropped 没有增长。
  • 自建系统——同样在 8280 后面的控制台 API 面,以及部署启动时等待的健康检查接口。

完整的端口与路径​

端口 / 路径提供什么需要外网
8280 /浏览器控制台否
8280 /system/runtime-metrics运行计数、北向 spool 计数否
8280 /api/v1/health健康检查;启动允许 30 秒否
4841内置 OPC UA 模拟器,用于演练否

命令回执看读回列:protocol_acknowledged 只表示控制器接受了这一帧。读回那一列(已读回 / 一致, 或 不一致已补偿 并带上现场读到的值)才是现场实际持有的值。回滚协调器下发的补偿命令以独立回执紧跟 在被撤销的那条写入之后,审计记录按顺序读即可,不需要关联两张表。

容器日志按 10 MB 轮转、保留 4 份(docker logs missionpack_knn)。命令审计记录、回滚日志和告警历史 要在被轮转掉之前导出。

南向协议能力​

所有点位落在同一个注册表里,上限 2,000 个点位,其中最多 50 个可写。SDM630 的 10 个电表点位是只读的,计入 2,000,不占用 50。

传输角色约束
OPC UA暖通控制器的读与写地址按部署配置;内置模拟器在 4841
Modbus TCP电表与控制器从站地址与端口按数据源配置;直连或经 TCP 网关
Modbus RTU(RS-485)电表需要串口设备部署配置;标准配置不挂载主机串口
BACnet/IP空调机组的读与写写入带优先级并用 Null 释放。未实现 COV 订阅、BBMD 注册和 MS-TP

性能与实测数据​

以下数据都是对协议模拟器实测,经本机回环,没有建筑现场数据;除非另有说明均为单次运行。

容量​

指标数值条件
采集吞吐349.99 events/s(目标 350.0 的 99.99%)2,000 点位,4 个协议源
预测速率0.939 cycle/s同一次运行
进程组 RSS 峰值217.3 MiB同一次运行

三行共同的条件:4 个协议源共 2,000 个点位,OPC UA 与 Modbus 采集周期 5 秒、BACnet 10 秒,仅本机回环,运行 180 秒,设备为 reComputer R2000 系列(arm64)。

复现:上游 b5fe4cc,采集记录 capacity-smoke r14

时延​

指标数值条件
预测周期时延最大 46.27 msn = 4 个周期,未带载
控制准入时延最大 1.41 msn = 2 个周期,未带载

两项只反映代码路径本身的耗时。

复现:上游 f831bae,northbound-smoke 的 runtime 基线

运行时与关键参数​

预测模型是 KNN,用这栋楼自己的历史运行记录训练(CSV 或 Excel,含时间、设定值、实测温度和用电量列);服务是 x86-64 或 arm64 上的 Docker 负载。每条预测在下发到控制器之前都可以在控制台里查看。

  • 控制模式与安全限值:控制模式出厂为 observe,不改就不写入任何点位。设定值下限 / 上限 18 / 30 °C、最大变化量 1.0 °C / 300 秒、模式白名单 off / fan / cool / heat / auto 都是占位值,按机组填写。
  • 写回核实默认关闭:预测运行配置(在控制台里创建)要显式写上 "rollback": { "enabled": true, "settle_seconds": 2.5 },缺少 rollback 段时按 enabled: false 处理。
  • settle_seconds(0–30,默认 1.0)必须大于数据源的采集周期,否则读回拿到的是写入之前的值,会报出一次并不存在的不一致。

已知退化​

  • 预测速率有结构上限(未修复):预测循环是「跑完一个 cycle 再固定 sleep」,速率是 1/(1.0 + t_cycle)。2,000 点规模下 t_cycle 约 0.119 秒,上限落在 0.894 cycle/s 附近,低于长稳测试要求的 0.90 门槛。
  • 只有 Modbus 点位的写入会被读回核实:BACnet 输出没有写入优先级可用,被跳过。
  • 字节序:用电表本机显示核对之前,电表点位按厂商默认字序(大端)解析,数值可能不对。

下一步​

  • 在 reComputer R10 系列或 reTerminal DM 上接真实设备,做 OPC UA、Modbus TCP、Modbus RTU(USB 转 RS-485)与 BACnet/IP 的读写与独立读回。
  • 在同类目标主机上跑 72 小时无人值守运行,期间做网络、Broker、进程与设备恢复演练。

数据与素材出处​

  • SDM630 寄存器映射——依据 Eastron 公开的 Modbus 协议文档(Modbus V2 寄存器映射,IEEE-754 float32 输入寄存器)。地址按该文档实现;大端字节序与字序是厂商默认值。
  • 历史运行数据——由部署现场自行提供。包里不分发任何数据,也不需要公开数据集。
  • 控制台截图——对接包内自带协议模拟器运行的打包软件所做的原始屏幕截图。模拟器配置、采集主机与 校验和记录在包内的 gallery/ATTRIBUTION.md。不含任何第三方素材、品牌标识或图库图片。
  • 架构图——按结构化架构 IR 绘制,原创,无第三方美术素材。
Loading Comments...