人群跟踪与计数
本指南适用于 NVIDIA Jetson Ubuntu 22 + JetPack 6.x 环境,帮助您快速完成部署。
📋 环境要求
- 设备: NVIDIA Jetson 系列(Nano、Xavier、Orin 等)
- 系统: Ubuntu 22.x + JetPack 6.x
- 网络: 能够访问 GitHub 和 Docker Hub
- 权限:
sudo权限
如果您的设备尚未安装合适的系统环境,请参考官方刷机指南进行系统安装和环境准备:
JetPack 刷机教程(Seeed Studio)
⚡ 一键部署
在您的 Jetson 设备终端中运行以下命令:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/SenseCraft-AI_Server/refs/heads/jetson/scripts/install.sh | bash
💡 脚本支持幂等执行,意味着多次运行是安全的。
🔍 部署过程
脚本自动执行以下步骤:
-
安装 Docker (27.x)
- 检查是否已安装 Docker
- 如果已安装但不是 27.x 版本 → 自动卸载并重新安装
- 配置 NVIDIA Container Toolkit
- 设置 Docker 默认运行时为
nvidia
-
安装 MQTT Broker
-
安装
mosquitto和mosquitto-clients -
配置允许外部访问:
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true
-
-
部署 SenseCraft AI Server
- 克隆指定分支到
~/sensecraft-ai_server - 运行
scripts/run.sh启动服务 - 下载 YOLOv11 模型到
~/sensecraft-ai_server/models/yolo11n.pt
- 克隆指定分支到
🛡 异常处理
- 幂等执行:
- 大多数问题(如网络中断、部分安装失败)可以通过简单地重新运行脚本来修复
- 脚本检查软件版本和配置,只安装缺失或不正确的部分
- 罕见问题(如永久性 apt 源故障、无法访问外部仓库)需要手动干预
🖥 启动和访问服务
-
启动服务
cd ~/sensecraft-ai_server
sudo bash scripts/run.sh
📷 命令行输出(示例)
- 访问主页面
-
在浏览器中:
http://<JETSON_IP>:46654 -
默认参数已预配置;启动即可看到结果
-
📷 Web 界面(示例)
- 访问配置页面
-
在浏览器中:
http://<JETSON_IP>:46654/config.html -
在这里您可以调整视频源、模型、推理参数等,并将其保存到服务器
-
⚙ 配置页面概览
📷 配置页面(示例)
✨ 检测结果获取
部署服务时会安装本地 MQTT broker。因此,可以通过本地 MQTT 获取识别结果。
📡 MQTT 消息推送主题
edgeai/result
🧩 MQTT 消息数据结构
{
"uuid": "0c7ef3d9-617d-4e6b-83f6-467f89b28d78", // result's uuid
"info": {
"person": 6 // object count
},
"line_crossing": {
"enter": 1, // enter count
"exit": 0 // exit count
}
}
🔧 Node-RED 配置
可能需要校准 MQTT broker 的 IP。 在这种情况下,Node-RED 部署在容器中,因此使用 docker0 地址。
🔧 Node-RED 配置(完整流程)
可能需要校准 MQTT broker 的 IP。
在这种情况下,Node-RED 部署在容器中,因此使用 docker0 地址。
[{
"id": "f7641cb7c6a84d23",
"type": "mqtt in",
"z": "827a3420678b76d2",
"name": "",
"topic": "edgeai/result",
"qos": "2",
"datatype": "auto-detect",
"broker": "0f948328c1975515",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 530,
"y": 620,
"wires": [
["c086c2dfcc39b708"]
]
},
{
"id": "c086c2dfcc39b708",
"type": "ui-template",
"z": "827a3420678b76d2",
"group": "e33e8e2eb3424d08",
"page": "",
"ui": "",
"name": "human tracking",
"order": 0,
"width": 0,
"height": 0,
"head": "",
"format": "<template>\n <div>\n <!-- Conditional Styling using Attribute Binding (\":\") -->\n <!-- and rendering content inside <tags></tags> with {{ }} -->\n <p> <span :style=\"{'color' : (count > 5 ? 'red' : 'green' )}\">Current Count: {{ msg.payload.info.person }}</span>\n <span style=\"margin-left:20px\"><b v-if=\"msg.payload.info.person > 5\">Too many!</b> </span>\n </p>\n <!-- Computed Rendering using Vue Computed Variables -->\n <p class=\"my-class\">enter: {{ msg.payload.line_crossing.enter }}</p>\n <p class=\"my-class\">exit: {{ msg.payload.line_crossing.exit }}</p>\n <!-- Conditional Rendering with \"v-if\" -->\n </div>\n</template>\n\n<script>\n export default {\n data() {\n // define variables available component-wide\n // (in <template> and component functions)\n return {\n count: 0\n }\n },\n watch: {\n // watch for any changes of \"count\"\n count: function () {\n if (this.count % 5 === 0) {\n this.send({payload: 'Multiple of 5'})\n }\n }\n },\n computed: {\n // automatically compute this variable\n // whenever VueJS deems appropriate\n formattedCount: function () {\n return this.count + ' Apples'\n }\n },\n methods: {\n // expose a method to our <template> and Vue Application\n increase: function () {\n this.count++\n }\n },\n mounted() {\n // code here when the component is first loaded\n },\n unmounted() {\n // code here when the component is removed from the Dashboard\n // i.e. when the user navigates away from the page\n }\n }\n</script>\n<style>\n /* define any styles here - supports raw CSS */\n .my-class {\n color: red;\n }\n</style>",
"storeOutMessages": true,
"passthru": true,
"resendOnRefresh": true,
"templateScope": "local",
"className": "",
"x": 740,
"y": 620,
"wires": [[]]
},
{
"id": "0f948328c1975515",
"type": "mqtt-broker",
"name": "",
"broker": "172.17.0.1",
"port": 1883,
"clientid": "",
"autoConnect": true,
"usetls": false,
"protocolVersion": 4,
"keepalive": 15,
"cleansession": true,
"autoUnsubscribe": true,
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"userProps": "",
"sessionExpiry": ""
},
{
"id": "e33e8e2eb3424d08",
"type": "ui-group",
"name": "人流追踪",
"page": "h1i2j3k4l5m6n7o8",
"width": "8",
"height": "8",
"order": -1,
"showTitle": true,
"className": "",
"visible": "true",
"disabled": "false",
"groupType": "default"
},
{
"id": "h1i2j3k4l5m6n7o8",
"type": "ui-page",
"name": "Frigate Page",
"ui": "f121584d21d465f1",
"path": "/frigate",
"icon": "",
"layout": "grid",
"theme": "6666b6af5668e7b2",
"breakpoints": [
{"name": "Default","px": "0","cols": "3"},
{"name": "Tablet","px": "576","cols": "6"},
{"name": "Small Desktop","px": "768","cols": "9"},
{"name": "Desktop","px": "1024","cols": "12"}
],
"order": 1,
"className": "",
"visible": "true",
"disabled": "false"
},
{
"id": "f121584d21d465f1",
"type": "ui-base",
"name": "My Dashboard",
"path": "/dashboard",
"headerContent": "page",
"titleBarStyle": "default",
"showReconnectNotification": true,
"notificationDisplayTime": 5,
"showDisconnectNotification": true,
"allowInstall": true
},
{
"id": "6666b6af5668e7b2",
"type": "ui-theme",
"name": "Default Theme",
"colors": {
"surface": "#ffffff",
"primary": "#0094CE",
"bgPage": "#eeeeee",
"groupBg": "#ffffff",
"groupOutline": "#cccccc"
},
"sizes": {
"density": "default",
"pagePadding": "12px",
"groupGap": "12px",
"groupBorderRadius": "4px",
"widgetGap": "12px"
}
},
{
"id": "e9696690fa075863",
"type": "global-config",
"env": [],
"modules": {
"@flowfuse/node-red-dashboard": "1.26.0"
}
}]
📊 Node-RED 仪表板预览
视频源
- 支持本地视频文件、USB 摄像头(默认第一个设备)、RTSP 流
- 支持 MP4、AVI、MOV、MKV 上传
- 查看和删除已上传的视频源
AI 模型
- 从可用的 AI 推理模型中选择
- 支持
.pt、.pth、.onnx、.engine格式 - 查看和删除已上传的模型
推理参数
- 置信度阈值: 0.1–1.0
- 最大检测数: 1–1000
- 半精度推理: 提升速度(对小模型差异很小)
显示
- 显示检测框(可自定义颜色,默认橙色)
- 时间戳和 FPS 始终启用
跟踪
- 启用多目标跟踪
- 显示轨迹线,可自定义长度、粗细和颜色
绊线检测
- 支持水平或垂直绊线(推荐垂直)
- 绘制起始/结束点;启用显示进行实时调试
- 容差:1–20 像素
- 可自定义颜色和粗细
- 显示/隐藏和重置计数器(服务重启时重置)
配置管理
- 将当前配置保存到服务器(运行时加载)
- 导出/导入配置文件
- 恢复默认设置
🛠 常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
Docker 安装失败 | 网络不稳定或源问题 | 检查网络并重新运行脚本 |
| Mosquitto 无法连接 | 防火墙/配置问题 | 确保 /etc/mosquitto/mosquitto.conf 包含 listener 1883 0.0.0.0 |
| YOLO 模型未下载 | 网络中断 | 删除 ~/sensecraft-ai_server/models/yolo11n.pt 并重新运行脚本 |
📦 卸载服务
# Uninstall MQTT
sudo apt remove -y mosquitto mosquitto-clients
# Uninstall Docker
sudo apt-get purge -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras
# Remove service directory
rm -rf ~/sensecraft-ai_server
📚 参考资料
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。