Skip to main content

通过人脸验证将语音 AI 引入您的业务系统

注意

人脸识别会处理生物特征数据,而这类数据在许多地区受到特别监管——例如欧盟和英国的 GDPR、伊利诺伊州的 BIPA 等。在为真实人员建档前,请先让您的部署通过合规审查;关于您需要承担的部分,请参见 Biometric Data。

概览​

我们提供的是一个小型机器人,它站在您客户的现场,能与人对话,并知道自己正在和谁说话。操作员双手被占用走上前,说一句“出库 M16 轴承四十件”,这笔交易就会进入您的系统,并归因于摄像头识别到的那个人——而不是被说出的那个名字。

麦克风阵列、唤醒词、语音、语言模型和人脸识别作为一个调优好的整体产品交付,对于音频不能离场的客户,我们提供完全本地部署版本。剩下的就是只有您能做的部分:把它接入您的平台。这个连接是位于您自有系统前面的 MCP 服务器——您不需要采用我们的平台。构建它的参考实现是我们的仓储平台,MIT 许可、开源:

人脸识别是这里承载责任的关键部分,因为语音指令本身不携带身份:语言模型写入记录的名字完全取决于说话人声称是谁,而只要说出别人的名字就足以伪造。识别可以运行在两个位置,而在它们之间做选择,是本页要帮您做出的主要决策。

Watcher 采集语音和人脸,SenseCraft 路由 MCP 调用,您的 MCP 服务器在到达后端前应用人脸门控
该图中的三个名称

MCP 是 Model Context Protocol,即语言模型调用您函数的开放标准。XiaoZhi 是 Watcher 运行的开源语音助手栈——唤醒词、语音,以及决定调用您哪一个工具。SenseCraft 是您注册设备并获取将其连接到您服务器的 MCP 端点的地方。

特性​

没有身份的语音控制会留下审计缺口。以下这些属性可以弥补它。

  • 无法被说出口的身份

    操作员姓名由人脸匹配产生,而不是由语言模型生成。即便说话人声称自己是别人,写入记录的仍然是他自己的已验证身份,因为这两个值在不同字段中传递。

  • 可用的参考实现,而非黑盒

    整个平台都是开源的——工具层、验证门、向量存储以及管理界面。您不是在对接一个无法审查的规范,而是在复制一套已经在运行的代码。

  • 可带或不带算力盒运行

    先在设备自带的 NPU 上启动,无需额外硬件;当需要更大规模的人员名单或反欺骗能力时,再把识别迁移到局域网推理服务器。切换只是一项配置变更;您的 MCP 工具和数据库无需改动。

  • 按操作粒度的强制执行

    规则按操作和仓库分别设置。可以要求出库必须有人脸,而库存查询则不需要;可以把某个操作限制在一个具名允许列表内;也可以为高价值流转提高匹配阈值——这一切都无需改动集成代码。

系统架构​

将验证门放在MCP 工具层,位于您的业务逻辑之上。每一个被门控的工具都会先调用验证门,然后才接触您的数据。把它放在这里——而不是塞进每个业务方法内部——才能让这项保证在全局统一生效。

  • SenseCAP Watcher 采集语音指令,并根据您选择的路径,要么在自身 NPU 上执行人脸匹配,要么在需要时提供一帧摄像头画面。
  • 您的 MCP 服务器 将您的业务操作暴露为工具。在执行受门控的工具前,它会询问您的验证端点并遵从其裁决。策略必须是失败即关闭(fail-closed):除明确允许外的任何结果都应阻止该操作。
  • 您的后端 管理已登记人员、他们的向量、规则和审计日志,并在验证调用中返回裁决以及匹配到的人员姓名。
  • 您现有的业务 API 保持不变。MCP 服务器是一个新的前门,而不是一次重写。

在参考实现中,这些分别是 mcp/warehouse_mcp.py(工具层加 _enforce_face() 门)、mcp/mcp_pipe.py(传输层),以及后端的 /api/face/verify-mcp,其后是编排器和匹配器。

硬件​

两部分。SenseCAP Watcher 是人们对话的设备,也是识别他们的人脸摄像头——始终必需。位于同一局域网内的算力盒(compute box) 运行识别服务,当您从试点走向规模化时,就需要加上它。

SenseCAP Watcher for XiaoZhi
现场的终端设备
A compute box
识别服务
SenseCAP Watcher for XiaoZhireComputer AI Industrial R2135-12
ESP32-S3 搭配 Himax WiseEye2 视觉协处理器
摄像头、麦克风和扬声器 · 1.45 英寸触摸屏
2.4 GHz Wi-Fi 和 BLE 5 · Grove I2C 扩展
运行您的建档与匹配所使用的人脸模型
突破 20 人上限并增加反欺骗能力
选择适合的档位——选项见下文

立即获取!

See the options

严格来说,算力盒是可选的:Watcher 可以在自身 NPU 上进行人脸匹配,这足以支撑试点。但在实践中,该模式会将每台设备的人数上限限制在 20 人,且无法区分真人和照片,因此生产部署几乎都会加上算力盒。第 2 部分会完整讨论这项权衡。

关于让 Watcher 上网并与代理配对,请参见 SenseCAP Watcher for Xiaozhi AI。

在构建前先试用​

您无需读代码就能判断这是否适合您的产品。有三种方式可以上手,按投入成本从低到高排列。

使用托管实例——体验语音部分。 在 warehouse.seeed.cn 注册账号,您就能直接与一套正在运行的部署对话。将 Watcher 与其配对后,您可以在无需安装任何组件的情况下体验语音到库存的完整流程。请注意,共享部署上人脸验证是关闭的,因此它展示的是语音体验,而不是身份体验。

部署参考设计——体验人脸部分。 智能仓储参考设计将同一套系统打包为一键部署。由于这是私有实例,可以开启人脸验证,因此这是看到本页真正主题实际运行的最短路径。

自己运行它。 当你准备好查看内部并开始改造时:

git clone https://github.com/suharvest/warehouse_system.git
cd warehouse_system
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
人脸验证需要私有部署

云端和托管构建中默认关闭人脸识别,并按部署单独启用。如果你专门在评估人脸流程,请规划使用参考设计或自托管实例,而不是共享实例。

第 1 部分 — 构建你的 MCP 服务器​

在你看到它运行之后,再决定要复用多少内容。有两种坦诚的选择。

选项 A — 复用桥接层,更换数据源​

如果你的领域是仓储,最快的路径是保留参考工具层,只编写一个适配器类。你继承工具定义、语音提示工程——消歧、候选回读、数量确认——以及人脸闸门,只改变数据来源。

from .base import BaseProvider


class MyWmsProvider(BaseProvider):
PROVIDER_NAME = "my_wms"

def __init__(self, config: dict):
super().__init__(config)
# Point the HTTP helpers at your own system.
self.base_url = config.get("wms_base_url", "").rstrip("/")
self._token = config.get("wms_token", "")

def get_auth_headers(self) -> dict:
return {"Authorization": f"Bearer {self._token}"}

实现六个必需方法——resolve_name、query_stock、stock_in、stock_out、search、get_today_statistics——外加两个可选方法,query_batch 和 move_batch_location。

从 mcp/providers/base.py 获取函数签名

工具层以位置参数方式传递这些参数,因此请从代码中复制每个函数签名,而不是从任何文字描述中复制。不匹配的签名会在第一次调用时抛出 TypeError。

在发布前修改错误行为

参考工具层在你的 Provider 加载失败或抛出异常时——网络抖动、缺失文件、错误配置——会回退到其内置的默认 Provider,并记录一个警告,而不是直接失败。在参考实现中,这是一种便利。在你的产品中,这就是数据误路由:一次瞬时错误会把你客户的库存写入发送到错误的数据库,而且是静默发生的。

让适配器失败时高调失败并拒绝该操作。这是你不应该复制的唯一一处参考行为。

选项 B — 编写你自己的 MCP 服务器​

如果你的领域不是仓储,这六个方法就不合适。使用 FastMCP 定义你自己的工具,只保留 mcp_pipe.py 作为传输层。然后你自己实现人脸闸门——参见第 3 部分。

@mcp.tool()
def check_order_status(order_id: str) -> dict:
"""
Check the status of a customer order.
Use this when the user asks about order tracking or delivery status.

Args:
order_id: The unique order identifier (e.g., "ORD-2024-001")
"""
return api_get(f"/orders/{order_id}/status")

来自语音上下文的约束,全部是用惨痛教训换来的:

  • 绝不要调用 print()。 stdio 是协议通道;写入 stdout 的任何内容都会破坏 JSON-RPC 帧。请使用 logging,它会写入 stderr。
  • 保持返回值小。 语言模型会把它们读出来。尽量控制在 1 KB 附近;过大的负载会触及 WebSocket 帧大小限制并导致连接断开。
  • 文档字符串就是工具的用户界面。 模型根据这段文本决定何时调用工具以及如何填充其参数。描述意图,而不仅仅是类型。
  • 每次修改后都要重启。 工具列表只在握手时上报一次。

完整的桥接演练——从 SenseCraft 获取 MCP 端点、创建 API 密钥、启动桥接并用语音测试——在配套页面中:

第 2 部分 — 选择你的验证路径​

对你的 MCP 工具来说,两条路径看起来完全相同——相同的验证调用,相同的裁决。它们的区别在于人脸匹配发生在哪里,因此在名单规模、鲁棒性和硬件成本上不同。

有两个设置控制这一点,它们彼此独立:

  • mode —— 推理在哪里运行:local(在设备上)或 lan(在你运行的服务上)。
  • verify_frequency —— 验证发生的频率:always,或每次会话一次(session)。

任何组合都是有效的。

路径 1 — 设备端路径 2 — 外部计算盒
mode 值locallan
匹配运行位置SenseCAP Watcher 内部的 Himax WE2 NPU你的局域网推理服务
额外硬件无每个站点一个计算盒
已登记人员每台设备 20 人,受设备端存储的硬性限制无固定上限
人脸模型MobileFaceNet,128 维,INT8——固定由你选择
防伪 / 活体检测不可用若你的服务上报,则受支持
匹配阈值全局全局,可按规则覆盖
最适合试点和小型单班团队生产环境、更大名单、多站点
路径 1 没有活体检测,而这决定了大多数部署

设备端匹配器只比较人脸;它无法分辨一张脸和这张脸的照片。任何人举着授权操作员的打印照片都能通过。这对试点或低威胁环境是可以接受的,但它不是反欺诈控制——而阻止蓄意的身份错配通常正是这个功能获得预算的原因。

再加上 20 人上限,这意味着大多数生产部署最终都会走路径 2。把路径 1 当作验证工作流的方式,而不是成品系统的廉价版本。

先本地,之后再迁到 LAN

两条路径使用相同的登记记录、规则和审计日志,当你切换时 MCP 工具完全不用改。但迁移并非零成本:不同的模型意味着不同的 model_tag,因此每个已登记的嵌入都必须重新计算。把源图像和每个嵌入一起保存,这样它就变成一个后台任务,而不是重新为所有人登记。

路径 1 — 设备端验证​

Watcher 自己进行人脸匹配。后端通过局域网向设备推送一个紧凑的人脸库,设备将其存储在闪存中,在验证时后端向设备询问它当前在看谁。

你仍然需要一个嵌入来源​

匹配发生在设备上,但登记不会。必须有某个东西把每张照片转换成嵌入,而且它必须来自与设备运行的模型相同的模型——来自任何其他人脸模型的嵌入会落在不同的向量空间中,无论那个模型多好,都永远不会匹配。所以这条路径不是“你这边完全没有推理”;而是“只在登记时推理,并且必须与固件按位兼容”。

参考实现附带了一个与设备流水线镜像的主机端实现,它与设备端 NPU 在比特级完全一致,以模型标签 we2-mfnr6-128-v1 发布。你可以在登记期间将其作为进程内调用,或作为一个小型 HTTP 服务——设置 FACE_WE2_SIMULATOR_ENABLED=1 后,它会使用与外部计算盒相同的 /infer 协议,这样你的登记代码在两条路径上都保持一致。

两个部署坑点

模拟器路由没有任何认证——绝不要把该端口暴露到你的后端之外。而且 INT8 运行时没有 musl 的 wheel,因此容器需要基于 glibc 的基础镜像;Alpine 将无法安装它。

你要构建的流程​

1. 为每位操作员登记。 为每个人拍摄一张或多张照片,使用上述 WE2 兼容模型将每张照片转换为嵌入,并将其存储在该人员名下。

参考实现中的登记对话框:照片上传和仓库范围

2. 注册每台物理设备及其局域网 IP,然后向其推送人脸库。你的系统需要有地方记录设备地址,并为每台设备提供一次推送操作。

在代理连接下注册的物理设备,带有推送人脸的操作

3. 在验证时向设备发起请求,使用 GET /api/face/current-speaker——参见 设备线缆协议。

设备必须能从你的后端访问到

验证会直接询问设备。如果你的后端无法访问它,正确的结果是拒绝,而不是绕过。在注册设备时拒绝公共、回环和链路本地地址——一个可以被指向攻击者控制主机的人脸闸门根本称不上闸门。

路径 2 — 外部计算盒​

识别被移到你网络中的一个 HTTP 服务上。后端获取一张图像——由调用方提供,或从设备摄像头抓取——将其发送到你的服务进行嵌入,然后自己对已登记名单执行余弦匹配。

这消除了 20 人限制,让你可以运行更大、更准确的模型,并启用活体检测。

你的服务要实现的契约​

两个端点。两者在配置了令牌时都接受 Authorization: Bearer <token>,并且都必须在10 秒内响应。

POST {endpoint}/infer
Content-Type: application/json

{"image_b64": "<base64-encoded image>"}
// Response
{
"faces": [
{
"embedding": "<base64 float32 little-endian>",
"det_score": 0.93,
"live": true,
"liveness_score": 0.9
}
],
"face_count": 1,
"model_tag": "your-model-v1",
"processing_time_ms": 12.3
}
GET {endpoint}/health
// Response
{"status": "ok", "backend": "...", "model_tag": "your-model-v1",
"capabilities": ["detect", "embed"], "embedding_dim": 512,
"embedding_dtype": "float32"}

需要注意的行为:

  • 当返回多个人脸时,将使用 det_score 最高的那一个。
  • 返回 "live": false 会将该操作视为伪造尝试并予以阻止。
  • 嵌入向量的维度由你自行选择,但对于给定的 model_tag 必须保持不变。匹配是按 tag 作用域划分的,因此更换模型意味着发布一个新的 tag。
  • 为每条注册记录保留源图像。当 tag 发生变化时,这能让你在后台重新计算整个名册,而不是让所有人重新注册。

你要构建的流程​

你的后端获取一张图像,将其发送到 /infer,并将返回的嵌入向量与已注册名册进行余弦匹配,匹配范围限定在对应的 model_tag 内。将端点 URL 及其令牌作为配置保存下来,并为运维人员提供一个连接测试,它会调用 /health 并报告发现的模型 tag —— 参见 配置界面。

将阈值与模型匹配

参考默认值是 0.45 的余弦阈值,这是为其自带的 128 维模型选择的。在不同的嵌入空间中,这个数值没有意义。在选择阈值之前,先测量你自己的模型在真实样本对和冒名顶替样本对上的得分分布,并允许按规则覆盖阈值,这样高价值操作就可以要求更严格的匹配。

选择算力盒子​

推理服务是一个普通的 HTTP 服务,因此局域网中任何能运行你模型的机器都可以胜任。以下是可直接部署的系统,按价格从低到高排列。

reComputer RK3576-30reComputer RK3588-30reComputer AI Industrial R2135-12
reComputer RK3576-30reComputer RK3588-30reComputer AI Industrial R2135-12
Rockchip RK3576
6 TOPS NPU · 8GB LPDDR5
2x GbE — 入门级
Rockchip RK3588
6 TOPS NPU · 8GB LPDDR5
2x 2.5GbE,更快的核心
Raspberry Pi CM5 + Hailo-8
26 TOPS · 8GB · 32GB eMMC
IP40,-20 至 65 °C,导轨安装

立即获取!

立即获取!

立即获取!

人脸识别是一个轻量级负载,因此入门级盒子对于单个站点来说已经足够 —— 两款 Rockchip 型号都配备相同的 6 TOPS NPU,而 RK3588 带来的是更快的 CPU 核心和 2.5GbE,而不是更高的推理吞吐量。如果需要在导轨工业机箱中使用专用的 Hailo 加速器,则选择 R2135。

下单时注意产品名称

在这个产品家族中,名称包含 AI Industrial 的型号是主动散热,而普通的 Industrial 系列是无风扇的。它们只差一个单词,其余几乎完全相同。上表中的盒子带风扇;如果部署需要被动散热,请改为订购 reComputer Industrial R2135-12,它同样搭载 Hailo-8,但采用无风扇机箱。

完全本地部署​

上面的盒子覆盖了人脸识别。默认情况下,语音 部分 —— 语音识别、选择工具的语言模型、语音合成 —— 运行在云端。对于那些必须对“音频是否会离开我们的网络?”给出否定答案的客户,我们也提供整条语音处理流水线在本地运行的方案,运行在一台更大的盒子上,与人脸模型一起托管。决定规格的是内存容量,而不是 TOPS。

reComputer Robotics J4012reComputer Mini J5012 with GMSLNVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit
reComputer Robotics J4012reComputer Mini J5012 with GMSLNVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit
Jetson Orin NX 16GB
最高 100 TOPS · 16GB LPDDR5
一次只支持一段对话
Jetson AGX Orin 64GB
64GB LPDDR5 · 64GB eMMC
19-48V 输入,10GbE,GMSL 和 CAN
Jetson AGX Thor,Blackwell GPU
128GB LPDDR5X,带宽 273GB/s
最大模型,最长上下文

立即获取!

立即获取!

立即获取!

J4012 能运行整套栈,但一次只能处理一个会话

16 GB 足以容纳整条流水线,因此单个 Watcher 运行良好。但它不能同时服务多段对话 —— 第二位操作员在同一时刻与第二台设备对话,就是它无法做到的。按“同时在用的设备数量”而不是“安装的设备数量”来规划容量。

单站点部署选 J4012;当盒子还需要使用车辆或工厂电源并与工业总线通信时,选 Mini J5012;当你需要并发和单机可服务的最大模型时,选 Thor。无论哪种方案,这都是软硬件一体的整体提供 —— 关于本地部署方案,请联系我们,而不是自行拼装。

第 3 部分 — 你要实现的内容​

有五个组件运行在你这边。参考实现覆盖了前四个,因此本节可视为你需要阅读并复现内容的导图。

1. 验证端点​

你的 MCP 服务器在每个受控工具前调用一个端点,由你的后端进行响应。保持下面的结构不变,这样参考工具层就能在无需修改的情况下对接你的系统。

请求:

POST /api/face/verify-mcp
{
"operation": "stock_out", // required — the rule key
"warehouse_id": 1,
"request_id": "…", // for audit correlation
"image_b64": "…", // server-inference path
"embedding_b64": "…", // or a precomputed embedding
"embedding_model_tag": "…",
"device_id": "…" // from the transport, never from the model
}

响应 —— 始终包含以下五个键:

{
"status": "pass" | "deny" | "skipped",
"failure_reason": "…", // null when it passed cleanly
"confidence": 0.87,
"matched_subject_id": 12,
"matched_subject_name": "Zhang San"
}

pass 和 skipped 允许该操作;deny 阻止该操作。

失败时一律拒绝,并注意时间预算

将每一种错误 —— 404、超时、请求体格式错误 —— 都视为 deny,绝不要视为允许。同时让你的处理逻辑远低于 18 秒 的客户端超时;超过这个时间,调用方会记录一次传输失败并无条件拒绝。为设备往返时间预留预算:读取当前说话人约 6.5 秒,抓取一帧约 8 秒,访问局域网推理服务约 10 秒。

有两个对落地采用很重要的 status 值:当功能关闭或没有规则要求该操作必须有人脸时,返回 skipped。这样闸门就是透明的,你可以先上线 MCP 服务器,之后再开启验证,而无需改动工具代码。

2. 设备线协议​

这一部分你无法从自己的系统中推导出来,因为它由设备固件使用。共有三个端点,全部通过局域网上的普通 HTTP 提供。

推送人脸库(仅路径 1)—— POST http://<device-ip>:80/api/face/batch-update。注意端口固定为 80。

{
"model_tag": "we2-mfnr6-128-v1",
"embedding_format": "fp16",
"faces": [{"name": "Zhang San", "subject_id": 12, "embedding_b64": "…"}],
"match_threshold": 45, // int, 0-100
"identify_mode": "local", // or "lan"
"identify_endpoint": "…",
"identify_token": "…",
"pull_token": "…" // per-device, you generate it
}

嵌入向量在传输时使用 fp16 —— 128 维对应 256 字节 —— 而你的数据库中保留权威的 float32。model_tag 不匹配会导致整批数据被拒绝。

读取当前说话人 —— GET http://<device-ip>/api/face/current-speaker?fresh=0,请求头 X-Face-Token: <pull_token>,返回 {valid, name, subject_id, similarity, mode, age_ms}。要求 valid 严格为 true。

拉取摄像头帧 —— GET http://<device-ip>/api/face/capture,同样的请求头,返回 image/jpeg。

推送端点未做认证

设备端的 batch-update 没有任何认证。同一网络中的任何人都可以覆盖人脸库。请将这些设备放在可信或隔离的网络段中。

3. 配置界面​

总得有人来选择模式、阈值以及哪些操作需要人脸。你需要为此提供界面。参考实现中的界面在这里展示,仅用于说明你自己的 UI 必须暴露哪些决策点 —— 你不会登录到我们的系统中来配置。

识别模式、验证频率、置信度阈值以及远程端点:

recognition mode, verification frequency, confidence threshold and remote endpoint

按操作划分、以仓库为作用域的规则,带有允许列表以及可选的阈值覆盖:

per-operation face rules with warehouse scope, allow-list and threshold override

一组值得复制的规则集:

规则键覆盖范围
stock_in入库
stock_out出库
move_batch_location批次搬移
query所有读操作——库存查询、批次查询、搜索、统计

空的允许列表意味着所有已登记且处于激活状态的人员都被接受。非空的允许列表会将操作限制为这些人员,因此即使对其他任何人的匹配非常自信,也仍然会被拒绝。

4. 审计追踪​

记录每一次决策,而不仅仅是失败——通过的记录才是证明某次操作已被授权的依据。记录匹配到的人员、置信度、裁决结果以及原因。

face authentication audit log showing matched person, confidence and verdict per operation

在你的交易表中,将已验证的姓名保存在单独的一列中:

-- Snapshot of the operator name resolved by face recognition.
ALTER TABLE <your_inventory_transactions>
ADD COLUMN actual_operator VARCHAR(255) NULL;

三个约束条件,而第三个才是关键所在:

  1. 它必须允许为 NULL。 当验证被禁用,或者没有任何规则要求验证时,该值为 NULL。
  2. 存储姓名,而不是外键——这是一个快照,这样即使该人员被删除,记录仍然能被正确阅读。
  3. 绝不要把它和模型填充的操作员字段合并。 那个字段反映的是说话人说自己是谁,可能是假的。而这个字段反映的是摄像头看到的是谁。把它们合并,会把一个可信的值折叠进一个不可信的值里,并丢掉了让人脸验证值得构建的唯一区分。

5. 生物特征数据​

因为这一侧由你构建和托管,你就是数据控制者。有四个决策需要你主动做出,而不是被动继承:

  • 每位登记人员的合法依据和同意。在工作场所使用员工生物特征数据,在某些司法辖区还可能触及劳动法以及职工代表委员会协商。
  • 保留与删除。 删除一个人员时必须移除其向量嵌入,而不仅仅是将一行记录设为停用。
  • 是否保留登记照片。 本页建议保留源图像,以便在模型变更时可以重新计算人脸库。这是一种在隐私代价之上的运维便利——取舍由你决定,并且值得明确地做出这个决定。
  • 将向量嵌入视为个人数据。 它们是数值,但可以识别个人,在大多数司法辖区都按个人数据进行监管。

一个值得了解的陷阱​

在参考实现中,人脸闸门和数据 Provider 读取的是同一个 api_base_url 配置字段。

将 api_base_url 指向你自己的系统,但又没有在其中实现 /api/face/verify-mcp,闸门就会收到 404。由于策略是失败即关闭,所有工具都会停止工作,包括只读查询——这是一种令人困惑的失败,因为从症状上看不出任何与人脸识别相关的线索。

api_base_url 指向闸门结果后果
你的系统,但没有 /face/verify-mcpdeny · http_404所有工具被阻断
一个不可达的地址deny · transport_error所有工具被阻断
空字符串skipped · no_api_base工具仍可运行,但 Provider 也会失去其基础 URL
一个实现了该端点的后端由你的规则决定正常

有两种出路。在你自己的后端中实现该端点,反正最终也要指向那里——如果你还没准备好做验证,可以先返回一个常量 skipped 的桩实现:

@app.post("/api/face/verify-mcp")
def verify_mcp():
return {"status": "skipped", "failure_reason": "feature_disabled",
"confidence": None, "matched_subject_id": None,
"matched_subject_name": None}

或者拆分字段,保留 api_base_url 给闸门使用,并从一个自定义键中读取你自己的地址:

provider: "my_wms"
api_base_url: "http://your-backend:2124/api" # serves the face gate
auth:
type: api_key
key: "wh_xxx"
wms_base_url: "https://your-wms.example.com/api/v1" # your business API
wms_token: "your-token"

然后在你的 Provider 构造函数中重写 base_url,如第 1 部分所示。两套凭据保持相互独立。

常见问题​

1. 推送报告发送的人脸数量为零​

人脸库会按模型标签进行过滤。只有带有 we2-mfnr6-128-v1 标签的登记记录才有资格进行设备端推送,因此针对带有不同标签的远程端点创建的登记会被静默排除——请重新登记,或等待后台重新计算完成。

2. actual_operator 在我们的记录中总是空的​

如果没有任何规则要求该操作必须有人脸,或者验证被关闭,这是预期行为。为该操作创建一条规则即可开始记录。

3. 我们换成了自己的数据源,但写入仍然落在参考数据库中​

参考工具层在出现任何错误时会回退到其默认 Provider,并记录一条警告,而不是直接失败。检查 MCP 日志中的该警告——并参见选项 A,在上线前修改这一行为。

4. 验证很慢或间歇性被拒绝​

有三个超时限制了整个链路:从 MCP 客户端到后端 18 秒,从后端到远程推理服务 10 秒,以及从后端到设备大约 6.5 到 8 秒。这些是上限,而不是典型延迟——请测量你自己的延迟,因为此时有人正站在终端前等待。如果你的推理服务接近 10 秒,请减小模型大小或图像分辨率。

5. 我们能否按会话而不是按操作进行一次性验证?​

可以。将验证频率设置为 session,第一次成功的检查会在该会话中被缓存,最长 10 分钟。

要理解你在做怎样的权衡:在这 10 分钟内,会话中的每一次操作都会被归因于一开始那次匹配到的人。任何继续该会话的人都会继承这个身份。在需要避免在长时间拣货过程中反复提示的场景下使用 session,而在每个单独操作都必须被独立证明的场景下使用 always。

资源​

技术支持​

Loading Comments...