Skip to main content

无人门店人脸门禁:硬件构成、人脸库下发与实测边界

使用须知

不是安防认证产品,也不是人身安全系统。参考人脸权重(InsightFace buffalo_l)只授权非商业研究用途,商业部署要换成有商用授权的模型。

这套方案是干什么的​

一道没有人站在后面的门,门口的摄像头识别人脸,要求静默活体检查通过,再核对当前人脸库、 时段与黑名单——全部成立时才给继电器一个脉冲,由继电器切换一把跑在独立 12/24 V 电源上的 门锁。每一次判定,放行与拒绝一样,都发到 MQTT 并追加进带哈希链的审计日志,管理界面上 可以校验这条链。

它适合无人或少人值守门店的员工入口、库房与后门;名单每周都变、注册要能自助完成的共享 办公;留痕比吞吐更重要的设备间;以及门口本来就有 RTSP 摄像头、又不想换掉它们的站点。

  • 选型与部署:可部署方案页
  • 开源地址:暂无,代码目前在内部仓库。
  • 断网照常开门(五个套餐中的三个)

    识别、活体、判定和开门都在门口完成。设备连不上云端时,用最近一次加载成功的人脸库继续开门。两个 MQTT 继电器套餐的开门信号要经网络传到继电器。

  • 人脸库自动下发并校验

    设备轮询新版本,分块下载,逐文件 SHA-256 校验、清单验签后原子切换;任何一步失败都保留旧版本。标准版 reCamera 实测激活时延 p50 491.6 ms。

  • 删除的人不会被回滚带回

    移除一个人会生成一个不含他的新版本,并写入一条删除屏障。此后回滚到任何仍包含此人的版本都会被点名拒绝。

  • 每次判定都有审计记录

    放行与拒绝都发到 MQTT,并追加进带哈希链的审计日志。改动任何一条历史记录,管理界面的链校验都会报出来。

门口那台设备看到什么​

reCamera Pro 的识别画面:人脸框上带着匹配到的人员编号与本次判定,画面里没有人时只保留取景。

reCamera Pro 应用页的识别画面:人脸框与本次判定结果
同一机位在无人时的画面,用于确认取景与曝光

需要哪些硬件​

门口三个设备角色,加一台云端或本地主机。

① 门口的摄像头。 要么用设备自带的传感器(reCamera Pro 或标准版 reCamera), 要么用现有的 RTSP 摄像头接一台单独的主机。安装高度大致齐面部,取景要让人真正停下来的 距离上单张人脸在画面里占到可用比例。逆光门口与玻璃反光是常见的识别失败原因。

② 做识别与判定的那台机器。

识别主机识别在哪里跑安装形态什么时候选它
reCamera ProreCamera Pro(RV1126B)
高性能一体化智能相机
摄像头本机,跑在已有的人脸识别应用旁边装在摄像头本机,不用容器(Buildroot 系统,没有 docker)门口还没有摄像头,需要端侧快速完成活体与比对
reCamera 2002reCamera 2002(SG2002)
入门一体化智能相机
摄像头本机,在同一个原生进程里完成检测、嵌入、活体与匹配拷一个小守护进程,不用容器预算优先,单门独立门禁
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 / Super J4012
Jetson Orin 边缘算力盒
容器里,接现有 RTSP 流经 SSH 部署容器门口已有普通 RTSP 摄像头,一台主机集中管理多扇门
reComputer Industrial R2035-12reComputer Industrial R2035-12
工业无风扇控制器
容器里,接现有 RTSP 流经 SSH 部署容器工业机柜安装,带多路隔离 IO 与继电器接口

③ 继电器。 锁必须接在继电器或干接点后面,用独立的 12/24 V 电源, 与计算板的供电分开。锁的工作电流 300 mA–1 A,GPIO 引脚和光隔数字输出只有 mA 级。 active_high、pulse_ms、relay_contact、fail_mode 这四项按安装现场配置,不设 默认值:断电即开的电磁锁接到常开触点上,门会一直敞着,不实测看不出来。

④ 云端或本地主机。 任意装了 Docker 的 amd64 或 arm64 Linux 机器,不需要 GPU。 它跑人脸库服务、管理界面与 MQTT broker,必须对每一台门口设备可达,并且自身时钟必须 准确——没有 RTC 的设备靠它的 HTTP Date 头做时间修正。

选型排他边界​

  • 人脸底库规模上限:摄像头端侧人脸底库建议在 1,000 人以内;若企事业单位员工库超过 3,000 人,端侧比对时延明显增大,不宜在端侧单机运行,建议选配专用边缘主机。
  • 强逆光与室外直晒:无遮阳棚的室外大门口强逆光直晒时,双目活体检测精度会受红外光饱和影响,必须加装遮阳罩或专用防眩光补光灯。

现场怎么部署​

两部分,顺序不能反。

一、接门:先 LED,再继电器,最后锁​

在 LED 上确认极性与脉宽,在继电器上确认触点会响,之后才把锁接上去。断电即开的电磁锁 走 COM/NC,断电即锁的电插锁走 COM/NO。接反会让门一直敞着,所以 relay_contact 不设默认值。

先确认 GPIO 引脚空闲。 盘点过的一台 reCamera Pro 上,gpio131 已被另一个 应用 export 并驱动。执行器在引脚当前状态与配置的空闲状态不符时拒绝启动,除非被显式 要求,否则不会接管任何引脚。reCamera 2002 HQ PoE 的底板上有一组 6-pin 排针,三路 IO (D1 = sysfs 490,唯一一路非复用;CLK = 487;SMD = 488),但排针的电平极性与可供电流 厂商文档里没有写,用万用表和 LED 确认之前不要在那里接锁。

二、先起云端,再装设备侧​

逐套餐的完整步骤在可部署方案页,那里按现场条件选完配置后可以直接下载对应的应用包。


云端是人脸库服务、管理界面与一个 broker,来自 assets/cloud/ 下的 compose 文件。 一个 token 都没配时管理界面直接拒绝启动。共享 token 走明文 HTTP 等于没有鉴权,要在反向代理上终止 TLS。随包的 broker 配置 是匿名明文,只用于测试;生产环境需要 TLS、按设备身份认证和 topic ACL,随包配置里都没有。

设备侧各套餐不同:reComputer 各套餐经 SSH 部署容器,两台 reCamera 都是拷一个 守护进程。

云端起来之后,先在管理界面的设备页确认这台门口设备已经上线、心跳与人脸库版本正常:

管理界面设备页:设备在线状态、心跳、当前人脸库版本与执行器健康

再在人员页把要放行的人注册进去。注册后会生成一个新的人脸库版本,设备下一次轮询时拉取。

管理界面人员页:已注册人员列表与注册入口

下面是一次完整的操作:注册一个人、发布新版本、设备拉取并切换、门口识别通过。

从注册到设备拉取新人脸库、再到门口识别通过的完整流程

接锁之前先在 PoE 底板上确认那一路 GPIO 真的能被驱动:

reCamera 2002 HQ PoE 上执行器启动、占用 D1 一路 GPIO 的日志
同一路 GPIO(sysfs 490)在一次放行判定后的电平回读

局域网内允许把人脸库配成明文 http:// 地址,但必须带对 manifest 的 HMAC-SHA256 签名; 没有密钥设备拒绝启动。签名防的是链路上的篡改;任何一台设备的密钥泄漏,都可以用来伪造人脸库。

有哪些接口​

对外界面是五个 MQTT 主题加两组 HTTP 接口。

主题 / 接口内容retained
access/v1/events(MQTT 8883,QoS 1)每次判定一条 JSON——见下否
access/v1/status/{device_id}30 秒心跳:执行器健康、人脸库版本与 model tag、活体是否已加载仅遗嘱
access/v1/commands/{door_id}unlock / hold_open / lock绝不
access/v1/receipts/{command_id}一条指令的终态否
access/v1/relay/{relay_id}/set 与 /state仅 MQTT 继电器套餐;state 报的是物理触点状态,不反映门的实际开关set 否,state 是
GET /v1/facedb/current、GET /v1/facedb/{version}(HTTP 8080)人脸库下发的全部接口。用 Range 做分块与断点续传—
/api/events、/api/devices、/api/persons、/api/audit/verify(HTTP 8088)管理界面 API,走三档 token 闸门。没有匿名读—

管理界面的三档 token:viewer 只读,operator 可下发 unlock / hold_open / lock,admin 可注册、删除与回滚。/api/audit/verify 校验审计日志的哈希链:审计日志是只追加的 NDJSON,每条记录带上一条的哈希,改动任何一条历史记录都会被报出来。

事件载荷​

{
"schema": "access-event/v1",
"event_id": "6f1a2c3d-4e5f-4a6b-8c7d-9e0f1a2b3c4d",
"time": "2026-09-06T03:20:11Z",
"device_id": "door-front-01",
"person_id": "p_alice",
"anonymous_id": null,
"score": 0.7412,
"threshold": 0.62,
"liveness": { "passed": true, "score": 0.958 },
"decision": { "allow": true, "reason": "allowed" },
"door_action": "pulse",
"actuator_id": "door-front",
"facedb_version": 3,
"model_sha": "3a7f...",
"clock": { "valid": true, "reason": null, "offset_ms": 12 }
}

对接时注意三个字段。首次同步成功之前 facedb_version 是 null,表示设备上还没有库 (不同于版本 0),拒绝原因单独报 no_facedb。threshold 是这一次判定实际生效的值, 阈值变化在事件流里就能看到。clock.valid 说明经修正的时间戳能不能信;设备从不设置系统时钟, 只带一个偏移量。活体结果为 null 表示这道检查没有运行,按失败处理,原因报 liveness_unknown。

指令闸门​

一条指令必须带精确的字段集、UUIDv4 的 command_id、带时区的 RFC3339 issued_at, 以及在上界内的 TTL,还要过一张按身份隔离的重放表。重复投递的指令不会第二次开门, 设备返回原来那张回执供调用方对账。过期的以 TTL_EXPIRED 返回, 匿名身份被拒。

set 主题与指令主题都绝不 retained。retained 的开门指令会在每次重连时重放, 断电恢复后门会自己开。

人脸库下发​

设备轮询 current 比对版本,变了才取文件,分块与断点续传走标准 Range。下载后逐文件 SHA-256 校验、manifest 验签,再原子切换;任何一步失败都保持旧版本不动。移除一个人会生成一个不含他的新版本并写入删除屏障,此后回滚到任何仍包含此人的版本都会被点名拒绝。

每个版本的 manifest 都带五个许可字段——license_id、use_scope、redistributable、 source_revision、sha256,许可条款随制品一起分发。

性能与实测数据​

人脸库激活时延​

从云端发布新版本到设备开始使用它的时间。

平台全量激活条件
标准版 reCamera(SG2002 / CV181x riscv64,固件 0.2.2)p50 491.6 ms、p95 507.8 ms(n=20)USB-RNDIS,2 人、16.5 KB 库。op:reload 往返 p50 100.0 ms(n=25)
reCamera Pro(RV1126B,Buildroot 2023.02.6)62.2 ms(v1)、45.4 ms(v2);库不变时空转 6.2 ms以太网,1–2 人、不到 20 KB 的库

随库大小的变化。 标准版 reCamera 上两个规模点各跑一次:402 人 / 2.86 MB 用 9 801.7 ms,1502 人 / 10.66 MB 用 22 278.7 ms。激活时间随库的大小增加,首次铺开大库时 按这两个数字规划同步时间。

复现:上游仓库 unmanned-store-access 内 evaluation/runs/2026-09-06-recamera-std-p3-r2/results.md、evaluation/runs/2026-09-07-recamera-pro-p1/results.md。

开门时间(reCamera Pro,视频回放)​

从第一帧回放帧交给应用,到 GPIO 引脚被写成触发电平,覆盖取帧、检测、活体、比对、判定与写引脚。p50,括号内为 p95,每档 12 次(n=12 时 p95 按上界读)。

摄像头 / 主机10 人1000 人
reCamera Pro(RV1126B),f1-access 0.1.10.62 s(0.67)0.66 s(0.68)

条件:1280x720 帧按 12.5 fps 回放,活体开启,最小人脸 40 px,匹配阈值 0.40;探测者是素材视频的回放帧,不是真人。24 次里引脚 24 次被写成触发电平。写引脚之后 1500 ms 的触点保持不计入;未接继电器与锁,不含机械响应。

拒绝(reCamera Pro,视频回放)​

同一台设备、同一个应用,每行 20 次。

尝试人脸库引脚被写成触发电平
未注册人9 个合成身份0 / 20
未注册人999 个合成身份0 / 20
手机屏幕翻拍 A 段10 人,模板由攻击素材本身建成0 / 20
手机屏幕翻拍 B 段10 人,模板由攻击素材本身建成0 / 20
静止的屏幕画面10 人,模板由攻击素材本身建成0 / 20

条件:未注册人那两行的库里只有合成向量,素材里那位不在库中;三个屏幕行的模板由攻击素材本身建成,库里的脸与屏幕上的脸是同一个人;静止屏幕一行用定住的单帧屏幕画面。

其它实测​

指标数值条件
识别事件到 GPIO 引脚回读p50 1.448 ms,p95 2.709 ms(n=22)reCamera Pro,注入合成识别事件,sysfs 回读,未接外部电路;软件路径中单个环节的上界,不含开门动作
识别服务单帧:人脸框 + 活体判定 + 512 维嵌入服务端 24–26 ms,HTTP 往返 p50 30.3 ms(12 次)reComputer J40 系列(Orin NX 16 GB,JetPack 6),从 1280x720 RTSP 流取一帧
识别服务首次启动本机构建 TensorRT engine 61 s + 62 s + 73 s,启动 214 s 后健康接口应答reComputer J40 系列(Orin NX 16 GB,JetPack 6)

reCamera Pro 上回读的 gpio130 是扩展口 UART4 M0 的一对脚之一改配成 GPIO,属于 3.3 V 这一类,不是板上两路 12–21 V 原生输出之一。

复现(GPIO 回读):evaluation/runs/2026-09-07-recamera-pro-p1/results.md。

运行时与关键参数​

识别主机识别模型与运行位置
reCamera Pro设备自己跑的识别模型 rv1126b:scrfd500m+mbf512@fp16
标准版 reCamera设备上的原生进程完成检测、嵌入、活体与匹配
reComputer 各套餐容器里的识别服务,TensorRT engine 首次启动时在本机构建

活体检查强制开启:识别服务没有报告活体已加载时,适配层拒绝运行。

影响部署效果的参数:

  • 人脸库轮询周期(默认 30 s)— 设备按它轮询新版本,人脸库激活时延取决于它。
  • 匹配阈值 — 随包阈值是初始值,装好摄像头后用正负样本对扫描确定;事件里的 threshold 报这一次实际生效的值。
  • 继电器四项 active_high、pulse_ms、relay_contact、fail_mode — 没有默认值,按安装现场配置。

已知退化​

  • reCamera Pro 的注册链路。 云端注册用的 buffalo_l 与设备自己跑的 rv1126b:scrfd500m+mbf512@fp16 两个模型空间之间的余弦相似度约等于零,随包的注册链路目前产不出这台设备可用于生产的人脸库。标准版 reCamera 在设备上做嵌入,不受影响。
  • RKNN 后端的活体在上游尚未实现。 跑在 RKNN 上的套餐满足不了活体强制开启。
  • 换人脸骨干要重建全部人脸库版本。 嵌入不跨模型可比,旧版本全部作废;manifest 里的 model_tag 防止设备误加载旧版本。

下一步​

  • 在 reCamera Pro 上接 Grove Relay 做触点回环实测(20 次),记录触点闭合时延与保持时长,再接门控。

数据与素材出处​

许可。 方案包与上游仓库的代码是 Apache-2.0,模型权重不是。人脸检测与嵌入用的是 InsightFace 的 buffalo_l;InsightFace 自己的声明是代码为 MIT、商用无限制,但带标注的训练数据以及 用这些数据训练出的模型只能用于非商业研究用途。buffalo_l 正是这样一个模型: license_id: non-commercial、use_scope: non-commercial、redistributable: false。 方案包不附带这些权重,商业部署必须把人脸骨干换成有商用授权的模型。

静默活体模型是 MiniVision 的 Silent-Face-Anti-Spoofing,Apache-2.0: use_scope: commercial,可再分发,未做修改地使用。

  • 许可条款:方案包内 gallery/ATTRIBUTION.md,以及包描述里的许可说明一节。
  • 注册链路的模型空间缺口:上游 docs/user-guide.md §5.1。
  • 门口识别画面来自 reCamera Pro,画面中人物为项目成员本人拍摄。
  • 管理界面截图是合成演示数据,人员、分数与事件都不是现场结果。
Loading Comments...