边缘硬件上的语音仓库管理方案:搭建、部署与实测数据
这是作业辅助工具,不是认证的库存记账系统;REST 接口没有离线队列,网络或服务中断期间的请求直接失败,恢复后不补发。
这套方案是干什么的
作业员站在收货口说一句"入库 10 箱苹果",货架上的 SenseCAP Watcher 听到后,一条入库单写入同一栋楼里 reComputer 网关上的仓管数据库。问"苹果还剩多少",设备直接语音播报。不用打字、不用翻菜单,手不离开货物。
适用于流水发生在离键盘很远的地方:收货口、货架通道、叉车驾驶位,以及因为培训成本太高一直没上 WMS 的小仓库。
- 开源实现:github.com/suharvest/warehouse_system
- 选型与部署:可部署方案页
语音和数据库之间用 MCP(Model Context Protocol) 连接。仓管系统把每个库存操作发布成一个 MCP 工具,Watcher 上的语音 agent 作为 MCP 客户端连上这个端点。新增一个语音动作只需加一个工具,不用重训语音模型;对接已有的 ERP/WMS,就是把对方的数据接口映射到同一套工具上。

Watcher 装上就能用
SenseCAP Watcher 自带语音 agent 和人脸识别固件,烧录后装在工位即可语音出入库,并核验作业员身份。
数据留在现场
仓管数据库跑在现场的 reComputer 网关上。套餐三把识别、大模型和合成也放在厂区,部署后不调用任何外部服务。
开源,可接已有 ERP/WMS
仓管系统代码开源。对接已有系统是把对方的数据接口映射到同一套 MCP 工具,量级是几十行映射代码。
加指令不用重训模型
新增一个语音动作就是注册一个 MCP 工具,Watcher 固件不用改。
看板上能看到什么
一句话说完,结果出现在网关的看板上。库存页列出每个品类的当前数量与最近一次变动:

流水页是逐条的出入库记录,带批次号、操作者与来源(语音或 REST):

作业员名单在用户页维护,人脸核验以这份名单为准:

需要哪些硬件
三类设备。买哪几样,取决于数据和语音 AI 允许放在哪里。
① 语音终端:SenseCAP Watcher。 所有套餐必选,一个作业工位一台。它有两颗处理器:ESP32 跑小智语音 agent(唤醒词、录音、推流、MCP 客户端),Himax WE2 跑人脸识别固件做作业员核验。
② 边缘网关。 跑仓管系统,自建套餐里还跑 MCP 端点。它决定人脸识别能否放在网关侧、一台主机能带几个点位。
③ 本地 AI 主机。 只有识别、大模型、合成都必须留在厂区时才需要。
| 型号 | 在本方案里的角色 | 什么时候选它 | |
|---|---|---|---|
![]() | SenseCAP Watcher | 语音终端、MCP 客户端、端侧人脸识别 | 必选,一个工位一台 |
![]() | reComputer R1125-10 | 跑仓管系统的边缘网关 | 库存数据留在本地、20 人以内、人脸识别由 Watcher 端侧完成 |
![]() | reComputer Industrial R2135-12 | 带 Hailo-8 加速卡的边缘网关 | 超过 20 人,或者需要活体检测 |
![]() | reComputer Super J4012 | 一台机器同时跑仓管系统、人脸识别和自建语音服务 | 2–3 个点位共用一台主机 |
![]() | reComputer Robotics J5011 | 本地大模型与语音,不调用任何外部服务 | 厂区必须离线 |
Watcher 端侧最多存 20 张人脸模板。超过 20 人,识别要放到网关侧,所以 20 人以内选 R1125,超过 20 人选带 Hailo-8 的 R2135。
其他前置条件:Watcher 只连 2.4 GHz Wi-Fi(只开 5 GHz 的 SSID 在配网扫描里不出现),网关要在同一局域网内。套餐三的部署步骤会预检 NVIDIA container runtime,以及约 10 GB 空闲磁盘(语音模型 + LLM engine 文件)。
选型排他边界
- 全离线端侧大模型环境:若涉密仓库或无外网环境下需要使用语音大模型,请勿选择试用版或仅带网关的 Tier 1/2A 套餐,必须选配带 reComputer J4012(Orin NX 16GB)的 Tier 3 纯局域网套餐。
- 弱网环境无写入队列:仓管 REST 接口当前未设服务端离线队列,网络中断期间客户端发出的出入库写入不会自动补发,客户端需自行做离线事务缓存。
现场怎么部署
三步:装 Watcher 并烧录固件、在网关上启动容器、接通语音链路。
一、装 Watcher:装在流水发生的地方
Watcher 装在收货口、货架通道、叉车驾驶位这些作业员实际办理出入库的位置。装在办公室,作业员就要记住数量再走过去补录。
烧录走 USB-C,设备枚举为 WCH USB-UART 桥(0x1a86:0x55d2)。两份固件各烧一颗处理器:小智语音 agent 烧进 ESP32,人脸识别固件烧进 Himax WE2。
二、把网关跑起来
仓管系统是一个 Docker 服务。部署步骤按套餐区分,在可部署方案页选完配置后可以直接下载对应的应用包。
部署可以通过 SSH 连到网关执行,也可以直接在网关本机执行。现有库存可以在首次启动时用提供的 Excel 模板导入。
部署完成后看板在 http://GATEWAY_IP:2125,容器健康检查是同端口的 GET /health。
三、接通语音链路
套餐 0、一、二A 用 SenseCraft 下发的 MCP 端点地址。套餐二B、三自建 MCP 端点在 18004,语音服务在 18000(管理控制台 18003)。套餐三再加 EdgeLLM(8000)与 OpenVoiceStream(8621),部署完成后不调用任何外部服务。
有哪些接口
两个对接面:
MCP 端点(18004):给语音侧用。 agent 能做的每件事都是这个端点上的一个工具。扩展指令就是再注册一个工具,Watcher 固件不动。对接已有 ERP/WMS,就是按同一套工具实现你系统的数据接口,量级是几十行映射代码。说法上的偏差由模糊匹配归到最接近的已注册指令,不直接拒绝。
REST API(2125):给其余系统用。 库存清单、出入库流水、agent 状态都走 HTTP。
| 接口 | 端点 / 端口 | 内容 |
|---|---|---|
| 看板 + REST API | http://GATEWAY_IP:2125 | 库存清单、出入库流水、agent 连接状态 |
| 健康检查 | http://GATEWAY_IP:2125/health | 仓管服务就绪后返回 200 |
| MCP 端点 | 18004 | 库存操作以 MCP 工具形式发布 |
| 库存数据库 | warehouse_data 卷内的 SQLite,/data/warehouse.db | 挂载或导出,供外部 BI / ERP 任务读取 |
| 语音服务 | WebSocket 18000,管理控制台 18003 | Watcher 音频流(套餐二B、三) |
| 本地 AI | 8000 EdgeLLM(OpenAI 兼容)、8621 OpenVoiceStream | 对话补全;识别、合成与声纹(套餐三) |
访问按 API key 角色与租户隔离。VIEW key 调写接口返回 403,跨租户读写都返回 403,两项均已实测,见「性能与实测数据」。
性能与实测数据
运行时与关键参数
| 部署位置 | 大模型 | TTS / ASR | 网络 |
|---|---|---|---|
| SenseCraft 云 | Seeed 托管 | Seeed 托管 | 需要外网 |
| 自选 API | 任意 OpenAI 兼容端点(如 DeepSeek) | OpenAI · Azure Speech · 火山引擎 · 阿里云 · Edge TTS | 需要外网 |
| 本地 Jetson | EdgeLLM:Qwen3.5-4B,profile qwen35-4b-gdn-mtp,8k engine | OpenVoiceStream(识别 + 合成 + 声纹) | 纯局域网 |
本地镜像面向 JetPack 6.2 / TensorRT 10.3 构建。
BUSINESS_RATE_LIMIT:出库等业务接口的限流阈值,默认 600 次/分钟,按已认证身份(API key / 会话)计数,取不到身份时按来源 IP。注册、找回密码、设备校验的防枚举限速按 IP 计数。- 批次号
batch_no:格式YYYYMMDD-NNN,原子取号,并发入库时写入串行化。
仓管 REST 接口实测
设备:reComputer R2000 系列(arm64),跑仓管容器。条件:每档 60 s,1 个仓库、50 个种子物料、SQLite 后端;请求经 Tailscale 广域网链路。
| 操作 | 档位 | 结果 |
|---|---|---|
GET /api/materials/list | 并发 10 | p95 404 ms,p99 2.7 s,错误率 0% |
GET /api/materials/list | 并发 20 | p95 824 ms,p99 5.3 s,错误率 0% |
GET /api/materials/list | 并发 50 | p95 5.5 s,p99 8.7 s,错误率 0% |
POST /api/materials/stock-in | 并发 5 / 10 / 20 | 错误率均为 0%;共 1481 个批次,批次号 0 重复;p95 634 ms – 4.96 s |
POST /api/materials/stock-out | 并发 10 / 20 / 50,两个 API Key 共用一个出口 IP | 默认 600 次/分钟阈值内 0 次 HTTP 429;单身份约 5–6 次/秒 |
| 服务中断 | 约 10 req/s 查询流量,容器重启中断 34 s | 中断期间 100% 请求失败,无排队无补发;恢复后约 1 s 内完全恢复,无积压、无脏数据 |
| 角色与租户隔离 | 4 次单发探针 | 4/4 符合预期:VIEW key 写 403、读 200,跨租户写 403、读 403 |
复现:runs/2026-09-05-load/、evaluation/runs/2026-09-06-a2-retest/results.md
本地大模型吞吐
| 设备 | 模型 | 吞吐 | 条件 |
|---|---|---|---|
| reComputer Robotics J5011 | EdgeLLM Qwen3.5-4B | 约 16 tokens/s | 上游数字,未附运行日志 |
已知退化
- 库存查询延迟从并发 20 开始变差。 p95 从并发 10 的 404 ms 升到并发 20 的 824 ms,并发 50 时 5.5 s,已无法用于交互。
- REST 接口没有离线队列。 网络或服务中断期间的请求直接失败,恢复后不补发;重连与退避只覆盖 MCP 语音 WebSocket 通道。缓解方式:网关侧保证网络可用(有线优先、UPS 供电、服务与客户端在同一局域网),把不可用窗口压到设备重启时间;或在客户端做写入队列,联通后按顺序补发、按批次号去重(客户端队列未实现)。
下一步
- 在 reComputer R1125-10 网关上补跑仓管 REST 接口负载实测。
数据与素材出处
- 压测数字、测试条件与已知限制:上游
sensecraft-solutions@smart_warehousedescription_zh.md的"实测边界"与"已知限制"两节。 - 本地大模型吞吐(约 16 tokens/s,reComputer Robotics J5011):上游
guide.md「Preset: Tier 3 · Premium」一节。 - 设备角色、套餐构成与加速卡要求:上游
solution.yaml的intro.device_catalog与intro.presets。 - 仓管系统源码:github.com/suharvest/warehouse_system。
- 产品图:Seeed Studio 产品库(media-cdn.seeedstudio.com)。
- 场景图:Seeed Studio 方案素材(files.seeedstudio.com)。