Skip to main content

Jetson 上的 Streaming Vision Agent

介绍​

大多数 Jetson 视觉演示都停留在单帧检测(每一帧彼此独立)或短离线片段理解(在几秒钟的录制视频上运行一次 VLM)。这两种方式都不会在连续实时流上保持状态,因此在一个物体离开视野之后——或者在片段结束之后——你通常无法带着证据去问“刚才发生了什么?”。一个 Streaming Vision Agent 会在边缘侧维护一个短的在线滚动多模态记忆——视觉嵌入、情节事件和语义事实——并在摄像头仍在运行时,用带证据帧和片段的回答来响应问题。

本教程在 Seeed Jetson 设备上部署一个实时演示(已在 reComputer Mini J5012 · JetPack 7.2 上验证)。USB 摄像头向浏览器 UI 提供画面;两个独立的 Qwen3-VL-2B 实例分别负责识别和 Ask,从而在回答问题时不会阻塞后台记忆写入。

tip

该设计受启发于 WorldMM(CVPR 2026)的多模态记忆理念。此演示面向 Jetson 上的在线滚动窗口——它不是对论文中离线 EgoLife 基准的复现。参见 灵感与致谢。

已在 reComputer Mini(Jetson AGX Orin 64GB) 上通过验证,系统为 JetPack 7.2(L4T R39.2.0)。

概览​

层级角色
视觉记忆VLM2Vec 帧嵌入 + JPEG 证据(约每 5 秒)
情节记忆Qwen3-VL-2B #1 —— 出现 / 移动 / 消失事件(约每 45 秒)
语义事实实体状态(is_at / absent_from / usually_at)+ 时间线
Ask检索记忆 → Qwen3-VL-2B #2 用轨迹 + 证据进行回答

打开 http://<jetson-ip>:8790 以查看实时视频、滚动记忆和 Ask。

Camera ──► visual @ ~5s (VLM2Vec)
└──► episodic @ ~45s (Qwen3-VL-2B recognition)
Ask ──► retrieve memory ──► Qwen3-VL-2B answer

支持的硬件​

项目配置
设备reComputer J501 Mini
已验证reComputer J501 Mini · JetPack 7.2(L4T 39.2.0)
内存 / 磁盘建议 64 GB 内存 · ≥50 GB 可用磁盘空间用于模型和虚拟环境
摄像头USB UVC / V4L2(/dev/video0)

安装​

1. 克隆仓库​

git clone https://github.com/xbs0325/Streaming-Vision-Agent-Orin.git
cd Streaming-Vision-Agent-Orin

2. 创建 Jetson Python 环境​

bash script/jetson_setup.sh

默认虚拟环境路径:~/leucus/.venv-worldmm(可通过 WORLDMM_VENV 覆盖)。

激活并设置环境变量:

source "${WORLDMM_VENV:-$HOME/leucus/.venv-worldmm}/bin/activate"
export PYTHONPATH="$PWD/src:$PWD:$PYTHONPATH"
export WORLDMM_ATTN_IMPL=sdpa
export WORLDMM_QWEN_DEVICE_MAP=cuda:0
export WORLDMM_DTYPE=bfloat16
export WORLDMM_MODELS="${WORLDMM_MODELS:-$HOME/leucus/models/worldmm}"
export HF_HOME="$WORLDMM_MODELS/hf_home"
unset HF_ENDPOINT
caution

在此环境中不要设置 HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com —— 这可能会破坏 huggingface_hub 的下载。

3. 下载模型​

bash script/jetson_download_models.sh
模型默认双 2B 实时模式是否必需
Qwen3-VL-2B-Instruct是(加载两次:识别 + Ask)
Qwen3-Embedding-4B是
Qwen2-VL-2B-Instruct + VLM2Vec-V2.0是(视觉记忆)
Qwen3-VL-8B-Instruct可选(WORLDMM_DOWNLOAD_8B=1 或 --episodic-model 8b)

Qwen 权重通过 ModelScope 下载;VLM2Vec 通过 Hugging Face(huggingface.co)下载。首次下载所需时间取决于网络状况,可能会较长。

运行实时演示​

连接一个 USB 摄像头,然后执行:

bash run.sh
# or:
python script/orin_live.py --ui-port 8790 --window-min 8 \
--visual-interval 5 --episodic-interval 45

在浏览器中打开:

http://<jetson-ip>:8790/

默认运行时为双 2B(独立的模型实例、锁和 CUDA 流)。可选参数:

参数含义
--episodic-model 8b使用 Qwen3-VL-8B 进行更强的识别
--shared-2b一个 2B 同时承担两种角色(更低显存占用;Ask 会等待识别完成)
--window-min 10更长的滚动记忆窗口

冒烟测试(可选)​

短时采集 + 流水线检查:

python script/orin_smoke.py --vlm qwen3vl-2b --seconds 20 \
--vlm2vec-base "$WORLDMM_MODELS/Qwen2-VL-2B-Instruct"

演示结果​

Seeed 文件 CDN 上的短视频片段,展示了实时 UI 中的滚动记忆和 Ask 回答。

note

在某些 Ask 轮次中(参见上方片段和证据缩略图),文本回答中提到的物体名称,可能与检索到的证据 JPEG / 片段中显示的物体不同,后者来自滚动窗口中更早的时刻。对于一个短窗口的双 2B 记忆演示来说,这是预期行为:检索可能会附上最近的视觉证据,而不是完美的身份匹配。为了获得更干净的结果,建议使用居中构图、一次只包含一个物体的交互方式。

你应该看到什么​

场景预期行为
稳定的桌面视角实时画面 + 状态标签;情节 / 视觉计数器随时间增加
在中心视野中放置 / 移除一个物体(例如耳机盒)确认后产生情节事件;Ask 可以回答“刚刚放下的是什么?”
询问 “What was just put down?”回答引用时间线 / 事实;可选附带证据 JPEG 或片段

识别使用中心偏置触发器以及 FULL + CENTER 裁剪面板,以减少来自图像边缘的手 / 鼠标干扰。

本演示中使用的模型​

角色默认模型
情节识别Qwen3-VL-2B-Instruct(实例 #1)
Ask / 回答Qwen3-VL-2B-Instruct(实例 #2)
文本嵌入Qwen3-Embedding-4B
视觉嵌入Qwen2-VL-2B-Instruct + VLM2Vec-V2.0 LoRA

故障排查​

问题解决方法
无法打开 /dev/video0检查 ls /dev/video*;尝试使用 --device /dev/video1
huggingface_hub FileMetadataError执行 unset HF_ENDPOINT;避免使用 hf-mirror
Hub / transformers 冲突保持 huggingface_hub>=0.34,<1(已在 jetson_setup.sh 中固定)
OOM / 非常慢不要并行运行其他重负载 GPU 演示;尝试 --shared-2b 或更长的 --episodic-interval
Ask 感觉被阻塞确认你没有使用 --shared-2b;默认双 2B 应该在独立流上回答
端口被占用运行 fuser -k 8790/tcp 然后重新启动

资源​

灵感与致谢​

这个边缘侧演示受 WorldMM 启发——一个用于长视频推理的动态多模态记忆 Agent(CVPR 2026 Highlight)。我们将其三层记忆理念(视觉 / 情节 / 语义)改造为 Jetson 上的实时滚动窗口。

@inproceedings{yeo2026worldmm,
title = {WorldMM: Dynamic Multimodal Memory Agent for Long Video Reasoning},
author = {Yeo, Woongyeong and Kim, Kangsan and Yoon, Jaehong and Hwang, Sung Ju},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2026},
pages = {25599-25609}
}

同时感谢 HippoRAG、VLM2Vec 以及上游的 WorldMM 实现(Apache-2.0)。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...