Skip to main content

使用 T1000-E 扩展 MeshCore 网络:联系人共享与同伴重复中继

SenseCAP T1000-E devices used with the MeshCore App

介绍​

当两个 MeshCore 用户相距较远,或者建筑物和地形阻挡了无线电路径时,他们可能无法接收彼此的消息。如果这两个设备都能与位于中间位置的一台 SenseCAP Card Tracker T1000-E 通信,你可以在这台中间设备上启用同伴重复模式,让它临时转发消息。

本指南使用三台运行 MeshCore 固件的 T1000-E 设备。它展示了如何通过公共频道共享联系人身份信息,如何使用一台同伴设备搭建临时中继,以及在中继设备断电和上电时通信结果的对比。

关键特性​

  • 在合适的网络条件下,尝试临时扩展通信路径,而无需事先部署专用固定中继器。
  • 在熟悉的 MeshCore App 中完成所有配置——联系人共享和重复模式开关——让小团队可以快速完成设置。
  • 通过开关中间节点的对比测试,直观了解该节点对跨节点通信的贡献。

工作原理​

Three-node topology: Companion1 relays between Companion2 and Companion3

Companion1 启用重复模式运行,而 Companion2 和 Companion3 保持在普通同伴模式。

联系人共享和消息转发解决的是两个不同的问题:

  • 联系人共享 让 Companion2 和 Companion3 获取彼此的身份信息并保存为联系人。它本身并不会产生任何无线覆盖。
  • 同伴重复模式 让中间设备 Companion1 在条件允许时参与数据包转发。

在尚未交换任何联系人信息之前,公共频道就可以承载消息;交换身份主要是为后续的定向消息通信做准备。

硬件与软件需求​

项目本次测试中使用
设备SenseCAP Card Tracker T1000-E × 3
固件 / AppMeshCore 固件 V1.17.1;MeshCore App V1.47.0
角色Companion1:Repeat Mode 开启;Companion2 / Companion3:Repeat Mode 关闭
无线参数869.495 MHz,带宽 250 kHz,扩频因子 10,编码率 5,发射功率 22 dBm
caution

上述参数仅为本次测试中使用的配置;这并不意味着在所有地区都允许使用该频率和功率。请根据当地无线电法规选择无线参数。首次配置时,请参考 T1000-E 的 Get Started with MeshCore 指南。

入门​

步骤 1:配置设备和 LoRa 参数​

将三台 T1000-E 都配置为可以连接 MeshCore App 的同伴设备,并确保它们的固件版本和 LoRa 设置完全一致。本示例使用自定义无线参数。保存设置后,确认每台设备都在使用新的配置运行。

LoRa radio settings used in the test

本次测试使用的无线配置。截图来自 Companion2,其运行时禁用了重复模式。

步骤 2:在中间设备上启用同伴重复模式​

在 Companion1 的 Radio Settings 中,打开 Enable Repeat Mode 并保存。在 Companion2 和 Companion3 上保持 Repeat Mode 禁用。请注意,可启用重复模式的频率范围受到固件和 App 的限制。如果某个设置被拒绝,请使用既受支持又符合当地法规的配置。

步骤 3:建立联系人关系​

让 Companion1 分别与 Companion2 和 Companion3 交换身份信息。完成后,两台端设备都会出现在 Companion1 的联系人列表中,但此时 Companion2 和 Companion3 还没有将对方保存为联系人。

Companion1 contact list showing Companion2 and Companion3

Companion1 的联系人列表中同时包含 Companion2 和 Companion3。

步骤 4:通过公共频道共享联系人​

在公共频道中共享 Companion2 和 Companion3 的联系人卡片。在接收设备上,点击 Add Contact 以保存另一台设备的身份信息。

Contact card shared in the Public Channel with an add confirmation

频道中的联系人卡片以及其已被添加的确认信息。

Companion3 before and after adding the contact

Companion3 在添加联系人前后的对比。

步骤 5:验证消息中继​

在本次部署中,两台端设备之间无法可靠、直接互通。首先关闭 Companion1 电源,从 Companion2 发送一条 Public 消息:Companion3 无法接收。然后重新开启 Companion1 电源并重复相同的消息测试:跨节点的 Public 通信恢复。

Sender status showing Heard 1 Repeat in the MeshCore App

发送端显示 “Heard 1 Repeat”。消息是否真正送达,始终应以接收设备上显示的结果为准。

测试结果​

在本次测试环境中,在 Companion1 与每个端设备建立联系人关系后,通过公共频道共享了联系人卡片,Companion2 和 Companion3 成功保存了彼此的身份信息。

在对比测试中:

  • 当 Companion1 断电时,Companion2 发送的 Public 消息不会被 Companion3 接收。
  • 当 Companion1 重新上电并启用重复模式后,Companion3 能够接收到 Companion2 发送的 Public 消息,且发送端显示 “Heard 1 Repeat” 状态。

需要注意的是,此次对比是通过切换 Companion1 的电源开关实现的,而不是仅勾选或取消重复模式复选框。在本次部署中,中间节点确实起到了临时中继的作用。

应用场景​

  • 临时户外小组:在没有固定中继基础设施时,尝试利用你已经携带的设备来补充通信路径。
  • 临时活动和现场部署:快速共享联系人,为分散成员提供短期通信选项。
  • MeshCore 学习与实验:最小三节点搭建,让身份共享与数据包转发之间的区别一目了然。

限制与注意事项​

  • 同伴重复中继是对专用固定中继器的补充,而不是替代。
  • 转发性能取决于节点位置、干扰情况、电源供给以及网络规模。
  • 不建议在拥挤的公共 Mesh 网络中随意启用重复模式。
  • 成功添加联系人并不保证无线链路可用,“Heard 1 Repeat” 状态也不代表目标一定收到了消息。

资源​

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...