常见问题
定位相关
T2000 的典型 GNSS 定位精度是多少?
- 在开阔天空环境下,T2000 的 GNSS 定位精度通常可达到米级精度。
- 测试结果显示 CEP50(50% 圆概率误差)约为 5–7 米,这意味着超过一半的定位点会落在距离真实位置该范围内。
- 实际定位精度可能会因环境、卫星可见度、安装条件等因素而有所不同。
为什么 GNSS 定位有时会出现漂移,或者没有 GNSS 经度和纬度数据?
-
GNSS 精度会受到多种环境因素的影响:
- 建筑物、树木或其他障碍物阻挡卫星信号。
- 由墙体或金属表面反射信号引起的多径效应。
- 附近电子设备产生的电磁干扰。
- 天线朝向不佳或安装位置不合理。
-
在某些情况下,设备可能不会上报 GNSS 经度和纬度数据,是因为 GNSS 扫描已超时。该状态可以在上行载荷中看到,此时 定位状态 字段会显示 "GNSS scan timeout",原因与上述相同的环境条件有关。
-
为获得最佳效果,请将设备安装在户外开阔区域,并确保有良好的天空视野。
如何安装 T2000 才能获得最佳 GNSS 性能?
- 将设备放置在开阔环境中,尽量减少对卫星信号的遮挡。
- 确保 GNSS 天线区域朝上,面向天空。
- 避免将设备安装在大型金属物体或密集结构附近。
- 避免覆盖设备或将其放置在封闭的金属外壳内。

为什么 Wi-Fi 或蓝牙定位没有显示在 SenseCraft App 地图上?
- Wi-Fi 和蓝牙定位需要调用第三方地图解析服务进行解析,目前 SenseCraft App 仅支持 GNSS 定位显示。
有关 GNSS 定位的更多详情,请参考博客:SenseCAP T2000 GNSS 定位有多精确?
电池相关
T2000-A/B 与 T2000-C 的电池有什么区别?
-
T2000-A/B
- 由 8000mAh 一次性电池供电。
- 适用于无需充电的长期部署场景。
-
T2000-C
- 由 4000mAh 可充电电池供电。
- 配备 0.5W 太阳能板,支持持续户外运行。
- 适用于有日照、且需要尽量减少维护的部署场景。
T2000-C 的太阳能充电效率如何?
- T2000-C 使用 0.5W 太阳能板配合可充电电池,以支持长期户外运行。
- 在良好日照条件下,太阳能板最高可产生约 60mA 的充电电流,每小时大约产生 60mAh 的电量(该数据仅供参考)。
哪些因素会影响太阳能充电效率?
-
太阳能充电性能可能会因以下因素而变化:
- 日照时间和光照强度
- 太阳能板的朝向和安装角度
- 周围物体造成的遮挡
- 太阳能板表面的灰尘、污垢或杂物
- 环境温度(电池充电工作温度为 0–45°C)
-
为获得最佳性能,请将设备安装在有直射阳光的位置,并定期检查太阳能板表面。
T2000-C 能否依靠太阳能持续运行?
- 在低功耗配置(例如较长的上行间隔)下,太阳能充电甚至可以在日常运行中维持或提升电池电量。
- 但是,如果上报间隔非常频繁(例如每 1 分钟一次),其耗电量可能会超过太阳能板所能补充的电量。
- 如需更详细的太阳能充电性能分析,请参考以下博客:SenseCAP T2000‑C 的太阳能充电效率如何?
您可以使用以下 电池寿命计算器 来估算电池寿命。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。