Skip to main content

2 docs tagged with "Hardware"

View all tags

刷写 JetPack 与接口使用

本维基提供了对 reComputer Jetson Robotics J501 载板硬件特性和接口使用的全面介绍。内容涵盖详细规格、支持的模块、安装设置步骤,以及双 M.2 Key M 插槽、10GbE + 4 路 1GbE 以太网、USB 3.0、四路 CAN 接口(2 路原生 + 2 路 SPI-to-CAN)、UART、DI/DO、I2S 和 GMSL2 摄像头扩展等多种接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J501 平台上开展机器人开发。

接口使用

本维基详细介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法,涵盖详细规格、支持的模块、安装步骤,以及 M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展等各类接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J401 平台上开展机器人开发。