reComputer Robotics 入门指南
reComputer Robotics J401 是一款为高级机器人应用设计的高性能边缘 AI 载板。它支持在 Super/MAXN 模式下运行的 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Orin NX 模块,提供高达 157 TOPS 的 AI 算力。该板卡提供丰富的连接选项,包括双千兆以太网、多路 USB 3.2 接口、CAN、用于 5G/Wi-Fi/BT 模块的 M.2 插槽,以及可选的 GMSL2 摄像头支持。预装 JetPack 6,可确保机器人开发的无缝部署。其坚固设计支持宽温工作范围,并配备预装的带风扇散热片。设置过程包括使用兼容的 Ubuntu 主机电脑将 JetPack OS 刷写到 NVMe SSD 上,然后进行硬件配置和接口使用。文档为开发者提供了详细的硬件规格、机械图纸和技术资源,并提供社区与技术支持渠道以便排障和讨论。