Skip to main content

3 docs tagged with "reComputer"

View all tags

reComputer Mini 硬件和接口使用

本文介绍了 reComputer Mini J40 系列的硬件和接口,包括电源、显示器、用于 Wi-Fi 和 SSD 的 M.2 插槽、USB 端口、RTC、风扇管理等。它提供了设置说明和性能测试技巧,帮助用户扩展他们的项目。

reComputer Robotics 入门指南

reComputer Robotics J401 是一款为高级机器人应用设计的高性能边缘 AI 载板。它支持在 Super/MAXN 模式下运行的 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Orin NX 模块,提供高达 157 TOPS 的 AI 算力。该板卡提供丰富的连接选项,包括双千兆以太网、多路 USB 3.2 接口、CAN、用于 5G/Wi-Fi/BT 模块的 M.2 插槽,以及可选的 GMSL2 摄像头支持。预装 JetPack 6,可确保机器人开发的无缝部署。其坚固设计支持宽温工作范围,并配备预装的带风扇散热片。设置过程包括使用兼容的 Ubuntu 主机电脑将 JetPack OS 刷写到 NVMe SSD 上,然后进行硬件配置和接口使用。文档为开发者提供了详细的硬件规格、机械图纸和技术资源,并提供社区与技术支持渠道以便排障和讨论。

reComputer Robotics 硬件和接口使用

本 wiki 全面介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法。涵盖详细规格、支持的模块、设置说明,以及使用各种接口(如 M.2、以太网、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展)的实用指南,帮助用户快速开始在 J401 平台上进行机器人开发。