Skip to main content

4 docs tagged with "Robotics"

View all tags

reComputer Robotics 入门指南

reComputer Robotics J401 是一款为高级机器人应用设计的高性能边缘 AI 载板。它支持在 Super/MAXN 模式下运行的 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Orin NX 模块,提供高达 157 TOPS 的 AI 算力。该板卡提供丰富的连接选项,包括双千兆以太网、多路 USB 3.2 接口、CAN、用于 5G/Wi-Fi/BT 模块的 M.2 插槽,以及可选的 GMSL2 摄像头支持。预装 JetPack 6,可确保机器人开发的无缝部署。其坚固设计支持宽温工作范围,并配备预装的带风扇散热片。设置过程包括使用兼容的 Ubuntu 主机电脑将 JetPack OS 刷写到 NVMe SSD 上,然后进行硬件配置和接口使用。文档为开发者提供了详细的硬件规格、机械图纸和技术资源,并提供社区与技术支持渠道以便排障和讨论。

reComputer Robotics 硬件和接口使用

本 wiki 全面介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法。涵盖详细规格、支持的模块、设置说明,以及使用各种接口(如 M.2、以太网、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展)的实用指南,帮助用户快速开始在 J401 平台上进行机器人开发。

刷写 JetPack 与接口使用

本维基提供了对 reComputer Jetson Robotics J501 载板硬件特性和接口使用的全面介绍。内容涵盖详细规格、支持的模块、安装设置步骤,以及双 M.2 Key M 插槽、10GbE + 4 路 1GbE 以太网、USB 3.0、四路 CAN 接口(2 路原生 + 2 路 SPI-to-CAN)、UART、DI/DO、I2S 和 GMSL2 摄像头扩展等多种接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J501 平台上开展机器人开发。

接口使用

本维基详细介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法,涵盖详细规格、支持的模块、安装步骤,以及 M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展等各类接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J401 平台上开展机器人开发。