Skip to main content

3 docs tagged with "接口"

View all tags

Mini J501 刷写 JetPack 与接口使用

本维基提供 Jetson Mini J501 载板的硬件特性与接口使用的全面介绍。该载板专为边缘 AI 和机器人场景设计,涵盖详细规格、支持的模组、安装配置说明,以及 M.2、以太网、USB、CAN、UART、DI/DO、I2S 和 GMSL2 摄像头扩展等接口的实用使用指南。

reComputer Robotics J601 硬件与接口

本维基详细介绍了 reComputer Jetson Robotics J601 载板的硬件特性和各接口的使用方法,涵盖详细规格、支持的模块、安装配置步骤,以及 M.2、以太网、USB、CAN、RS485/RS232、UART、I2C、I2S、GPIO、GMSL2 摄像头扩展、5G 和 GPS 等多种接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J601 平台上开展机器人开发。

接口使用

本维基详细介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法,涵盖详细规格、支持的模块、安装配置步骤,以及 M.2、以太网、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展等各类接口的实用使用指南,帮助用户快速在 J401 平台上开展机器人开发。