如何为几乎所有事物添加 AI
AI 工作坊概述
由 Seeed Studio 主办,这个实践工作坊专为 AI 初学者和 Arduino 爱好者量身定制。
使用我们的 XIAO ESP32S3 Sense(一个拇指大小但功能强大的 MCU),深入探索 TinyML 的变革世界。
本工作坊将为您提供实用、易于理解的机器学习入门介绍,同时揭开 AI 世界的神秘面纱。

在整个课程中,我们将深入探讨如何使用 SenseCraft AI 平台作为强大的在线开发环境。它将指导您完成数据管理、预处理、特征工程、模型设计、训练、评估和优化。
我们将重点介绍其图形界面,它简化了数据收集、预处理和特征工程等任务,以及选择适当的模型架构和训练参数。
通过参与本课程,您将获得以下技能和知识:
- 熟悉 SenseCraft AI 平台的基本功能和工作流程。
- 精通数据预处理、模型训练和评估等关键步骤。
- 理解 TinyML 概念及其应用场景。
无论您是初学者还是具有一定机器学习背景的经验丰富的开发者,本课程都将为您提供宝贵的实践经验和技能,以便在物联网项目中应用 TinyML。让我们一起踏上这个激动人心的学习之旅!
要完成工作坊,我们需要按照以下说明进行,每个页面都有一个作业需要完成,确保在进入下一步之前完成。
主要学术参考来源:
工作坊使用的套件
开始使用
步骤 1:AI "闪烁":快速使用 AI
1.1 SenseCraft AI 平台介绍
熟悉我们使用的工具。
1.2 AI "闪烁"
学习如何在边缘设备 XIAO ESP32S3 Sense 上轻松部署公共 AI 模型库。
步骤 2:训练和部署您自己的 AI 模型
2. 构建您自己的项目
学习如何轻松训练和部署您自己的模型。
步骤 3:联邦学习(可选)
3. 远程传输数据
学习如何在 SenseCraft 中远程联邦您的模型。
请逐一完成上述主题并完成待办事项以进入下一个级别。祝您一切顺利,制作愉快 🙌。
✨ 合作 ✨
本课程是开源的,我们欢迎更多合作!您可以参考这里查看贡献(拉取请求)指南。
这些文件位于 docs/Topics/TinyML/TinyML_Workshop 的相对路径下。
(其他方法)Edge Impulse
Edge Impulse 是一个专为嵌入式设备开发和部署 TinyML 模型而设计的平台。它提供实时数据收集、模型量化和优化工具,能够在 XIAO ESP32S3 等设备上高效部署。
更多详细信息,您可以参考我们的文档。在执行关键词识别和图像分类时。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。