总太阳辐射传感器

IP68 RS485 总太阳辐射传感器可测量300至1100纳米范围内的实时太阳总辐射。它非常适合环境监测和农业应用。将其与SenseCAP传感器集线器4G数据记录器或SenseCAP S2100 LoRaWAN®数据记录器配对,可实现无缝数据收集和管理。
可升级为工业传感器
通过SenseCAP S2100 数据记录器,您可以轻松将此传感器转换为LoRaWAN®传感器。Seeed不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过SenseCAP系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
与S2100 LoRaWAN数据记录器配合使用
在本页面中,我们将指导您完成连接S2100 LoRaWAN数据记录器与总太阳辐射传感器的过程,使您能够在短短五分钟内创建一个坚固的工业级LoRaWAN无线传感器,可用于商业用途。
硬件准备
| SenseCAP S2100数据记录器 | 总太阳辐射传感器 | 十字螺丝刀 |
|---|---|---|
|
|
|
数据记录器:这是一个LoRaWAN转换器,可将MODBUS RS485/模拟/GPIO传感器转换为支持LoRa的传感器,从而通过LoRaWAN协议传输数据。
总太阳辐射传感器:总太阳辐射传感器采用硅光电探测器,当光照射时会产生与入射光强度成正比的电流信号,可直接输出以W/㎡为单位的测量值。
十字螺丝刀:用于组装传感器探头。
网关:LoRaWAN传感器将数据传输到LoRaWAN网关,然后网关将数据传输到云服务器。如果您没有网关,有两个选择:
- 选项1:传感器在Helium网络覆盖的区域工作(在Helium Explorer上查看)。只要有helium网络覆盖的地方,您就可以使用传感器传输数据而无需购买网关。
- 选项2:购买一个网关。
下载SenseCAP Mate应用程序进行配置:

准备工作完成。让我们开始吧!
2. 网络架构
让我们从LoRaWAN的组网开始。 数据记录器将传感器数据转换为LoRa数据并将数据上传到网关。网关将数据上传到服务器。

将总太阳辐射传感器连接到SenseCAP数据记录器
- 步骤1: 拧下数据记录器上的三颗螺丝

- 步骤2: 取下底盖并取出内部PCBA,直到可以接触到螺丝端子。您不需要取出整个电路板

- 步骤3: 通过逆时针方向拧下螺纹帽

- 步骤4: 将随附的电缆穿过螺纹帽和底盖

- 步骤5: 按如下方式将电缆的导线连接到螺丝端子

提示:如果您使用其他协议,如4-20mA,请参考引脚表:

总太阳辐射传感器的线序,默认包含防水连接器,为了与S2100连接,您需要切断连接器:

- 步骤6: 将硬件单元放回外壳内,从底盖关闭并拧回螺丝

- 步骤7: 拧紧螺纹帽并固定电缆

一旦总太阳辐射传感器和数据记录器的所有连接都完成,应该如下所示

配置RS485通信设置
步骤1: 选择S2100数据记录器并在配置页面点击设置。

步骤2: 按住按钮3秒,绿色LED将以1秒频率闪烁。然后点击扫描开始扫描数据记录器的蓝牙。

步骤3: 配置LoRaWAN和传感器参数(包括RS485 Modbus-RTU命令)。

如何导入模板
步骤1: 请点击以下链接并选择您的浏览器下载。总太阳辐射传感器
步骤2: 点击右上角的"➕",选择"导入模板",然后选择下载的文件,模板将被导入。

步骤3: 点击发送并通过点击测量来测试传感器

成功获取了传感器的总太阳辐射!
资源
- [PDF] 太阳总辐射传感器用户手册
- [PDF] SenseCAP S2100 数据记录器用户指南
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。