Skip to main content

低数据消耗模式配置(适用于4G版本)

本教程将指导用户为M2多平台网关4G版本配置低数据消耗模式。在此模式下,预计每月流量约为60M。具体流量取决于节点数据包等因素。

note
  1. APP的状态显示可能会有延迟
  2. 网络切换和RGB指示灯将在5分钟后改变

检查固件版本​

在配置低数据消耗模式之前,请先检查操作系统和固件版本。

tip

操作系统版本需要新于0.9.5
固件版本需要新于1.1.6

查看快速开始以登录Luci页面。

导航到Status -> Overview,检查当前的操作系统和固件版本。

pir

升级操作系统​

固件将自动升级,但用户需要手动升级操作系统版本。

导航到System -> Backup/Flash Firmware,点击Update。

danger

在升级期间请保持电源连接。

pir

白名单配置​

此选项卡用于过滤掉您不需要的节点以节省流量。

  • 对于SenseCAP模式,除SenseCAP之外的节点将被自动过滤,无需额外配置。

  • 对于Packet Forwarder和Basic Station模式,需要启用白名单模式。

tip

如果您使用的是AWS平台,可以跳过此步骤,只需在AWS控制台上配置白名单。

pir

OUI List:节点EUI的前三个字节。 用于过滤join-request数据包。
例如,对于SenseCAP节点,OUI是'2CF7F1'

Network ID List/DevAddr: 用于过滤上行数据包。
例如,对于SenseCAP节点,NetID是'000013',DevAddr是'27000000 - 27FFFFFF'

更多详情请参考NetID和DevAddr前缀分配

pir

设置PING参数​

用于检查链路是否正常,留空则假设接口始终在线。

pir

启用低数据消耗模式​

启用Low Data Consumption Mode,并设置alive time,SenseCAP平台默认值:86400。

设置完成后,请重启网关以应用更改。

pir

Loading Comments...