训练和部署您自己的AI模型
SenseCraft AI平台
Seeed Studio SenseCraft AI平台是一个基于浏览器的AI解决方案。
它使用户能够轻松地训练和部署自己的模型到边缘设备上,提供无缝且用户友好的体验,让您只需几次点击就能直接在边缘设备上训练和部署自己的模型。
开始训练模型
我们首先进入SenseCraft AI部署网站,然后只需通过数据线将XIAO ESP32S3 Sense连接到您的PC即可立即开始使用。
步骤1. 安装XIAO ESP32S3 Sense扩展板
首先,我们需要正确地将XIAO ESP32S3 Sense扩展板连接到XIAO。安装扩展板非常简单,您只需要将扩展板上的连接器与XIAO ESP32S3上的B2B连接器对齐,用力按下并听到"咔嗒"声,安装就完成了。

步骤2. 将XIAO连接到您的PC
使用具有数据传输功能的数据线将XIAO连接到您的PC。
步骤3. 进入SenseCraft AI平台页面并连接XIAO
点击下面的按钮进入SenseCraft AI平台主页。
步骤4. 开始训练模型
进入SenseCraft AI平台主页后,我们首先点击Training,然后选择Classification Type,为您的类别命名,最后选择XIAO ESP32S3 Sense。

然后,根据您对分类的要求,参考您的类别,点击Hold to Record。

这次,我选择了手势识别的要求来分类"12345"。

拍摄图片:每个类别超过10张图片就可以了,越多越好。
数据收集完成后,我们在Training部分选择XIAO ESP32S3 Sense并点击Start Training。

训练完成后,我们可以通过实时预览看到我们的训练结果。

步骤5. 部署模型
预览并确认训练的模型没问题后,我们选择Training Records,然后选择最近训练的模型(名为"ClassTrain"和"XIAO")并点击Deploy to device。

成功部署到设备后,您将直接看到结果:

您已经成功训练了您的第一个ML模型!
如果您有更多时间,可以尝试使用您之前学过的Output操作。

待办事项
- 使用 SenseCraft AI 平台训练和部署模型。
- 为您训练的模型设置触发器并控制 LED,使用 SenseCraft AI 平台。
(可选)联邦化:远距离传输数据
在这一步中,我们尝试使用 Wi-Fi 和 MQTT 将数据从 XIAO ESP32S3 Sense 传输到远程设备,帮助我们远程查看其部署情况。
步骤 1. 在设备上设置 MQTT 并测试
作为示例,我们使用 NVIDIA Jetson reComputer J4012。它支持 MQTT 代理安装,最重要的是它提供 100 TOPS AI 算力,让我们可以在本地应用 LLM。
SenseCraft AI 平台支持 Wi-Fi 和 MQTT 连接。
首先我们需要安装 MQTT 代理(Mosquitto),然后尝试设置 MQTT 服务器。
sudo apt-get update
sudo apt-get install mosquitto
在 reComputer(Linux)上完成 Mosquitto 安装。
然后运行命令:
sudo service mosquitto start
启动它。
之后我们可以运行这个命令:
sudo service mosquitto status
查看它是否已被激活:

测试:
创建/订阅主题:
mosquitto_sub -h localhost -t "LED"
发送/发布一些数据:
mosquitto_pub -h localhost -t "LED" -m "1"
mosquitto_pub -h localhost -t "LED" -m "test"
获得结果,看起来一切正常:

而 localhost 是 192.168.66.184(作为 reComputer):

步骤 3. 在 SenseCraft AI 平台上配置 XIAO ESP32S3 Sense
在 SenseCraft AI 平台上,您可以参考"配置"页面:

- SSID:(与您的 MQTT 设备相同的 Wi-Fi 名称)
- Password:(与您的 MQTT 设备相同的 Wi-Fi 密码)
- Encryption:AUTO
- MQTT:Yes
- Host:(您的 MQTT 设备的 IP 地址)
- Port:1883
在这个例子中,MQTT 设备是上面提到的 reComputer。
步骤 3. 从 XIAO ESP32S3 Sense 接收数据并显示
在接收部分,您可以使用命令安装客户端:
pip install python-sscma
这是一个用于 sscma_micro 的集成客户端,它是 SSCMA 模型的微控制器服务器。
然后使用以下命令接收数据:
sscma.cli client --broker mqtt.broker.com --device device_id
在这种情况下,mqtt.broker.com 是 192.168.66.184,device_id 来自 SenseCraft AI 平台上的 XIAO ESP32S3 Sense。