Skip to main content

如何排查 CAN 总线通信问题?

如果您在使用 CAN 总线通信时遇到问题,可以按照以下步骤进行排查:

  • 检查 CAN 总线网络的物理连接,确保接线和终端电阻正确。
  • 检查波特率设置,确保所有连接到 CAN 总线的设备的波特率一致。
  • 使用 CAN 总线分析仪或终端软件监控 CAN 总线流量,以识别传输消息中的任何错误或问题。
  • 仔细检查程序代码,确保正确初始化和配置 MCP2515 控制器。
  • 确保 XIAO 开发板和 CAN 总线网络的电源稳定,并在指定的电压范围内。
  • 如果您有其他问题或本常见问题解答部分未涵盖的问题,请随时联系我们的技术支持团队以获取进一步帮助。
Loading Comments...